Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Geldtransportkassette

  Geldtransportkassette  (549 Angebote unter 29.317.814 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Geldtransportkassette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Geldtransportkassette"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   37   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Geldtransportkassette
^

Geldkassette - Sicherheit für Bargeld und kleinere Wertgegenstände

Die klassische Geldkassette ist abschließbar und aus Metall gefertigt, sie soll den unbefugten Zugriff auf den Inhalt der Kassette verhindern. Sie dient aber auch dem Transport von Bargeldern. So können kleinere Geldbeträge vorübergehend vor Diebstählen geschützt werden. Zur Anwendung kommen Geldkassetten häufig als so genannte Handkasse oder als Kaffeekassen in Betrieben sowie auf Flohmärkten. In kleinen Firmen dienen sie als Kasseneinrichtung und gehören somit zur Ladenausstattung. Da Geldkassetten sich aber leicht mitnehmen lassen, ist die Sicherheit dadurch begrenzt.

Geeignet für kleinere Geldbeträge

Beachten Sie, dass Sie in einer Geldkassette keine großen Geldbeträge oder sehr teure Wertgegenstände aufbewahren, da bei Versicherungen nur geringe Mengen an Bargeld über die Haftpflichtversicherung abgesichert sind.
Aus versicherungstechnischen Gründen werden für größere Mengen an Wertgegenständen oder Bargeld Tresore oder Wertschutzschränke empfohlen. Diese sind zwar kostenintensiver als eine Geldkassette, jedoch bieten sie für die dauerhafte Aufbewahrung Ihrer Wertgegenstände und Bargelder einen besseren Schutz.

Die verschiedenen Ausführungen

Geldkassetten gibt es in vielen verschiedenen Größen und Formen. Besonders beliebt sind die preisgünstigen Varianten aus lackiertem Stahl mit Münzfächern oder Zähleinsätzen. Gesichert werden die Geldkassetten mit Zylinderschlössern. Dennoch sollten Sie beachten, dass sich Schlösser oft mit sehr einfachen Hilfsmitteln öffnen lassen.
Hochwertige Stahlkassetten werden nahtlos aus einem Stück gefertigt und häufig als Geld-Transportkoffer verwendet. Der Profi unter den Geldkassetten besteht ebenfalls aus einem nahtlos gefertigten Stück Stahl und ist mit einem Sicherheitsschloss versehen. Reicht Ihnen ein Sicherheitsschloss nicht aus, so sind auch Geldkassetten mit integriertem Zahlenschloss im Handel erhältlich.

Münzfächer, Zähleinsätze und Banknotenfächer

Für eine ordentliche Aufbewahrung von Münzen sind Münzfächer oder Zähleinsätze in Geldkassetten zu empfehlen. Diese lassen grundsätzlich herausnehmen, so dass Sie an das Fach darunter gelangen.
Zähleinsätze sind besonders zweckmäßig, wenn schnell oder regelmäßig der Münzbestand berechnet werden muss. Damit das Münzgeld beim Transport nicht durcheinandergerät, befindet sich oft am Deckel der Geldkassette eine Stoffeinlage zur Fixierung der Münzen im Zähleinsatz. Besonderen Komfort bieten jene Geldkassetten, bei denen der Zähleinsatz beim Öffnen der Kassette automatisch einrastet und der Deckel somit geöffnet bleibt.
Münzfächer stellen die preisgünstigere und einfachere Variante dar. Sie sind dann zu empfehlen, wenn der Münzbestand nicht regelmäßig gezählt werden muss.
Für einfache Geldkassetten gibt es auch Banknotenfächer, obwohl diese eher selten in der Grundausstattung vorhanden sind. Wenn Sie also keinen Wert darauf legen, dass Ihre Münzen geordnet sind, dafür aber Ihre Geldscheine, so empfehlen wir Ihnen, eine Geldkassette mit Banknotenfach zu erwerben.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.