Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Folienabsperrband

  Folienabsperrband  (308 Angebote unter 29.297.486 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Folienabsperrband“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Folienabsperrband"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   21   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Folienabsperrband
^

Absperrband - flexibel abgrenzen

Absperrband besteht aus Kunststoff und wird zur Abgrenzung bestimmter Bereiche verwendet. Gefahrenstellen oder gesperrte Bereiche wie zum Beispiel Baustellen können so kenntlich gemacht werden und durch das „Umzäunen“ mit Absperrband nicht nur visuell, sondern auch räumlich für eine Trennung sorgen. Absperrband stellt allerdings keine feste und unüberwindbare Barriere dar.

Leicht zu handhaben

Absperrband lässt sich sehr leicht anbringen, ist gut zu transportieren und sofort einsatzbereit. Sie benötigen zur Befestigung lediglich an den Ecken des abzusperrenden Bereiches Aufnahmen für das Absperrband. Hierbei können vorhandene Ressourcen wie Zäune, Bäume oder Pfeiler und Masten genutzt werden. Der finanzielle Aufwand bei der Absperrung und Sicherung mit Absperrband ist sehr gering. Wer kostengünstig, flexibel und vorübergehend sichern und kenntlich machen will, kann Absperrband als gute Alternative zu festen Absperrungen nutzten.

Einsatzvielfalt des Absperrbands

Da der Einsatz von Absperrband ohne großen Aufwand vorgenommen werden kann, wird der Kunststoffstreifen in vielen Bereichen eingesetzt. Um Sicherheitszonen kenntlich zu machen und einfache Hindernisse für Passanten zu errichten, werden Absperrbänder an Unfallstellen, Hindernissen und kurzzeitig vorhandenen Baustellen oder Durchgangssperren eingesetzt. Bei Veranstaltungen werden Bereiche für Darbietungen abgegrenzt und der Weg für die Besucher mit Absperrband eingegrenzt. So folgen Gäste und Kunden automatisch dem vorgesehenen Weg. Absperrbänder mit einseitigen Klebeflächen können kombiniert eingesetzt werden. Neben der Absperrfunktion bieten Sie die Möglichkeit zur Markierung von Flächen und werden als Signalklebeband gleich mitbenutzt.

Lauflänge des Absperrbands

Damit das Absperrband ausreichende Bereiche sichern kann, achten Sie auf die Lauflänge. Die einzelnen Bänder können ohne Weiteres miteinander verbunden werden. Einfaches Zusammenknoten des Kunststoffbandes ermöglicht eine Verlängerung des Einzelbandes. Achten Sie darauf, dass das Band reißfest ist.

Kurze Absperrbänder

Kurze Bänder eignen sich bestens dafür, kleine Abgrenzungen vorzunehmen oder kurze Strecken zu überwinden, im Lagerbereich, in dem beispielsweise einzelne Regalfächer gesperrt werden sollen, kommen kleinere Rollen zum Einsatz. Bei der Arbeit auf Baustellen oder zur Sicherung von Unfallstellen wird die Lauflänge der Absperrbänder meist größer gewählt, 250 Meter sind bei solchen Einsätzen das Minimum. Berücksichtigen Sie hierbei, dass häufig ein Rundumabsperren nötig wird und dann kann eine zu kurz gewählte Lauflänge zu Problemen beim lückenlosen Absperren führen.

Farbgebung

Typische Farbgebungen für Absperrbänder sind rot/weiß oder gelb/schwarze Blöcke. Diese Farbkombinationen werden weitestgehend mit einer Warnung oder mit Verboten und Aufmerksamkeit assoziiert. Gelb/schwarz ist meist bei Sicherungsmaßnahmen oder im Lager im Einsatz. Die rot/weiße Variante wird auf öffentlichen Wegen und Straßen im Baustellenbereich und bei Veranstaltungen zur Absperrung von Parcours eingesetzt.
Einige Absperrbänder verfügen über zusätzliche Aufdrucke und verdeutlichen dadurch den Einsatzzweck.

Absperrband - weithin sichtbar

Damit das Absperrband gut sichtbar ist und bleibt, wählen Sie ein Band mit ausreichender Breite. 80 mm sind hierbei Standard. Um zu gewährleisten, dass die Warnmarkierung gut sichtbar ist, sollte das Band ca. alle drei Meter befestigt werden. Dadurch bleibt die sichtbare Fläche des Absperrbandes gut positioniert. Zusätzlich sollten Sie bei der Auswahl darauf achten, dass Sie beidseitig gefärbtes Absperrband erwerben, dann ist das flatternde Band auch bei ungünstigen Bedingungen immer voll sichtbar und kommt seiner warnenden Aufgabe nach.

Aus dem Spender

Wer häufig mit Absperrbändern arbeitet und damit sichert, warnt und leitet, sollte sich mit einem Warnbandspender ausrüsten oder Absperrbänder kaufen, die in einem solchen Spender geliefert werden. Eine Schere benötigen Sie dann nicht mehr, das Band wird über eine integrierte Schneide geführt und einfach abgetrennt. Zusätzlich kann sich die Rolle nicht mehr versehentlich abwickeln und zum Chaos bei den Sicherungsarbeiten führen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.