Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: christbaum 1,2m, xenotec christbaum
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Christbaum

  Christbaum  (175 Angebote unter 27.602.745 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Christbaum“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Christbaum
^

Der Weihnachtsbaum hat eine lange Tradition

Ein schön geschmückter Weihnachtsbaum sorgt nicht nur in der eigenen Wohnung während der Weihnachtszeit für eine festliche Stimmung. Auch im Büro und im Geschäft erfreuen sich Mitarbeiter und Kunden an einem leuchtenden Christbaum. Der Brauch, das Haus in der dunklen Jahreszeit mit grünen Tannenzweigen als Symbol für das Leben und Kerzen als Licht der Hoffnung zu schmücken, ist in Europa über 500 Jahre alt. Der Weihnachtsbaum ist aus der Weihnachtszeit nicht wegzudenken. Es muss jedoch nicht immer ein echter Tannenbaum sein.

Ein künstlicher Weihnachtsbaum hat viele Vorteile

Besonders in Büro- und Geschäftsräumen sind echte Nadelbäume mitunter problematisch. Schnell beginnen sie zu nadeln und die Verwendung echter Kerzen bedarf ständiger Aufsicht. Künstliche Christbäume sind heutzutage in hoher Qualität erhältlich. Sie unterscheiden sich optisch nicht mehr von ihrem natürlichen Vorbild.
Da sie nicht nadeln können, kann man sie getrost die ganze Adventszeit über aufstellen, ohne befürchten zu müssen, dass sie zum eigentlichen Weihnachtsfest bereits an Pracht verloren haben. Darüber hinaus sind die meisten Modelle aus einem schwer entflammbaren Material gefertigt. Im Gegensatz zum echten Weihnachtsbaum kann ein künstlicher Weihnachtsbaum in jedem Jahr wieder aufgestellt werden.
Weil sie praktisch und schön zugleich sind, findet man künstliche Christbäume heutzutage auch in immer mehr Privathaushalten.

Die Aufbausysteme der Weihnachtsbäume

Künstliche Weihnachtsbäume gibt es mit zwei verschiedenen Aufbausystemen, dem Klapp- und dem Stecksystem. Bei den Klappbäumen lassen sich die Äste zum Aufstellen des Baumes vom Mittelstamm aus nach außen aufklappen. Diese Modelle sind ganz besonders platzsparend und der Aufbau ist schnell und einfach zu bewerkstelligen.
Ab einer gewissen Größe sind die künstlichen Tannenbäume jedoch nur noch mit Stecksystem erhältlich. Am Mittelstand der Bäume befinden sich Steckvorrichtungen, in welche die Seitenäste gesteckt werden.
Darüber hinaus gibt es kleine Modelle, die nicht montiert werden müssen.

Naturalistische Weihnachtsbäume - die perfekten Imitate

Naturalistisch wirkende Weihnachtsbäume sind perfekte Imitate ihrer natürlichen Vorbilder. Selbst bei näherem Hinschauen können sie nicht sofort als künstliche Weihnachtsbäume erkannt werden. Es gibt sowohl Nachbildungen der Edeltanne als auch der Fichte.

Beleuchtete und fertig geschmückte Christbäume

Der Aufbau dieser Modelle ist besonders unkompliziert. Fertig geschmückte Christbäume müssen nur noch aufgestellt werden. Die Modelle mit Lichterkette können hingegen nach persönlichem Geschmack mit Baumkugeln, Baumspitze, Lametta sowie den verschiedensten Weihnachtsdekorationen geschmückt werden.

Weihnachtsbäume in modernen Designs

Neben den naturalistischen Modellen werden moderne, bewusst künstlich aussehende Weihnachtsbäume immer beliebter. Es gibt sie aus den unterschiedlichsten Materialien wie beispielsweise transparentem Acryl oder Metall und in vielen innovativen Formen. Diese modern designten Weihnachtsbäume passen besonders gut in ein entsprechend trendorientiertes Ambiente.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.