Mit Leitermarkierern die Kabelkennzeichnung leicht gemacht
Leitermarkierer werden eingesetzt, um
Kabel zu markieren. Egal, ob vor oder nach dem Einsetzen und Verlegen des Kabels - mit dem passenden
Bezeichnungsmaterial verlieren Sie selbst bei großen Kabelbäumen nicht den Überblick. Netzwerke, Hausinstallationen oder Industrieanlagenanschlüsse - einfach alle Bereiche, in denen Kabel zum Einsatz kommen, können mit dem passenden
Befestigungsmaterial befestigt und mit Leitermarkierern versehen werden, wodurch eine über einen langen Zeitraum gut leserliche Beschriftung und Zuordnung des Einzelkabels möglich wird.
Wie können Leitermarkierer beschriftet werden?
Leitermarkierer können entweder direkt bedruckt, als vorbedruckte Kombinationsmarkierer eingesetzt oder mit Hilfe von Einsteckstreifen, die die Beschriftung für das Kabel aufnehmen, verwendet werden. Bei direkt bedruckbaren Leitermarkierern werden
Laserdrucker zur Bedruckung eingesetzt. Kombinationsmarkierer bestehen aus einzelnen Clips, die vorbeschriftet sind. Durch die Anordnung der Einzelclips mit den jeweiligen Buchstaben und Zahlen wird die gewünschte Beschriftung erzielt. Besonders individuell sind transparente Hülsen, die am Kabel befestigt werden und bedruckte Einsteckstreifen aufnehmen. Dies macht es möglich, mit wenig Aufwand und einem Thermotransferdrucker jede gewünschte Beschriftung zu erstellen.
Befestigung mit System
In erster Linie ist es wichtig zu prüfen, wann der Leitermarkierer angebracht werden soll. Vor der Installation und dem Verlegen der Kabel sind aufzieh- und bedruckbare Schrumpfschlauchmarkierhülsen oder Leitermarkierer, die Kabelführungslöcher zum Durchfädeln besitzen, gut geeignet. Diese bieten einen besonders festen Sitz. Clips sind besonders dann angebracht, wenn nachträglich markiert werden soll. Zudem lassen Sie sich gut bei Wartungsarbeiten einsetzen, denn Sie bieten die Möglichkeit der vorübergehenden Kennzeichnung am verlegten Kabel. Hülsen, die mittels Kabelbinder am Kabel befestigt werden, sind ebenfalls für das nachträgliche Anbringen am Kabel optimal und bieten einen besonders festen Sitz.
Materialeigenschaften
Bei vorbeschrifteten und selbst beschriftbaren Leitermarkierern kommt leuchtendes Gelb häufig zum Einsatz. Dies sorgt dafür, dass die Markierung sofort gesehen wird. Bei Hülsen, die Einsteckstreifen aufnehmen, kommt es auf Transparenz an, damit später die Beschriftung gut leserlich ist. Achten Sie darauf, dass der verwendete Leitermarkierer den Umgebungsbedingungen stand hält. Öle, Fette, Feuchtigkeit, hohe Temperaturen und nicht zuletzt das Einwirken von UV –Strahlung sowie Chemikalien kann den gewünschten Markierungseffekt schnell zerstören und das Schriftbild unleserlich machen.
Der Kabelquerschnitt
Damit der Leitermarkierer auch am Kabel angebracht werden kann, ist es wichtig, diesen passend zum Kabelquerschnitt zu wählen. Dadurch erzielen Sie optimalen Halt. Unterschiedliche Auslegungen der Befestigung ermöglichen es, Leitermarkierer für sehr dünne aber auch für dicke Kabel zu erwerben und zu nutzen. So wird ein Verrutschen zu großer Halterungen und das Quetschen der Kabel durch zu geringe Halterdurchmesser vermieden.