Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  Befestigungsmaterial  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Befestigungsmaterial“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Befestigungsmaterial
^

Befestigungsmaterial in vielen Formen

Im Zuge eines Haus- oder Wohnungsbaus werden neben großen und kompakten Materialien wie Ziegel, Holz, Beton usw. auch Kleinteile benötigt. Zu diesen zählen auch die verschiedensten Befestigungsmaterialien, die für die unterschiedlichsten Arbeiten beim Hausbau einen wichtigen Bestandteil darstellen. Auch wenn es sich beim Befestigungsmaterial zumeist um sehr kleine Hilfsmaterialien handelt, so erfüllen sie eine wichtige Funktion: Kabel, Leitungen, Rohre, Platten usw. sicher zu befestigen.

Bügel, Splinte, Schellen als Befestigungsmaterial

Befestigungsmaterial wie Bügel, Splinte oder Schellen gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Ausschlaggebend für die Art eines dieser Materialien ist der Verwendungszweck. Bügel können zur Befestigung von Leuchtenträgerschienen ebenso verwendet werden wie auch als Klemm- oder U-Bügel. Ein Klemmbügel ermöglicht es, Kabel zu befestigen, ohne diese zu beschädigen. Mit einem U-Bügel kann zum Beispiel Draht fixiert werden.
Splinte stellen Sicherungselemente und Befestigungsmaterialien zugleich dar. Der Einsatz von Splinten ermöglicht es, einzelne Bauteile zu verbinden. Splinte können jederzeit wieder gelöst werden, daher zählen sie zu den lösbaren Verbindungen. Diese gibt es in verschiedenen Formen. Ein Federstecker, oder Federsplint, kann wieder verwendet werden und ist selbstsichernd. Federsplinte gibt es nach einer DIN-Norm, aber auch ohne Norm. Beide können in einfacher oder doppelter Ausführung als Befestigungsmaterial für die notwendige Sicherheit beim Befestigen sorgen. Standardsplinte unterliegen grundsätzlich ebenso einer Norm. Sie bestehen aus Draht, wobei die beiden Schenkel parallel liegen. Der sich aus dem runden Querschnitt ergebende Durchmesser unterliegt einer Norm, welche einen universellen Einsatz von Splinten ermöglicht.
Schellen gibt es in den verschiedensten Ausführungen, Materialien und Formen und werden zum Verbinden und Befestigen von Rohren, Schläuchen, Leitungen oder Kabeln verwendet. Schellen werden auch dazu verwendet, Rohre abzudichten.

Schrauben und Nägel – die Klassiker unter dem Befestigungsmaterial

Schrauben und Nägel stellen wichtige Teile beim Befestigungsmaterial für die Befestigung der unterschiedlichsten technischen Hilfsmittel dar. Scheiben und Muttern erhöhen im Zusammenhang mit Schrauben die Sicherheit bei der Befestigung. Werden Schrauben verwendet, so können diese auch wieder gelöst und wieder verwendet werden. Im Gegensatz dazu können Nägel als Befestigungsmaterial lediglich einmal verwendet werden. Das Lösen von Nägeln ist grundsätzlich problemlos möglich. Ähnlich verhält es sich mit Nieten und Haken. Nägel können einfacher befestigt werden als Schrauben, da sie kein Gewinde haben. Des Weiteren sind sie belastbarer. Allerdings halten Nägel in einer Wand nicht so fest wie Schrauben, da das Gewinde fester verankert ist als der glatte Nagel.

Weitere Befestigungsmaterialien

Besonders für die Verlegung von Leitungen, Kabeln und Rohren bedarf es einer bestimmten Sicherheit, die es zu erfüllen gilt. Dazu zählen auch Dübel, Anker, Bolzen, universell einsetzbare Materialien wie Kabelbinder, Sammelhalter, Schienenkonsolen und spezielle Befestigungen wie Rohrclips, Heizkörperbefestigungen usw. Dübel in den unterschiedlichsten Ausführungen gewähren mehr Halt bei der Verwendung von Schrauben. Welcher Dübel für welchen Verwendungszweck am besten geeignet ist, liegt grundsätzlich auch am Untergrund, in welchem die Schraube bzw. der Dübel befestigt wird. Man unterscheidet z. B.  Gasbetondübel, Gipskartondübel, Hohlraumdübel und Universaldübel. Während Heimwerker eher dem Universaldübel den Vorzug geben, greifen Fachleute vermehrt zu den speziellen Dübeln, die für die jeweiligen Gegebenheiten am besten geeignet sind. Damit der passende Dübel auch die gewünschte Haltbarkeit erlangt, ist es notwendig, auch die richtige Schraube zu verwenden. Diese muss auf den jeweiligen Dübel abgestimmt sein.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Befestigungsmaterial, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.