Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Benzin-Rasentrimmer

  Benzin-Rasentrimmer  (374 Angebote unter 29.324.563 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Benzin-Rasentrimmer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Benzin-Rasentrimmer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Benzin-Rasentrimmer
^

Die handbetriebene Sense war gestern

Handbetriebene Sensen, um Wiesen zu mähen oder Grünflächen zu pflegen, werden nur noch selten genutzt. Moderne und vielseitig einsetzbare Motorsensen erleichtern die Arbeit. Sie werden überall dort verwendet, wo der gute alte Rasenmäher an seine Grenzen stößt.

Einsatzgebiete von Motorsensen

Ihren Einsatz finden Motorsensen vor allem im Garten- und Landschaftsbau, in der Land- und Forstwirtschaft, in kommunalen Bereichen und der Straßen- und Autobahnmeisterei. Sie ist ein unentbehrlicher Helfer, wenn Gras oder Gestrüpp im unwegsamen Gelände oder der Wildwuchs auf großen Flächen zu schneiden ist.

Gute Motorsensen können noch mehr. Einige Hersteller bieten kleine Kettensägenaufsätze an. Mit wenigen Handgriffen lassen sich die Motorsensen für das Schneiden von Ästen und Zweigen problemlos umrüsten.

Artenvielfalt von Motorsensen

Motorsensen gibt es in unterschiedlichen Motorvarianten und Bauformen. Deshalb werden Motorsensen in folgende Gruppen eingeteilt:

  • Leichte Motorsensen:
    Die leichten und handlichen Motorsensen werden als Ergänzung zum Rasenmäher eingesetzt. Vor allem wenn nach der Mahd Feinarbeit erforderlich ist oder kleinere Grasflächen zu schneiden sind.
  • Starke Motorsensen:
    Ihr Einsatzgebiet liegt in Bereichen, wo ein Arbeiten mit dem Rasenmäher nicht mehr möglich ist, zum Beispiel in einem steilen, mit Bäumen, Büschen und Unkraut durchsetzten Gelände. Auch das Ausputzen von Rasenkanten oder Entfernen von Sträuchern bis hin zum kleinen Bäumen stellt mit der richtigen Ausstattung an Schneidwerkzeug kein Problem dar.
  • Rückentragbare Motorsensen:
    Ihr Einsatz ist in der Forstwirtschaft und Autobahnmeisterei besonders gefragt, weil sie sich optimal für den Einsatz in steilen Böschungen und Straßengräben eignen. Ein kräfteschonendes Arbeiten wird ermöglicht, da die Kraftübertragung über eine flexible Welle vom Motor zum Schaft erfolgt.

Motorvarianten

Bei der Motorisierung Ihrer neuen Motorsense können Sie zwischen einem 2- oder 4-Takt-Verbrennungsmotor wählen. Wobei der heutige Trend eher zu 4-Takt-Motoren geht. Die Gründe, einen 4-Takt-Motor zu erwerben, sind zum einen die deutlich geringeren Abgasmengen des Viertakters und zum anderen ist der Motor angenehm leise. Hingegen spricht der Zweitakter den Profi aufgrund des schnellen Gaswechsels und des geringeren Gewichts des Motors an.

Auswahl des Griffes

Die richtige Wahl des Griffes legt das spätere Einsatzgebiet Ihrer Motorsense fest. Hierbei unterscheidet man zwischen dem Rundumgriff, auch Rundgriff genannt, und dem Mählenker.

  • Rundgriff:
    Diese Griffe eignen sich für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Durch den verhältnismäßig kleinen Rundgriff ist das Gerät für das Sensen zwischen Büschen, Bäumen und Sträuchern ideal ausgestattet. Mit Zubehör wie Heckenschneider oder kleinere Sägen können Sie Ihre Motorsense aufrüsten.
  • Mählenker:
    Der Mählenker ähnelt dem Lenker eines Fahrrads oder Motorrads. Dieser Lenker ist eher für die Mahd von großen Flächen, beispielsweise Wiesen oder verwilderte Vorgärten, geeignet. Durch die breite und geschwungene Bauweise wird eine kraftschonende Körperhaltung bei intensivem Einsatz sichergestellt.

Messer oder Nylonfaden?

  • Gras und Unkraut schneiden Sie am besten mit Faden-Mähköpfen, welche aus Nylonfäden bestehen. Ein hervorragendes Schnittergebnis erreichen Sie auch mit Mähköpfen aus Kunststoffmessern.
  • Für grobes Unkraut und Gestrüpp ist entweder ein Grasschneideblatt, ein Kunststoffmesser oder ein Dickichtmesser die richtige Wahl.
  • Sträucher und Büsche schneiden Sie mit einem Grasschneideblatt oder ein Dickichtmesser, aber auch ein Spitzzahn oder Kreissägeblatt sind geeignet.
  • Starke Sträucher und dünne Bäume können Sie mit einem Spitzzahn, Kreissägeblatt oder Meißelzahn-Kreissägeblatt verschneiden.

Tipp zu Nylonfäden

Die in den Spulen aufgerollten Nylonfäden werden durch den Einsatz extrem belastet und schnell verbraucht. Achten Sie deshalb vor dem Kauf einer Motorsense darauf, ob es im Zubehör Ersatzfadenspulen gibt. Verschiedene Hersteller bieten mittlerweile unterschiedliche Nylonfäden an, mit der die Lärmentwicklung um 50 % bzw. um 7 bis 8 dB gesenkt wird.

Tragegurt

Dem Tragegurt sollte ein besonderes Augenmerk geschenkt werden. Tragevorrichtungen für beide Schultern und die Hüfte gewährleisten ein optimales Ausbalancieren der Motorsense und verringern die Anstrengung.

Was sollte eine gute Motorsense noch haben?

Eine gute Motorsense bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Zubehörteile anzubauen. Es werden diverse herstellerabhängige Möglichkeiten geboten, die den Einsatz unterschiedlichster Arbeitsgeräte ermöglichen. Verschiedene Winkeleinstellungen lassen beispielsweise den Schnitt einer Heckenkrone oder in einer Böschung zu. Aufsätze in Form von Bodenkultivatoren verwandeln Ihre Motorsense in eine leichte Hacke.

Mit dem Ergo-Startsystem wird die Motorsense bequem und Kraft sparend angeworfen. Bei diesem Startsystem wird zwischen der Seilrolle, der Anwerfvorrichtung und der Kurbelwelle eine zusätzliche Spiralfeder geschaltet, wodurch eine Minimierung des Verdichtungsdrucks erwirkt und der Start erleichtert wird.

Eine elektronische Zündung gewährleistet ein optimales Starten und einen störungsfreien Motorlauf. Die hohe Zündspannung garantiert einen stabilen Zündfunken sowie eine lange Funkenbrenndauer. Das wiederum führt zu einer vollständigen Verbrennung des Kraftstoffes und mindert gleichzeitig die Abgasemissionen.

Achten Sie auf ein Antivibrationssystem. Gummipuffer sorgen für die Dämpfung der lästigen Schwingungen, die durch den Motor und das rotierende Schneidwerkzeug entstehen. Durch fast vibrationsfreie Griffe wird das Arbeiten komfortabler und schonender.

Gesundheit und Arbeitsschutz

Schonen Sie Ihren Rücken. Motorsensen hängen am besten so tief am Tragegurt, dass die Motorsense bei aufrechter Haltung gerade noch den Boden berührt. Tragegurt und Maschine sollten durch einen Fachmann optimal aufeinander eingestellt werden, um Rückenschmerzen beim Anwender zu vermeiden.

Vergessen Sie nicht Ihre persönliche Schutzausrüstung, denn beim Arbeiten mit der Motorsense können kleine Steine und Gegenstände aufgewirbelt werden. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen und rüsten Sie sich mit festem Schuhwerk, eng anliegende Kleidung, Schutzbrille und Gehörschutz aus.

Näheres zum Thema

Sie interessieren sich für dieses Thema, dann empfehlen wir Ihnen unsere Gesamtübersichten Rasentrimmer und Gartenmaschinen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.