Die Sense - praktisch, scharf, schnell und geräuschlos
Die Sense ist eines der praktischsten
Gartengeräte, wenn es um das Mähen unebener Böden geht, auf denen ein
Rasenmäher nicht geeignet ist, etwa weil der Bewuchs zu hoch ist. Eine gut angepasste, leichte Sense erlaubt es, ohne allzu große Anstrengung zu mähen und durch den Verzicht auf den Motor zum Umweltschutz beizutragen. Durch die Sicht auf die Fläche können rechtzeitig kleine Tiere gerettet und Hindernisse, wie Ameisenhügel, umgangen werden. Anhand ein paar wichtiger Gedanken finden Sie schnell, was optimal für Ihre Zwecke geeignet ist.
Ergonomisches Arbeiten mit einer Sense
Sensenbaum und Sensenblatt gibt es in unterschiedlichen Größen. Die Höhe des Sensenbaums hängt von der Größe des Nutzers ab und sollte dieser in etwa entsprechen. Die Länge des Sensenblatts und seine leichte Krümmung legt den Schneidebereich fest. Zwei Griffe braucht man, einen oberen und einen unteren Griff. Auch die untere Griffhöhe an einem Sensenbaum variiert, je nachdem, ob es um eine Wiesensense mit einem langen Sensenblatt geht (dann Hüfthöhe) oder eine andere Sense mit kürzerem Blatt handelt (dann fünf Zentimeter höher). Ein Abstand zwischen zwei Griffen, wie von der Achsel zum Mittelfinger, wird als angenehm empfunden. Auch individuelle Griffanpassungen können zu weiteren ergonomischen Vorteilen führen. Im Gegensatz zur Standard- und Wiesensense gibt es auch Kleinsensen. Die Klingen sind kürzer oder mehr sichelhaft gebogen, der Griff ist kurz und handlich.
Informationen zum Sensenblatt und Sensenring
Das Blatt einer Sense variiert in der Länge, Breite und der Krümmung. Vom Material her sind gewalzte Sensenblätter später schlecht zu schärfen. Bauen Sie vor und erwerben Sie eine Sense mit einem geschmiedeten Blatt, auch wenn es etwas teurer ist. Eine Rückenverstärkung des Blattes macht dieses stabiler. Das Blatt sollte auch vom Rücken zur Schneide hin konisch geformt sein und in einer Stärke von einem halben Millimeter auslaufen. Das Blatt sollte schön eben sein und keine Buckel oder Verformungen aufweisen.
Der Sensenring hält das Blatt am Baum fest und ist wichtig. Es gibt ihn in unterschiedlichen Ausgestaltungen und Materialien. Wählen Sie nach dem passenden Bedarf.
Das Sensenblatt - überlassen Sie das Dengeln und Wetzen einem Experten
Wenn man merkt, dass die Schärfe der Klinge nachlässt, wünscht man sich diese wiederherzustellen. Hierzu eignet sich eine spezielle Bearbeitungsweise der Klinge, wie das Dengeln, um das Metall wie durch einen Schmied dünn und platt klopfen zu lassen.
Das flache Metall wird danach mit einem Wetzstein schön scharf geschliffen. Dies alles ist jedoch eher Fachleuten vorbehalten. Setzen Sie daher bereits im Vorfeld beim Kauf auf sehr stabile und scharfe Klingen, die etwa aus Edelstahl gefertigt sind.