Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Babybedarf  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Hygiene, Gesundheit
Schwangerschaft, Stillen
Kleidung/Textilien
Schutzeinrichtungen
Essen / Trinken
Weitere Informationen zum Thema Babybedarf
^

Mit dem passenden Babybedarf Kinder optimal versorgen

Um Babys und Kleinkinder richtig zu versorgen und zu schützen, kann aus einer Vielzahl an Hilfsmitteln aus dem Bereich Babybedarf gewählt werden. Dazu zählen erste Spielsachen genauso wie Mittel zur täglichen Pflege, Nahrungsaufnahme sowie Sicherheitsutenslilien.

Alles beginnt mit einer Schwangerschaft

Zu einem der ersten Schritte gehört wohl der Schwangerschaftstest, welchen Sie ganz einfach zu Hause durchführen können. Die verschiedenen Modelle variieren lediglich etwas in ihrer Form, Aufmachung und des Preises, was das Ergebnis jedoch nicht beeinflusst. Wichtig ist hier nur die korrekte Anwendung genau nach Packungsbeilage.

Die Stillzeit

Die Zeit des Stillens ist für viele Mütter die schönste Zeit und damit diese so angenehm wie möglich für Mutter und Kind wird, stehen die verschiedensten Hilfsmittel zur Verfügung, wie zum Beispiel Still-BHs, welche der jungen Mutter die Möglichkeit bieten, auch während der Stillzeit einen optisch ansprechenden BH zu tragen, der zugleich angenehm und ohne die Brust einzuengen zu tragen ist. Zudem ist ein solcher BH sehr viel praktischer, da sich die darin integrierte Öffnung während der Stillzeit einfach öffnen lässt. In Kombination mit Stilleinlagen bietet der BH einen optimalen Wäscheschutz.

Hygiene und Gesundheit

Für die tägliche Hygiene benötigen Sie für die erste Zeit sehr viele Windeln, welche jeweils dem Alter und der Größe des Babys entsprechend gewählt werden müssen.  Es kann zwischen Stoff- oder Einwegwindel gewählt werden. Neben den Windeln benötigen Sie auch hilfreiche Utensilien, die zur Vorsorge dienen. Dazu gehören Schleimabsauger, Erste-Hilfe-Tasche und Thermometer. Letzteres ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, so zum Beispiel als Nuckel-Thermometer, als Stirnthermometer oder als Ohrthermometer.

Ernährung

Egal, ob es sich um das Warmhalten oder Aufwärmen von Babynahrung handelt - ein Babykostwärmer erweist sich sowohl zu Hause als auch auf Reisen als nützliches Hilfsmittel. Denn damit können Sie ohne Probleme Brei, Milch oder Tee erwärmen und sich gleichzeitig dem Baby widmen. Wenn das Kind größer ist, sind das passende Babygeschirr und Babybesteck, welche altersgerecht auf die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden können, zu wählen.

Sicherheit

Mit diversen Sicherheitsmaßnahmen können Sie mögliche Unfallquellen absichern. Dazu gehören beispielsweise Steckdosensicherungen, Herdschutzgitter oder Türklemmschutz. All diese Utensilien sind schnell und einfach anzubringen und verhindern, dass sich das Kleinkind verletzen kann. Ein Babyphone bringt den Eltern zusätzlich ein ruhigeres und sicheres Gefühl, auch wenn sie sich nicht in der unmittelbaren Nähe des Babys aufhalten.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.