Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Schnullerthermometer

  Schnullerthermometer  (1 Angebot unter 30.804.579 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schnullerthermometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schnullerthermometer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Dr.Senst
521-860480
€ 6,84*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Schnullerthermometer
^

Schnullerthermometer als digitale Fieberthermometer für Babys und Kleinkinder

Ein Schnullerthermometer ist eine Kombination eines Schnullers mit einem Temperaturmessfühler im Inneren des Saugers. Es handelt sich dabei um elektronische Thermometer, ohne giftiges Quecksilber. Zur Temperaturmessung nimmt das Kleinkind den Sauger in den Mund wie einen gewöhnlichen Schnuller und nach einiger Zeit kann die Körpertemperatur an der integrierten Digitalanzeige abgelesen werden.

Wann ist ein Schnullerthermometer sinnvoll

Bei Neugeborenen und Kleinkindern ist die Temperaturmessung manchmal etwas heikel: Der Gehörgang ist oft noch zu klein für Ohrthermometer und auch eine Rektalmessung kann problematisch sein, wenn das Kind zu unruhig ist. Um festzustellen, ob das Kind erhöhte Temperatur hat, kann man das Schnullerthermometer als Fieberthermometer einsetzen. Geeignet ist diese Methode vor allem für Kinder, die gerne und für mehrere Minuten einen Schnuller in den Mund nehmen, ohne ihn gleich wieder auszuspucken. Dadurch lässt sich eine Tendenz feststellen, für genauere Messungen kann anschließend das Rektalthermometer verwendet werden. Besonders praktisch sind komplette Sets, bestehend aus mehreren Arten von kindgerechten Thermometern. Einige enthalten auch einen Beruhigungssauger, sodass sich das Kind an die Schnuller des jeweiligen Herstellers gewöhnen kann.

Messdauer und Funktion

Einige Schnullerthermometer liefern relativ genaue Messergebnisse von ± 0,1Grad. Da die Messung im vorderen Mundbereich erfolgt, kann es sein, dass das Thermometer die tatsächliche Körpertemperatur um ein Zehntel Grad kälter anzeigt. Die Messung dauert in der Regele mehrere Minuten. Bei den meisten Thermometern ertönt am Ende der Messung ein Signalton, andere geben ein akustisches Signal bei erhöhter Temperatur von sich. Das sollte man bei der Anwendung beachten. Zur Energieversorgung benötigen Schnullerthermometer meist eine kleine Batterie.

Einfache Desinfektion

Schnullerthermometer sollten den neuesten EU-Richtlinien entsprechen und selbstverständlich keinerlei giftigen Stoffe enthalten. Sie lassen sich leicht desinfizieren, entweder durch Reinigung mit einem ungiftigen Desinfektionsmittel oder heißes Wasser. 

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.