Kinder-Kunststoffgeschirr macht das Essen für Kinder zum Erlebnis
Wenn Kinder essen, gibt es meistens Chaos auf dem Tisch. Das Essen geht daneben, das Getränk wird verschüttet, der Teller oder der Becher fallen auf den Boden. Deshalb ist es wichtig, dass das Geschirr aus einem Material besteht, das einiges aushält und nicht zerbrechlich ist, wie z. B. der Kunststoff Polycarbonat. Außerdem sollten die einzelnen Gegenstände einen sicheren Stand haben, damit sie nicht so leicht umfallen und am Boden landen. So kann man schlimme Verletzungen bei Kindern vermeiden..
Eine komplette Ausstattung
Kindergeschirr gibt es in den unterschiedlichsten Farben, manchmal auch mit Motiven wie Bären. Kindgerechte Motive erfreuen vor allem die ganz Kleinen. Zu einer kompletten Geschirrausstattung zählen Essteller, Suppenteller, Dessertteller, Becher,
Tassen,
Trinklerntassen, Untertassen, Müslischalen und eine Kanne. Natürlich sollte auch passendes
Kinderbesteck gereicht werden.
Wer Kinder-Kunststoffgeschirr einsetzen sollte
Kinder-Kunststoffgeschirr wird überall da benötigt, wo Kinder Mahlzeiten zu sich nehmen, beispielsweise in Freizeiteinrichtungen, Kindertagesstätten, Krankenhäusern, Schulen oder auch in gastronomischen Einrichtungen. Da das Geschirr meist Temperaturen von -40°C bis +125°C aushält und somit spülmaschinenfest und mikrowellengeeignet ist, ist ein Abspülen mit der Hand nicht nötig und das Essen kann auch einmal schnell in der Mikrowelle aufgewärmt werden. Für Kinderkliniken oder familienfreundliche Hotels ist der Erwerb von kindgerechtem Geschirr ebenfalls ein Muss. Hier benötigt man es nicht nur für das Mittagessen, sondern auch für Frühstück und Abendessen.