Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Abtropfschüssel

  Abtropfschüssel  (116 Angebote unter 28.027.265 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Abtropfschüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Abtropfschüssel"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Abtropfschüssel
^

Das Gemüsesieb zum einfachen Abseihen von Flüssigkeiten

Soll Gemüse von Flüssigkeiten getrennt werden, wird auf ein Gemüsesieb gesetzt. Je nach Ausführung kann das Sieb auch weitere Funktionen übernehmen.

Modellauswahl und besondere Einsatzmöglichkeiten im Überblick

Die Modelle von Gemüsesieben variieren. Verfügen die Gastronomie-Siebe über Griffe an den Seiten, kann überschüssige Flüssigkeit optimal abgeschüttelt werden. Kleine Füßchen aus Gummi gewährleisten einen sicheren Stand auf der Arbeitsfläche oder auch in der Spülschüssel. Speziell zum Platzieren auf dem Kochgeschirr stehen darüber hinaus Modelle mit Stiel zur Wahl. Die Stielsiebe lassen sich beispielsweise auf Kochtöpfen oder auf Schalen und Schüsseln positionieren, wenn ein gegenüberliegender Haken oder Griff vorhanden ist. Handelt es sich um ein besonders feinmaschiges Gemüsesieb, kann es auch als Puderzucker- oder Mehlsieb eingesetzt werden. Ebenso eignet sich das feinmaschige Gemüsesieb zudem als Passiersieb. Je nach Bedarf können diverse Durchmesser und Höhen gewählt werden, die auf den Gemüsetopf passen.

Widerstandsfähige Materialien und deren Vorteile

Um eine lange Lebensdauer der Siebe zu garantieren, ist korrosionsbeständiger Edelstahl äußerst empfehlenswert. Gleiche Eigenschaften besitzen auch Gemüseseiher aus widerstandsfähigem, leichtem Kunststoff, die in diversen Farben im Sortiment zu finden sind. Eine zügige Reinigung in der Spülmaschine kann bei beiden Materialien ebenfalls durchgeführt werden. Das Gemüse welches von Wasser oder Gemüsesaft befreit wurde, kann vorher oder im Anschluss mit dem Gemüseschäler oder der Gemüsereibe bearbeitet werden.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.