Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Abisoliermesser

  Abisoliermesser  (484 Angebote unter 30.804.591 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Abisoliermesser“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Abisoliermesser"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   33   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Abisoliermesser
^

Abisoliermesser - damit legen Sie den Kabelmantel ab

Das Abisoliermesser ist ein sehr hilfreiches Handwerkzeug für den Elektroinstallateur. Der Elektroinstallateur benutzt es zum Entfernen des Kabelmantels und der Kunststoffummantelung der elektrischen Adern. Diese Kunststoffumhüllungen dienen der elektrischen Isolation und müssen für den elektrischen Anschluss des Kabels an den Enden entfernt werden.
Das Abmanteln mit einem einfachen Kabelmesser oder einer universellen Abisolierzange ist mitunter beschwerlich und fehlerträchtig, weil dabei die Adern selbst beschädigt werden können. Die beschädigten Adern können dann später brechen und zum Ausfall des elektrischen Stromkreises führen. Auch die Verletzungsgefahr für den Installateur ist nicht zu unterschätzen, wenn er unter beengten Verhältnissen mit einer scharfen Klinge widerspenstige Kabelmantel entfernen muss. Daher wurden Abisoliermesser entwickelt, die diese Arbeiten erleichtern und insbesondere auf einfache und sichere Bedienung ausgelegt sind.

Welches Abisoliermesser ist das Richtige?

Es gibt Abisoliermesser für den universellen Gebrauch und Abisoliermesser für spezielle Kabelformen. Universelle Abisoliermesser können mechanisch auf den Querschnitt des Kabels eingestellt werden, so dass die Adern beim Abisolieren nicht beschädigt werden. Besonders komfortabel sind jedoch Abisoliermesser mit Schneidmessern, die sich selbsttätig auf das zu bearbeitende Kabel einstellen.
Eine Hakenklinge erleichtert das Auftrennen des Kabelmantels in Längsrichtung, um auch längere Kabelenden abmanteln zu können. Ersatzklingen zum Auswechseln sorgen dafür, dass das Abisoliermesser immer optimal schneidet und lange Zeit benutzt werden kann.

Für spezielle Kabelarten

Abisoliermesser für spezielle Kabelarten sind besonders praktisch, wenn häufig gleiche Kabel bearbeitet werden. So gibt es für Elektroinstallationskabel, Fernmeldekabel, Antennenkabel und Datenkabel jeweils spezielle Abisoliermesser, die die Arbeit des Installateurs optimal unterstützen.
Ein großer Vorteil der meisten Abisoliermesser gegenüber Kabelmessern und Zangen ist auch die Einhandbedienung und die gute Benutzbarkeit bei beengten Platzverhältnissen. Ein gutes Abisoliermesser gehört also unbedingt in den Werkzeugkoffer eines jeden Elektrofachmanns.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.