Für jede Arbeit das passende Messer parat haben
Ob auf dem Bau oder im Gartenbau und Landschaftsbau – Messer (Handwerk) sind aus diesen Bereichen nicht mehr wegzudenken, erleichtern sie doch zahlreiche Arbeiten, wie beispielsweise das spachtelähnliche
Kittmesser das Einsetzen von Fensterscheiben. Ebenso ist das Zugmesser in der Forstwirtschaft ein praktisches Handwerkzeug bzw. Schnitzwerkzeug während der Holzbearbeitung.
Messer zur Pflanzenveredelung und für Gartenarbeiten
Zur Pflanzenveredelung dient beispielsweise das mit einer kurzen Klinge ausgestattete Okuliermesser, wie auch das
Kopuliermesser. Dieses verfügt über eine äußerst scharfe, gerade Klinge, die einen glatten Schnitt an Trieben und Mutterpflanzen ermöglicht. Baumschulhippen finden schließlich ihren Einsatz beim Zurückschneiden von Sträuchern, Hecken und Bäumen. Aber auch zum Veredeln kann es aufgrund seiner geschwungenen Klinge und Schärfe optimal eingesetzt werden. Für Floristen, in Baumschulen und für Gärtner ist zudem das Gärtnermesser ein praktisches Werkzeug, um kleine Schneidarbeiten (beispielsweise das Abkappen von welken Blättern und Blüten oder Trieben) vornehmen zu können.
Ist das Messer (Handwerk) klappbar, lässt es sich problemlos in der Arbeitskleidung verstauen.
Cuttermesser, Präzisionsmesser und andere Modelle für Handwerker und in Verpackungsindustrie
Cuttermesser eignen sich für Präzisionsschnitte. Vorteilhaft ist, dass die Klinge wieder eingezogen werden kann. Speziell für Auslegware als Teppichmesser und zum Schneiden von Tapeten wird es genutzt. Ebenso ist es in der Verpackungsindustrie unverzichtbar, um Folien und Papier zu durchtrennen. Ist die Klinge abgestumpft, kann diese einfach abgebrochen werden. Sind die Klingen komplett aufgebraucht, ist der Austausch der Cuttermesserklinge möglich. Das sogenannte Universalmesser besitzt aufgrund der robusten und scharfen Klinge den Vorzug, dass es ebenso vielseitig einsetzbar ist. Das
Präzisionsmesser, das einem Papierskalpell (Skalpell) ähnelt, eignet sich dagegen eher bei filigranen Schneidearbeiten und als Bastelbedarf. Je nach Arbeit können die Klingen variieren und ein Austausch vorgenommen werden. Werden Schraubendreher, Flaschenöffner oder Klingen benötigt? Dann ist das Taschenmesser genau die richtige Wahl.
Abisoliermesser und Abisolierer für Elektroinstallateure
Für Elektroinstallateure ist das
Abisoliermesser (Abmantelungsmesser) unabdingbar, um den Kabelmantel von den Adern zu entfernen. Vorteilhaft bei speziellen Abisolierern ist, dass sie sich je nach Ausfürhung direkt dem Kabelmanteldurchmesser anpassen.