Verwöhnen Sie Körper und Geist
Warme Bäder wirken wohltuend und entspannend. Durch den Zusatz verschiedener Stoffe wird die
Wirkung noch verstärkt. Mit dem richtig ausgewählten Badezusatz kann das heiße Wasser in der
Wanne wahre Wunder vollbringen. Nicht nur aus hygienischen Gründen sollten Sie nicht auf die
Zugabe von Badesalz, Schaumbad oder Kräuterbad verzichten, auch
die ätherischen Öle entfalten ihre
Wirkung im warmen Wasser sehr gut und haben heilende, entspannende oder belebende Effekte.
Badezusätze - wertvolle Beigaben
Die Zugabe von verschiedenen Kräuterauszügen zu Bädern oder Teilbädern wird bereits seit
Jahrhunderten in der Volksmedizin angewandt. Die Schulmedizin hat die Wirkungen ebenfalls
entdeckt. So werden heute neben dem täglichen privaten Entspannungsbad zum Stressabbau
medizinische Badekuren durchgeführt. Das Anwendungsgebiet ist groß, und kaum eine Medikation
ist so wohltuend. Bei Schlafstörungen und Nervosität, rheumatischen Beschwerden,
Erkältungskrankheiten und Hauterkrankungen werden Badezusätze mit pflanzlichen Auszügen
gern genutzt.
Wirkungsweise des Badezusatzes
Ein wichtiger und nicht zu vernachlässigender Effekt eines Bades ist die Aromatherapie. Hierbei
kommt es einzig auf die psychische Wirkung an. Hinzu kommt die Inhalation der ätherischen
Öle durch die Atemluft, die lokale Wirkung von pflanzlichen Inhaltsstoffen direkt auf der
Hautoberfläche, die resorptive Wirkung durch eine tiefere Aufnahme durch die Haut in die
darunter liegenden Muskelschichten. Zu diesen Wirkungen kommt die eigentliche mechanische
Wirkung des Wassers noch hinzu. Die scheinbare Schwerelosigkeit entlastet den Stütz- und
Bewegungsapparat.
Der richtige Badezusatz
Um genau die gewünschte Wirkungsweise des Badezusatzes zu erzielen, ist es für Sie als Käufer
besonders wichtig, den richtigen Pflegestoff zu wählen. Unterschiedliche Wirkungen lassen Ihnen
ausreichend Spielraum zu Ihren individuellen Bedürfnissen.
- Eine besonders beruhigende Wirkung haben Baldrianöle und -extrakte, Hopfenextrakte,
Melissen-Öle und Lavendelöl. Diese ätherischen Pflegestoffe wirken hervorragend gegen Stress, Schlafstörungen und
Nervosität.
- Bei Abgespanntheit und Erschöpfungszuständen wirken Bäder mit Rosmarinzusätzen sehr
belebend und bringen Ihnen neue Energie.
- Die durchblutungsfördernde Wirkung von Extrakten des Latschenkiefers, der Fichtennadel,
von Menthol und Eukalyptus aber auch von der Heublume macht man sich zunutze, um
Muskelverspannungen
zu lösen.
- Durch die Inhalationswirkung von Bädern helfen diese auch bei Erkältungskrankheiten, um
Symptome zu lindern und zu bekämpfen. Hierbei werden Eukalyptusöle, Thymianextrakte und
Nadel-Öle wie Fichtennadelöl eingesetzt. In Kombination mit der entspannenden
Wirkung auf die Muskulatur werden Beschwerden gezielt gelindert. Achten Sie aber bei der
Anwendung solcher Bäder darauf, dass Sie nicht bei Erkältungen mit Fieber verwendet werden.
- Besonders gefragt sind Badezusätze zur Pflege der Haut. Auch dafür gibt es wichtige
Unterschiede im Bereich der Pflegestoffauswahl. Rückfettende Wirkungen für eine
gepflegte Haut bieten
verschiedene Öle. Jojobaöl, Panthenol, Sojaöle und Aloe
sind einige Vertreter, die die Haut entspannen und ihr Feuchtigkeit und Fettigkeit
zurückgeben. Trockene und empfindliche Haut wird so schon beim Badevorgang gepflegt.
Der Einsatz bei Neurodermitis bringt wesentliche Verbesserungen der Hautstruktur.
Der Juckreiz, den trockene Haut verursacht, wird entgegen gewirkt. Auch bei entzündlichen
Veränderungen der Haut kommen Badezusätze zur Anwendung. Hier wirkt Kamille besonders gut.
Die richtige Temperatur
Damit der Badezusatz richtig wirken kann, sollten Sie mit Hilfe eines
Thermometers oder einem
vollelektronischen Durchlauferhitzer die Temperatur anpassen.
Die normale Badewassertemperatur beträgt meist 33° bis 37° C. Bei Badezusätze, die die Muskeln
entspannen sollen, kann die Wassertemperatur höher gewählt werden. Optimal sind 37° bis 39° C.
Die Durchblutung wird bei diesen Temperaturen gefördert.
Ohne Emulgator geht nichts
Flüssigprodukte enthalten Emulgatoren, die dafür sorgen, dass der Badezusatz im gesamten
Wasser verteilt wird und die eingetauchten Körperstellen gleichermaßen mit den Ölen und
Pflegestoffen benetzt werden. So werden Reizungen durch Direktkontakt mit den Ölen vermieden.
Ohne Emulgatoren würden die Öle der Ölbäder
nur an der Oberfläche des Wassers verbleiben und keine optimale Wirkung erzielen können.
Die Packungsgröße
Kleinere Abpackungen sind besonders für Hotels und zum Eigengebrauch geeignet. So können Sie
individuelle Badepakete zusammenstellen, die Sie Ihren Gästen anbieten oder auch
verschenken. Oder Sie entspannen nach
Feierabend im Whirlpool und verwöhnen sich mal wieder selbst.
Großpackungen sind für Wellnessoasen und im
therapeutischen Bereich anzusiedeln. Dabei sparen Sie durch große Abnahmemengen und haben immer ausreichenden Vorrat, um Ihren Kunden
ein Verwöhnprogramm der Extraklasse zu bieten.
Rundum gepflegt
Neben dem täglichen Bedarf für Ihr Unternehmen finden Sie bei uns eine große Auswahl für Ihren
täglichen perfekten Auftritt. Haarpflege,
Mundwasser,
Pflegelotionen und
Maniküresets stellen nur einen
Bruchteil unseres Sortimentes aus dem Bereich
Körperpflege dar. Denken Sie daran:
der erste Eindruck von Ihnen als Person bei Verhandlungen und Besprechungen kann bereits
ausschlaggebend für den Erfolg sein.