Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: ölheizer wilms, ölheizer heylo, ölheizer trotec
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Ölheizer

  Ölheizer  (51 Angebote unter 27.603.691 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ölheizer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ölheizer
^

Mobiles Heizen mit Öl

Ölheizer sind kompakte Heizgeräte für den gewerblichen Einsatz bei Veranstaltungen, auf Baustellen, in Gärtnereien und Werkshallen. Sie sind wartungsfreundlich und sparsam im Verbrauch. Der Betrieb ist nur in gut belüfteten Bereichen zulässig. Für schlecht oder nicht belüftete Räume sind Abgasschläuche zu verwenden.

Zuverlässiger und kompakter Ölheizer

Der Ölheizer fühlt sich überall dort heimisch, wo es andere Heizgeräte schwer haben. Im Außengelände, auf Baustellen, in Werkshallen oder gastronomischen Veranstaltungen. Das mobile Heizgerät ist leicht an diese Einsatzorte zu bringen. Entweder hat er einen Tragegriff auf der Oberseite oder lässt sich rollen. Hierfür sind an der Unterseite zwei Räder und ein Griff hinten vorgesehen.
Den praktischen Ölheizer bringt nur wenig aus ihrer Ruhe. Er ist belastbar und kann auch bei viel Schmutz zuverlässig arbeiten. Die Wartung ist recht einfach, weil diese Heizgeräte benutzerfreundlich konstruiert sind. Gefüttert wird er mit Öl, speziell mit gefiltertem Benzin oder Diesel. Der Tank ist dem Gerät inklusive. Bei der Verbrennung des Heizstoffes entstehen Abgase, im Freigelände oder gut gelüfteten Räumen ziehen diese Gase schnell ab. Der Ölheizer kann hierbei zuverlässig ohne Abgasrohr betrieben werden. In Räumen, die nur schlecht oder nicht belüftet sind, muss das Abgas abgeleitet werden. Die entsprechenden Schläuche und Anschlüsse sind als Zubehör erhältlich.
Für den Betrieb in schlecht oder nicht belüfteten Räumen muss ein einwandfreier Abzug nach draußen gewährt sein. Die Abgase sind in einer hohen Konzentration giftig für Mensch und Tier. Einige der Kamingeräte sind nicht mit einem Anschluss für Abgasschläuche ausgestattet. Sie sind dementsprechend nur für den Einsatz im Freigelände oder Räumen mit guter Belüftung zugelassen. Die kompakten Ölheizer haben einen sehr hohen Wirkungsgrad. Dieser Vorzug hebt sie von Elektro-Heizgeräten ab. Die Brennstoffersparnis ist sehr positiv zu werten, steht aber dem vergleichsweise höheren Wartungsbedarf gegenüber.

Sicherheitshinweise und Vorschriften für Ölheizer

Der gewerbliche Einsatz von Ölheizern setzt die Beachtung einiger Vorschriften voraus. Insbesondere die Arbeitsstättenverordnung §§5 und 14, die Arbeitsstättenrichtlinie ASR 5 und die Unfallverhütungsvorschriften VBG 43 und 21. Jedes Bundesland hat zusätzlich eigene Feuerungsanlagenverordnungen, die ebenfalls zu beachten sind.
Der sichere Betrieb setzt die Beachtung folgender gerätespezifischer Hinweise voraus:
  • Sicherheitsabstände beachten
  • Mindestraumgröße einhalten
  • Menge der benötigten Frisch- und Abluftmenge beachten
  • kein Betrieb in zündfähiger Umgebung, wie Tankstellen oder Lackierbetrieben
  • kein Betrieb in feuergefährdeten Räumen
  • regelmäßige Wartung und Austausch beschädigter Bauteile
  • ausschließliche Verwendung von gefiltertem Benzin oder Diesel
Immer die benötigte Menge Öl auf Vorrat: Ein Öl-Beistelltank sorgt für Nachschub. Im Freigelände sind Tankdächer empfehlenswert.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.