Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gah alberts zaunpfosten
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Zaunpfosten

  Zaunpfosten  (295 Angebote unter 29.255.715 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zaunpfosten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   20   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Zaunpfosten
^

Zaunpfosten als Grundlage für einen stabilen Zaunbau

Der Zaunpfosten ist ein unverzichtbares Element im Zaunbau. Er bildet die Grundlage zum Anbringen von Draht und einzelnen Zaunfeldern. Die Stabilität des Zaunes insgesamt hängt eng mit der korrekten Auswahl und der Güte des Zaunpfostens zusammen. Unterschiedliche Zaunarten und Anforderungen an den zu setzenden Zaun sowie die gewünschte Optik bilden die Grundlage für die richtige Auswahl.

Material

Zaunpfosten sollten besonders stabil gehalten sein. Sie müssen die Last des Zaunfeldes tragen können und auch bei hohen Kräften ausreichende Stabilität bieten. Stahlpfosten sind eine besonders angebrachte Variante. Sie vereinen Stabilität und eine lange Lebensdauer miteinander. Wichtig ist es, bei den Stahlpfosten auf einen ausreichend vorhandenen Korrosionsschutz zu achten. Verzinkte und gegebenenfalls zusätzlich mit Kunststoff beschichtete Zaunpfosten bieten einen guten Schutz gegen Durchrostung.

Länge und Zaunhöhe

Wichtig ist zudem die passende Auswahl der Pfostenhöhe. Es besteht ein Unterschied zwischen Länge des Pfostens und der avisierten Zaunhöhe. Um eine stabile und dauerhafte Verankerung im Boden zu erreichen, sollten Sie darauf achten, dass ein ausreichender Anteil des Pfostens im Boden verankert wird. Dies gilt vor allem beim Einbetonieren. Als Richtwert kann man eine Versenkung des Pfostens von 20 % der Gesamtlänge veranschlagen. Die im Zubehör erhältlichen Einschlagbodenhülsen erleichtern das Setzen des Pfostens. Sollten Sie sich für Zaunpfosten entscheiden, die aufgeschraubt werden, benötigen Sie die entsprechende Aufschraubplatte, dafür können Sie auf die hohe Längendifferenz zur Zaunhöhe bei der Zaunpfostenauswahl verzichten.

Pfostenstärke

Auch die Zaunpfostenstärke ist ein wichtiger Indikator für Stabilität. Je stärker Sie den Pfosten wählen, umso besser kommt die Materialgüte zum Tragen. Zu geringe Pfostenstärken können bei anhaltender Belastung Beschädigungen davon tragen. Neben mechanischen Krafteinwirkungen ist die Wirkung von Wind, die eine dauerhafte Wirkung auf den Zaunpfosten hat, nicht zu unterschätzen. Je gedeckter hierbei das genutzte Zaunfeld ist, desto größer sind die Angriffsfläche und die Wirkung und umso stärker ist der Zaunpfosten zu wählen. Auch mit der Zaunhöhe steigt der Bedarf an Pfostenstärke, um die gleiche Stabilität wie bei niedrigen Zäunen zu erreichen.

Anschlag- oder Klobenpfosten

Der Klobenpfosten wird immer dann benötigt, wenn eine Tür oder ein Tor, mit Hilfe von Scharnieren dauerhaft befestigt werden soll. Der Anschlagpfosten kommt auf der entgegengesetzten Seite, die nicht dauerhaft mit dem Tor verbunden ist, zum Einsatz. Bei einem Doppeltor benötigen Sie somit zwei Klobenpfosten. Ein freistehender Anschlagpfosten fängt in der Mitte des Doppeltors die beiden Torelemente beim Verschließen auf.

Drahtspanner und Befestigungsmaterial

Einige Zaunpfosten haben bereits fest integrierte Drahtspanner installiert. Dies erspart die gesonderte Anschaffung dieses Zubehörteils. Sinnvoll ist eine Auswahl mit fest verankerten Drahtspannern jedoch nur dann, wenn Sie auch einen Spanndraht nutzen wollen. Vorrangig kommen diese bei Maschendrahtzäunen zum Einsatz. Beim Einsatz von vorgefertigten, formstabilen Zaunfeldern können Sie auf dieses Element verzichten. Spezifische Anpassungen an die Drahtstärke sind mit festinstallierten Drahtspannern nicht möglich.

Um komplette Zaunfelder zu installieren, verwenden Sie entsprechende Befestigungsschellen. Wird beidseitig vom Zaunpfosten ein Zaunfeld angebracht, verwenden Sie beidseitige Befestigungsschellen. Zur Befestigung eines Zaunfeldes an einem Anschlagpfosten oder bei einseitigem Ende an einem Zaunfeldpfosten kommen auch einseitige Befestigungsschellen zum Einsatz.

Der perfekte Abschluss von Zaunpfosten

Pfostenkappen bilden einen ansehnlichen und in verschiedenen Designs erhältlichen Abschluss für das obere Pfostenende. Wichtig bei der Auswahl ist es, dass die Pfostenkappe mit dem Pfostendurchmesser harmoniert.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.