Hygienisch wertvoll
Toilettenpapier ist ein zur einmaligen Verwendung gedachtes Papier zur Körperhygiene
nach dem Toilettengang. Es ist zumeist auf Rollen aufgewickelt und besitzt bis zu
fünf Papierlagen. Zum leichteren Abreißen der zu benötigenden Papiermenge sind
Perforationen vorgesehen. Toilettenpapier hat die Eigenschaft, sich leicht in der
Kanalisation aufzulösen. Bei Verwendung eines Bidets wird das Toilettenpapier lediglich
noch zur Trocknung eingesetzt.
Neben dem herkömmlichen einlagigen Papier gibt es Toilettenpapier mit zwei, drei, vier und sogar
fünf Lagen, die besondere Eigenschaften hinsichtlich Stabilität und Komfort besitzen.
Je mehr Lagen ein Toilettenpapier besitzt, desto höherwertig ist es im Allgemeinen und
desto preisintensiver sind diese Premium- und Deluxe-Artikel. Wenn es ein bisschen mehr sein darf,
empfehlen wir Ihnen Großrollen.
Dafür benötigen Sie allerdings einen Toilettenpapierspender, der
an der Wand bzw. Trennwand montiert wird.
Unterschiedliche Sorten des Toilettenpapiers
Neben dem trockenen Toilettenpapier gibt es auch noch feuchtes Papier,
das vor der Reinigung mit dem trockenen Papier zur Anwendung kommt. Außerdem gibt es antibakterielles
sowie parfümiertes Toilettenpapier. Mit Texten und Bildern bedrucktes Toilettenpapier findet
oft als Scherz- und Werbeartikel Verwendung.
Die hygienische Sitzauflage
Für alle, die nicht gern auf eine öffentliche Toilette gehen, gibt es eine Lösung. WC-Sitzauflagen sind für den einmaligen Gebrauch gedacht und werden auf der
Toilettenbrille platziert. Diese bequeme und angenehme Auflage schützt Sie
oder Ihre Gäste vor dem direkten Kontakt mit der WC-Brille und so vor möglichen Keimen.
Die WC-Sitzauflage wird automatisch beim Spülen heruntergezogen und ist biologisch abbaubar.
Auf Toiletten mit großen Publikumsverkehr wird diese hygienische Auflage empfohlen.
Herstellung
Holz für die Zellstoffherstellung wird vorwiegend aus Kiefern, Fichten, Birken und zu
geringen Teilen aus dem Eukalyptus - Baum gewonnen. Da die Pflanzenstoffe nicht vollständig
durch den Kochprozess bei der Zelluloseherstellung verschwinden, bleibt der Zellstoff dunkel
gefärbt. Die verbliebenen Pflanzenstoffe werden durch einen Bleichprozess entfernt. Dies
bietet den Vorteil, dass der Zellstoff nicht nur entfärbt, sondern auch saugfähiger und
weicher wird. Für den Bleichprozess nutzen die Zellstoffhersteller heute eine chlorfreie-
oder Sauerstoffbleiche.
Tissue ist eine besondere Form des Toilettenpapiers. Es wird in zwei oder mehreren Lagen
verarbeitet. Die Oberfläche wird mit einer Prägung versehen und bedruckt. Durch diese
Prägung werden bei mehrlagigen Toilettenpapieren die Haftung der Einzellagen, sowie die
Festigkeit des Blattes erreicht. Eine Kombination aus weichen Zellstofffasern mit besonders
dicken Lagen aus dichtem Faserverbund, kennzeichnet das mehrlagige Toilettenpapier. Die
gewünschte Weichheit wird durch die Strukturierung der Oberfläche besiegelt.
Nicht zu vergessen
Nach dem Toilettengang sind die Hände zu waschen, um die Übertragung von Keimen und Bakterien zu reduzieren.
Dafür eignet sich meist Flüssigseife, die Ihre Kunden in einem Seifenspender finden.
Auch die Wahl des Handtuchs sollten Sie nicht unterschätzen. Auf häufig frequentierten Toiletten haben sich daher
Papierhandtücher für den einmaligen Gebrauch bewährt.