Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Wärmepantoffeln

  Wärmepantoffeln  (6 Angebote unter 27.720.785 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wärmepantoffeln“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wärmepantoffeln"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Wärmepantoffeln
^

Wärmepantoffeln – Beheizbare und Hausschuhe für kalte Füße

Auf den ersten Blick sehen sie aus wie gewöhnliche Hausschuhe, doch verfügen Wärmepantoffeln über eine besondere Wirkung: Sie verfügen über eine spezielle Fütterung oder Sie lassen sich aufheizen und wirken dadurch ähnlich wie Fußwärmer. Dafür sind in den meisten Fällen weder Batterien noch Kabel nötig, denn die Schuhe werden einfach vor Gebrauch kurz in der Mikrowelle oder dem Backofen erwärmt. Anschließend können Sie als Wärmetherapie-Textilien sofort angezogen werden und versorgen die Füße mit wohliger Wärme.

So funktionieren Wärmepantoffeln

Im Inneren der Schuhe befindet sich eine Füllung aus feinen Körnern. Diese Füllstoffe speichern die Wärme und geben sie an den Körper ab. Sie lassen sich beliebig oft aufwärmen und sind mit verschiedenen Füllmaterialien erhältlich, am häufigsten werden dabei Lavendel-Hirsemischungen oder Traubenkerne verwendet. Während elektrische Fußwärmer meist nur für eine sitzende Anwendung geeignet sind, ist man mit den Wärmepantoffeln flexibel und kann sie auch während der Hausarbeit tragen. Die Dauer der Wärmewirkung ist bei den einzelnen Modellen ganz unterschiedlich, das kommt auch auf das eigene Wärmeempfinden an.

Als Hausschuhe mit und ohne Heizwirkung tragbar

Aber auch im kalten Zustand lassen sich die beheizbaren Wärmepantoffeln als Hausschuhe nutzen. Durch die Verwendung von weichen Obermaterialien sind sie angenehm zu tragen und schmiegen sich an den Fuß an. Modelle mit Gummizug sorgen für guten Halt, die Sohlen sind bei den meisten Modellen etwas weicher und flexibler als bei gewöhnlichen Hauspantoffeln. In der Regel befinden sich an den Sohlen Lederpads, um Rutschfestigkeit zu ermöglichen. Für ein angenehmes Tragegefühl ist es vorteilhaft, wenn die Körner in abgetrennten Kammern eingearbeitet sind, damit sie sich gleichmäßig verteilen und sich beim Gehen nicht auf einer einzigen Seite sammeln.

Die Schuhe nicht anbrennen lassen

Egal, ob man die Schuhe in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmt, es ist wichtig, immer auf die angegebene Höchsttemperatur beziehungsweise die empfohlene Mikrowelleneinstellung zu achten. Werden die Kerne im Inneren zu stark erhitzt, verbrennen sie, hinzu kommt eine unangenehme Geruchsentwicklung.

Verschiedene Größen und Farben

Erhältlich sind Wärmepantoffeln in den gängigen Größen für Herren und Damen und in verschiedenen Farben. Hierbei sollte man aber sicherstellen, dass die Schuhe für die jeweilige Person nicht zu groß sind, denn sonst besteht die Gefahr, zu stürzen.

Wie sieht es mit der Pflege aus?

Modelle mit herausnehmbarer Füllung lassen sich problemlos in der Maschine mit Feinwaschmittel waschen, das ist zum Teil auch bei einer fest eingearbeiteten Füllung möglich, das kommt immer auf das Material an.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.