Vorschlaghammer – ein Werkzeug mit enormer Schlagkraft
Der Vorschlaghammer gehört der Gruppe der manuell zu betätigenden
Hämmer an und unterscheidet sich von anderen Varianten wie beispielsweise Schlosserhämmern, Maurerhämmern oder Schonhämmern durch eine besonders hohe Schlagkraft.
Die Einsatzbereiche des Vorschlaghammers
Der Vorschlaghammer wird neben seinem Einsatz im Steinbruch hauptsächlich in der Schmiede verwendet. Der wahlweise Gebrauch von Bahn und Finne führt dabei zu einer unterschiedlichen Richtung der Verdrängung des Metalls.
Im Baugewerbe erfreut sich der Schlaghammer großer Beliebtheit aufgrund seiner enormen Schlagkraft. Daher kann er für das Einschlagen von Nägeln oder Bolzen verwendet werden, aber auch bei Abbrucharbeiten findet er seine Anwendung.
Aufbau und Wirkprinzip
Der Vorschlaghammer setzt sich aus einem Hammerkopf, welcher aus geschmiedetem Eisen besteht und einem
Stiel, üblicherweise aus Holz, zusammen. Das flache Ende des Hammers weist eine quadratische Bahn auf, das keilförmige Ende besteht aus einer verrundeten Finne, welche quer zum Stiel verläuft.
In der DIN 1042 sind die Bestandteile des Hammers genormt. Dabei muss das Gewicht des Hammerkopfes zwischen 5 bis 15 Kilogramm wiegen, die Stiellänge hat einen maximalen Spielraum von 60 bis 120 Zentimeter.
Für eine effiziente Übertragung der Schlagkraft ist es notwendig, das Hammergewicht dem jeweiligen Werkstoff anzupassen. Zudem ist die Kopfform entscheidend für die Bearbeitung des Materials. Je länger der Hammerstiel ist, desto mehr Schlagkraft kann ausgeübt werden.
Ist es bei der Arbeit wichtig, dass es beim Hämmern zu keiner Funkenbildung kommt, ist auf eine spezielle
funkenfreie Variante des Vorschlaghammers zurückzugreifen. Spezielle Kunststoffummantellungen oder Varianten aus Sonderbronze sorgen dafür, dass beim Schlagen keine Funken abgeschlagen werden. Besonders beim Einsatz in der chemischen Industrie oder bei der Öl- und Gasförderung ist dies von Vorteil.
Sonderformen
Vollzieht sich die Finne hingegen in Richtung des Stiels, so spricht man von einem Kreuzschlaghammer. Eine Sonderform davon ist wiederum der Setzhammer, welcher sich durch eine scharfkantige und abgeschrägte Finne auszeichnet. Der Einsatz dieser Sonderformen erfolgt vordergründig im Schmiedehandwerk.
Die richtige Wartung des Vorschlaghammers
Es empfiehlt sich, den Hammerkopf in gewissen Abständen abzuschleifen, damit die Schlagfläche gerade bleibt und man beim Schlagen nicht vom Werkstück abgleitet. Zudem wird das Risiko von Schnittwunden minimiert, da sich eventuelle Gratbildungen an den Flanken so entfernen lassen.
Bei einem lockeren Holzstiel verwenden Handwerker einen Trick: Wenn der Hammer längere Zeit in Wasser gestellt wird, so quillt das Holz auf und umschließt das Hammerauge wieder vollständig. Natürlich ist dies nur eine kurzfristige Übergangslösung, denn auf Sicherheit sollte stets geachtet werden.