Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Volumetrie  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Volumetrie finden Sie am Ende der Seite
„Volumetrie“
Überbegriffe
Messgefäße
Messgefäße der verschiedensten Bauarten für kleine und große Volumina, wie z.B. Messbecher oder Messzylinder.
Laborspritzen
Spritzen erfüllen vielfältige Zwecke im Labor. Mit ihnen lassen sich Lösungen steril aliquotieren, Proben aufnehmen oder Gele beladen.
Dispenser, Dosierer
Für Seriendosierungen von häufig benötigten Lösungen, z.B. mit Dosieraufsätzen, die direkt auf Lösungsmittelflaschen aufgesetzt werden können.
Röhrchenformpipetten
Klassische Pipetten in langer Röhrchenform mit verengter Spitze und mit Volumen-Skala oder Ringmarken.
Mechanische Pipetten
Pipettieren Sie kleine Volumina einfach und genau mit Mikroliterpipetten.
Titrationsgeräte
Zur quantitativen Analyse von Lösungen unbekannter Konzentration können Sie traditionelle Büretten wie auch automatische Titratoren verwenden.
Dispensertips, Pipettenspitzen und Zubehör für mechanische Pipetten
Dispenser-Tips
Aufsteckspitzen für Handdispenser zum Einmalgebrauch. Für 25 und 50 ml PD-Tips benötigen Sie Dispenser-Tip-Adapter.
Pipettenspitzen
Lose oder gesteckte Pipettenspitzen, je nach Bedarf mit oder ohne Filter oder als Gel-Ladespitzen mit extradünner Spitze.
Pipettenspitzenbox
Hier finden Sie leere Ersatzboxen für Ihre Pipettenspitzen-Wechseleinsätze oder leere Komplettboxen.
Reagenzreservoir
Schmale Gefäße zur Aufnahme von Reagenzien für das Pipettieren mit Mehrkanalpipetten.
Spenderbox
Lose Pipettenspitzen und andere Kleinteile können staubfrei in Spenderboxen aufbewahrt werden.
Pipettenständer
Wählen Sie zwischen besonders platzsparenden Karussellständern, Ständern für Mehrkanalpipetten oder Ladeständern für elektronische Pipetten.
Pipettierhilfen, Ablagen und Reinigungsgeräte für Röhrchenformpipetten
Pipettierhilfen
Manuelle oder elektrische Pipettierhilfen und Pipettierbälle für traditionelle Röhrchenformpipetten.
Pipettenrack
Nutzen Sie diese Ablage für Pipetten, um Ihre serologischen Pipetten neben oder in der Zellkultur-Bench zu lagern.
Pipettencontainer
Runde oder eckige Metallboxen, in denen Glaspipetten autoklaviert und dann steril gelagert werden können.
Pipettencontainer-Gestell
Hält die Pipettencontainer am Arbeitsplatz bereit, um schnell auf die sterilen Glaspipetten zugreifen zu können.
Pipettenständer
Ständer für Röhrchenform-Pipetten.
Aufbewahrungsgefäß
Zylinderförmige Kunststoff-Gefäße für die Aufbewahrung von gebrauchten Pipetten. Vergleichen Sie auch mit Standzylindern.
Pipettenablage
Ablageschalen mit Aussparungen für Röhrchenpipetten.
Auch an Stelle von Schubladeneinsätzen nutzbar.
Pipettenspülsystem
Zur Reinigung von Mess- und Vollpipetten. Für die Reinigung mit der Hand gibt es Pipettenbürsten.
Weitere Informationen zum Thema Volumetrie
^

Die Volumetrie fordert Volumenmessgeräte verschiedenster Art

Die Volumenmessgeräte gehören zu jeder Grundausstattung eines Labors. Die Volumetrie, auch Titrimetrie bezeichnet, dient in der Chemie dabei der quantitativen Analyse, wobei Medien mit genauer Konzentration in Maßeinheiten abgelesen werden. Die abgemessene Maßlösung einer Flüssigkeit tropft so bspw. beim Titrieren aus einer Bürette in einen Kolben mit einer Probelösung bis der Äquivalenzpunkt erreicht ist. Diesen Endpunkt erkennt man an einem Farbumschlag von Indikatoren, Niederschlägen, Veränderung des pH-Wertes bzw. der Änderung der elektrischen bzw. thermischen Leitfähigkeit.

Beispiele für Volumenmessgeräte

Aus Büretten oder automatischen Titratoren, die die Maßlösung gleichmäßig in die Probelösung pumpen, lässt man das gewünschte Volumen in Millilitern in die Probelösung hineintropfen. Dies ist ebenso mit Röhrchenformpipetten möglich, deren Zylinder relativ lang und mit Volumenskalen oder Ringmarken ausgestattet sind. Für sehr kleine Volumina sind Mikroliterpipetten als mechanische Pipetten im Einsatz. Zudem gibt es jede Menge unterschiedliche Messgefäße zur groben Abmessung ab 0,1 Milliliter wie Messkolben und Messbecher sowie  Bechergläser und Abmessflaschen.

Liquid Handling Geräte

Hierzu gehören etwa Flaschenaufsatzbüretten oder Mehrfachdispenser. Seriendosierer haben den Vorteil, dass man dank Dosieraufsätzen häufig benötigte Lösungsmengen direkt abzapfen kann.

Maßeinheiten

Sie bilden einen Vergleichswert zur quantitativen Bestimmung und variieren daher in Bezug auf die Graduierung in den Einheiten Mikroliter, Milliliter usw. Je nach Messgerät sind die Punkte nur in Oberpunkte oder auch in Unterstriche aufgeteilt, was von der geforderten Genauigkeit abhängig ist. Volumenmessgeräte werden prinzipiell in zwei Genauigkeitsklassen angeboten, wobei die Klasse A und AS nach DIN EN ISO identische Fehlergrenzen besitzen und höchsten Anforderungen genügen. Solche Geräte bestehen sehr oft aus Glas. Volumenmessgeräte der Klasse B sind dagegen häufig aus Glas oder Kunststoff erhältlich. Für sie gelten oft die doppelten Fehlergrenzen wie für die Klasse A/AS.

Der Schellbachstreifen

In engen Gefäßen wie Büretten oder Pipetten zieht sich die Flüssigkeit aufgrund von Kapillarwirkungen am Rand hoch oder herunter. Den gekrümmten Flüssigkeitspegel nennt man Meniskus. Er wird durch Lichtbrechung beim Schellbachstreifen als zwei Pfeilspitzen dargestellt, die die Ablesestelle markieren.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Volumetrie, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG