Messgefäße – Abwiegen und Messen ohne Waage
Messgefäße dienen in der
Volumetrie dem Abwiegen von Stoffen (Flüssigkeiten, Lösungen) ohne Waage. Das wichtigste Analyseverfahren in der Volumetrie ist die Titration, für die oft auch Büretten im Einsatz sind. Die Titration dient dazu, bestimmte Ionen in einer Flüssigkeit zu finden oder chemische Verbindungen oder Ionen in ihrer Konzentration zu bestimmen. In der Praxis werden dazu Feinmessgeräte verwendet, die auf eine Temperatur von 20 Grad Celsius geeicht sind. Die richtige Auswahl hängt von der Vorüberlegung ab, mit welcher Genauigkeit jede einzelne Messung durchgeführt werden muss.
Abmessflaschen
Abmessflaschen unterscheiden sich von Spritzflaschen durch einen aufgesetzten grob graduierten Trichter, in den man durch Pressen über eine Kunststoffkanüle eine bestimmte Menge einer Flüssigkeit auslassen kann.
Bechergläser
Bechergläser werden als Titrationsgefäße benutzt, in denen sich der Titrand, also die zu untersuchende Probelösung, befindet. Die hinzukommende Lösung mit bekannter Konzentration wird Titrator genannt. Praktisch sind Bechergläser, weil sie eine große Öffnung haben und über eine grobe Messeinteilung verfügen. Das Becherglas gehört zu den am meisten in naturwissenschaftlichen Laboren verwendeten Laborgefäßen.
Messbecher, Mensuren
Messbecher fassen mehr Volumen als Messzylinder und verfügen über eine gröbere Graduierung in Litern und Kubikzentimeter. Die Form ist rund oder oval und ein Griff erlaubt ein gutes Hantieren. Läuft der Körper nach unten konisch zu und besitzt einen Tellerfuß, spricht man von einem Mensur, die oft keinen Griff besitzt.
Messeimer
Sie werden oft als Ölkannen an Tankstellen oder als Wasserkannen zum Anmischen von Mörtel auf Baustellen genutzt und erlauben Abmessungen im Literbereich.
Messkolben
Messkolben haben einen Bauch und einen langen schlanken Hals, sind geeicht und werden meist mit einer Abmess- oder Spritzflasche aufgefüllt. Man bedenke beim Ablesen, dass sich der Flüssigkeitsspiegel im Hals der Messkolben am Rand nach oben wölbt, weshalb die untere Linie mit dem Eichstrich übereinstimmen muss. Im Messkolben werden genaue Lösungen wie etwa Maß- und Standardlösungen für Titrationen hergestellt oder auch Verdünnungen angesetzt. Der Messkolben besitzt daher oft einen Stopfen.
Messzylinder, Mischzylinder
Messzylinder sind zylindrische, transparente Gefäße mit Standfuß und einem kleinen Ausguss sowie einer sehr feinen Graduierung und daher für Abmessungen im Milliliterbereich geeignet. Der Mischzylinder ähnelt dem Messzylinder, hat aber keinen Ausguss sondern stattdessen einen Schliff für einen Stopfen, damit beim Mischen nichts daneben geht. Man beachte, dass die Mischung diverser Flüssigkeiten zu einer Volumenänderung in Bezug auf die Graduierung führen kann.