Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Dispenser Labor  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Dispenser Labor“
Überbegriffe
Kippautomat
Glasaufsätze für Enghals-Schliffflaschen zum einfachen Dosieren von bestimmten festen Volumina.
Flaschenaufsatzdispenser
Ideal für Routinearbeiten und beim Dosieren von häufig benötigten Medien, Säuren und Laugen sowie Pufferlösungen und Lösungsmitteln.
Mikrodispensierpipette
Seriendosierungspipette mit Flüssigkeitszufuhr aus einer aufsteckbaren Flasche, Spritze oder direkt per Schlauch aus dem Aufbewahrungsgefäß.
Dosiersystem
Für komplexe Dosierungsaufgaben im Labor empfiehlt sich ein programmierbares Dosiersystem.
Membran-Dosierpumpen
Dosierpumpen übernehmen Hochdurchsatz-Dosierungen von Chemikalien in vielen Bereichen, auch bei der Wasserbehandlung oder in der Reinigungsindustrie.
Weitere Informationen zum Thema Dispenser Labor
^

Dispenser im Labor für eine genaue Dosierung

Dispenser und Dosierer sind aus der Volumetrie nicht wegzudenken und daher in der chemischen Industrie, in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, in medizinischen, biotechnologischen und pharmazeutischen Laboren ebenso im Einsatz wie in den Laboren von Forschungseinrichtungen und Bildungszentren, um eine festgelegte Menge einer Lösung zu einer Probe hinzuzugeben.

Dosiersysteme

Dosiersysteme sind überall dort im Einsatz, wo ein schnelles Zuführen an Stoffen erfolgen soll, an Zubehör wie Dispensern, Spritzen oder Pipetten gespart werden soll und Messfehler vermieden werden müssen. Die Dosierung erfolgt für Flüssigkeiten und Granulate durch Abwiegen unabhängig von der Dichte, wobei ein Anschluss an einen PC das Abrufen von Rezepten und Methoden aus einer Datenbank erlaubt. Auch probenbezogene Verdünnungen können zur Wiederverwendung abgespeichert werden.

Flaschenaufsatzdosierer

Flaschenaufsatzdosierer sind leicht zu bedienen. Hebt man den aufgesetzten Zylinder an, wird eine bestimmte Menge an Flüssigkeit (Säuren, Laugen, Lösungsmittel) über einen Ansaugschlauch aus der Flasche entnommen. Drückt man den Zylinder herunter, wird der Ansaugschlauch verschlossen und die Flüssigkeit läuft über das Ausstoßventil aus. In der Regel ist bei diesen Dosierern ein Volumen fest vorgegeben. Im Einzelfall gibt es die Wahl zwischen zwei Fixvolumen oder zwischen einem Mindest- und einem Maximalvolumen. Der Volumenbereich reicht von Mikrolitern für eine sehr feine Dosierung bis hin zu wenigen Millilitern.

Kippautomaten

Kippautomaten besitzen einen genormten Schliffstopfen, der einen Auslass von Flüssigkeiten oder feinem Granulat aus einer Flasche durch das Kippen des Behälters in eine Art Ampulle erlaubt. Von dort läuft der Stoff über ein an der Oberseite offenes Röhrchen in einen angefügten Messbereich. Ist dieser gefüllt, kippt man die Flasche nach vorne und die abgemessene Menge läuft durch das Röhrchen aus dem Messbereich aus. Die Dosierung liegt oft im Milliliterbereich.

Membran-Dosierpumpen

Membran-Dosierpumpen sind für eine kontinuierliche Abgabe dosierter Flüssigkeitsmengen vorgesehen. Die Pumpen werden unter anderem eingesetzt, wenn Wasser für Verdünnungen gewisse Stoffe regelmäßig beigemischt werden müssen. Man kann auch auf manuelle Bedienung umstellen und die Abgabe einer gewissen Menge einer Flüssigkeit je nach Modell sogar per Fußschalter auslösen.

Mikrodispensierpipetten

Mikrodispensierpipetten sind ebenfalls für die serienmäßige Dosierung gleich abgemessener Flüssigkeitsmengen im Mikroliterbereich vorgesehen. Über einen Kolben drückt man die Flüssigkeit aus der Pipette heraus, wobei die Flüssigkeit aus einer Spritze, über einen Schlauch aus einem Behälter oder einer aufgesetzten Flasche nachläuft.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.