Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: vitragestange holz, vitragestange 200cm
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Vitragestange

  Vitragestange  (812 Angebote unter 27.603.346 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vitragestange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   55   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vitragestange
^

Die Gardinenstange – Sichtschutz platzsparend anbringen

Im Bereich der Betriebsausstattung spielt die Büroausstattung für die Verwaltungs-, Buchhaltungs-, Marketing- bzw. Vertriebsabteilung eine größere Rolle als man denkt. Für die Büroeinrichtung geht in erster Linie die Einrichtung der Räume mit Schränken, Regalen, Vitrinen, Bürostühlen und Wartezimmerstühlen entsprechend der Funktionalität vor. Allerdings sollte man auch beachten, dass der Bodenbelag sehr wichtig ist, weil etwa Teppiche unerwünschte Geräusche absorbieren. Ähnliches geschieht über Gardinen statt Jalousien, die vom Sichtschutz her womöglich den gleichen Effekt bieten. Gardinen werden entweder über Gardinenschienen, die außerhalb des Fensters an der Decke oder Wand befestigt werden, oder aber Gardinenstangen, die man am Fensterrahmen fest macht, angebracht. Der Vorteil der Verwendung von Gardinenstangen ist, dass der Platzbedarf für die Fenstergardine äußerst gering ist. Der Nachteil liegt darin, dass man zur Nutzung von zusätzlichen Übergardinen trotzdem auf eine Gardinenschiene zurückgreifen muss. Die Gardinenstange ist weit verbreitet auch unter der Bezeichnung Vitragestange bekannt. Auf der Gardinenstange werden die Gardinenhaken oder Vorhanggleiter befestigt.

Die Form, die Maße

Gardinenstangen bestehen meistens aus wie ovalen Aluminiumrohr- oder Kunststoffstangen, die ineinander geschoben sind und außen eine Kunststoffkappe mit einem Loch für einen Haken bieten. Die Breite lässt sich meist durch Ausziehen der Stangen an die Fensterbreite anpassen. Um Breiten unter 40 Zentimeter, wie bei kleinen Gäste-WC-Fenstern, zu versorgen, passt man die längere Stange einfach mit einer kleinen Handmetallsäge an.

Das Zubehör

Oft werden die Gardinenstangen weitgehend mit Klebehaken auf dem Fensterrahmen platziert. Da man immer mehr von Holzfenstern zu Kunststofffenstern übergegangen ist, würden Schraubhaken nur hässliche Löcher hinterlassen, während sich Klebehaken rückstandslos entfernen lassen. Nicht alle Gardinen  besitzen Schlaufen oder Ösen. Dann kann man auf Vorhanggleiter oder auch Ösen mit Klammern zurückgreifen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.