Universalfernbedienung – eine für alle Geräte
Sie haben sicher mehrere Geräte wie
Fernseher, DVD-Player, Verstärker, Radio und SAT-Receiver. Dazu jeweils eine Fernbedienung und das Chaos ist komplett. Da verliert man schnell den Überblick, welche
Fernbedienung zu welchem Gerät gehört.
Programmierbar und vorprogrammiert
Abhilfe schafft eine Bedienung für alle Geräte. Es gibt zwei Arten von Universalfernbedienungen. Die Lernfähigen, also programmierfähige Bedienungen, und die vorprogrammierten Geräte, die nicht Lernfähigen. Der Vorteil dieses
TV-Zubehörs ist einfach. Das vorprogrammierte Modell ist einfach in der Anwendung und für viele unterschiedliche Hersteller eingestellt. Das erspart Ihnen komplizierte Einstellungen.
Bei der lernfähigen Ausführung können so gut wie alle Geräte und Hersteller nachprogrammiert werden. Das deckt ein größeres Feld bei der Kompatibilität zu den unterschiedlichen Geräten in Ihrer Firma oder Zuhause ab.
Das Signal sendet die Universalfernbedienung üblicherweise über Infrarot. Erhältlich sind ebenfalls Funkfernbedienungen, welche meist neuere Geräte unterstützen.
Update von lernfähigen Universalfernbedienungen
Die einfachste Methode ist das Auslesen der Standardfernbedienung per Infrarot. Dabei werden sich die Geräte gegenüber gelegt und die Universalbedienung beginnt zu lernen.
Auch möglich ist das Durchsuchen der integrierten Datenbank, bis es das passende Gerät gefunden hat und mit ihm kommunizieren kann.
Teurere Modelle können auch direkt über den PC verwaltet werden. Die Bedienung verfügt dann über einen USB-Anschluss und kann problemlos über den Computer gesteuert werden. Diese Exemplare sind aber dementsprechend teurer.
Welche der drei Arten Ihre favorisierte Bedienung unterstützt, entnehmen Sie bitter der der jeweiligen Beschreibung des Herstellers.
Luxusmodelle mit WLAN
Verschiedene Hersteller bieten auch Luxusmodelle an. Diese haben WLAN integriert und sind über den PC steuerbar. Somit können viele andere Geräte - auch Hightech-Modelle - angeschlossen werden. Sollte der Fernseher Internet unterstützen, können diese Fernbedienungen als Eingabemodul benutzt werden. Somit ist auch Ihr Firmencomputer beispielsweise bei Präsentationen darüber problemlos steuerbar.
Bedienung per Tasten oder Touchscreen
Die Tastenfernbedienung ist Standard. Jeder kennt die klassisch angeordneten Tasten und die Steuerung ist oft sehr intuitiv durch das Menü per Fernbedienung vorzunehmen.
Neuere Modelle hingegen haben teilweise Touchscreens und sind somit für viele neue Anwendungen steuerbar. Einige Hersteller bieten ein integriertes EPG (Programmvorschau) in der Fernbedienung, da das Touchscreen wie bei einem Handy Tasten und sowohl auch einen Display simulieren kann.
Vorteil
Bei der großen Auswahl an Geräten fällt die Entscheidung oft nicht leicht. Es wird empfohlen, auf programmierfähige Fernbedienung zurückgreifen. Die neusten Modelle sind so mit allen gängigen alten und den neuen Geräten der Hersteller kompatibel. Sie sollten No-Name Produkte vermeiden, diese sind oft in der Software nicht mit speziellen Geräten bedienbar.
Auch ein PC-Anschluss ist von Vorteil. Zum einen zum leichten Programmieren der Geräte und zum anderen können Sie somit Firmware-Updates durchführen. Der Vorteil ist, dass Ihre Universalfernbedienung sich auf neue Geräte einstellen lässt und eventuelle Inkompatibilitäten von verschiedenen Modellen ausgleichen kann.
Eine Energiesparfunktion ist von Vorteil. Besser ist eine Ladestation oder eine zusätzliche Batterie anstelle der Standardakkus. Somit kann ein Löschen beim Batteriewechsel vorgebeugt werden.