| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Trekking-Rucksack"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Trekking-Rucksack | | | Ein Outdoor-Rucksack hält allen Bedingungen stand
Egal, um welche sportliche Aktivität es sich handelt, ob Skaten, Schwimmen, Wandern oder Biken - mit einem Outdoor-Rucksack sind Sie auf der sicheren Seite. In diesem Rucksack finden Wechselsachen, Trinkflasche oder Sportgeräte und andere Outdoor-Ausrüstungen genügend Platz und können bequem von A nach B transportiert werden. Auch als Reisegepäck macht der Rucksack stets eine gute Figur.
Was macht einen Outdoor-Rucksack aus?
Ein Outdoor-Rucksack besteht aus einem robusten Material, welches jedem Wetter standhält. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rucksäcken sind die meisten Outdoor-Rucksäcke wasserfest, reißfest und können einfach und schnell gereinigt werden. Dank seiner speziellen Verarbeitung kann der Rucksack bequem und schonend auf dem Rücken getragen werden. Ein weiteres Highlight sind die integrierten Fächer, welche sich je nach Modell an verschieden zugänglichen Stellen öffnen lassen. So ist alles gut sortiert und schnell griffbereit. Die integrierten Seitentaschen bieten zusätzlichen Stauraum. Zudem verfügt ein Outdoor-Rucksack über gepolsterte Schultergurte, welche für einen angenehmen Tragekomfort sorgen.
Worauf Sie beim Kauf achten sollten
Der Rucksack sollte gut gepolstert sein, sodass Sie diesen auch auf längeren Strecken gut tragen können. Um die Schultern entsprechend zu entlasten, ist es von Vorteil, wenn der Rucksack über zusätzliche Gurte im Bauch- oder Brustbereich verfügt. Viele Rucksäcke sind an der Rückseite und an den Gurten atmungsaktiv, was vor allem bei anstrengenden Wanderungen von Vorteil ist. Wenn Sie eine große Wanderung planen oder einen Campingurlaub anstreben, sollte der Rucksack über diverse Haken und Befestigungsmöglichkeiten verfügen, an denen Sie zum Beispiel eine Isomatte oder einen Schlafsack befestigen können. Weiterhin ist es von Vorteil, wenn der Rucksack über integrierte Reflektoren sowie Fixierungsmöglichkeiten für Helme oder Blinklichter verfügt, sodass er auch gut beim Radfahren getragen werden kann. Einige Modelle verfügen außerdem über integrierte Regenhüllen, Schirme oder sogar Schlauchführungen für ein Trinksystem.
|
|
| | | |