Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: toilettenschilder edelstahl
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Toilettenschilder

  Toilettenschilder  (373 Angebote unter 30.804.563 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Toilettenschilder“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Toilettenschilder
^

Mit Toilettenschildern zeigen Sie den Weg zum stillen Örtchen

Toiletten sind in öffentlich zugänglichen Bereichen ein Muss. Nicht nur, dass in Gaststätten eine Mindestanzahl an Toiletten je nach Gastanzahl vorgegeben ist, auch in Kaufhäusern, im Bahnhof, auf Raststätten, im Flughafen, eigentlich überall, wo wir uns bewegen, sollte ein Ort für die Notdurft vorhanden sein. Damit Ihre Besucher die Toilette auch finden können, kommt es auf die passende Beschilderung an. Weisen Sie den Weg zum stillen Örtchen durch sinnvoll angebrachte und gestaltete Toilettenschilder.

Abseits gelegen

Nicht immer grenzt das WC gleich an den Gastraum oder es ist ein Stück vom eigentlichen „Getümmel“ entfernt. Damit Ihre Gäste und Kunden wissen, in welche Richtung sie zur Toiletten laufen müssen, sind Wegweiser sinnvoll. Hierbei kommt es darauf an, wie stark frequentiert und groß der Ort des Geschehens ist. Die Berücksichtigung einer ausreichenden Größe und die Positionierung der Beschilderung sind wichtig.
Wo starker Publikumsverkehr herrscht und es sich um öffentliche Gebäude handelt, werden die Wegweiser zu den Toiletten meist an der Decke angebracht. Das sorgt dafür, dass das Hinweisschild nicht verdeckt wird und weithin sichtbar ist. Das Toilettenschild sollte so konzipiert ist, dass es von allen Richtungen wahrgenommen werden kann.
In kleineren Lokalitäten mit etwas abseits gelegenen Sanitärräumen können Beschilderungen an der Wand die richtige Richtung weisen. Auch hierbei ist es ratsam, dass die Toilettenschilder nicht verdeckt werden und gut sichtbar sind.

Symbolcharakter

Piktogramme sind immer dann eine gute Alternative zur Schrift, wenn Sprachbarrieren überwunden werden oder auf einen Blick schnell der Inhalt einer Sache erfasst werden soll. Verwenden Sie daher die vorhandenen Piktogramme, um auf die Toilette hinzuweisen. Die Erfassung läuft deutlich schneller ab, als es beim Lesen möglich ist. Gerade beim Kennzeichnen der Toilette können die Piktogramme ohne viel Aufwand den Besucher richtig navigieren. Schriftzüge sind eher stilistisch und können an Türen oder innerhalb des Weges zum WC angebracht werden, um zu den eigentlichen Toilettenräumen zu führen. Ob es sich um eine Behindertentoilette, Herrentoilette oder Damentoilette oder aber um einen Wickelraum handelt, erkennen Ihre Kunden schnell und sicher an der passenden Beschilderung mit Symbolen.

Machen Sie aufmerksam

Nicht nur das einfache Finden der Toiletten im Dschungel von Geschäften, Tischen und Menschenmengen ist das Ziel von Toilettenschildern, einige sorgen auch dafür, dass bestimmte Verhaltensregeln ins Gedächtnis des Toilettenbenutzers zurückgerufen werden. Die Toilettenbürste zu nutzen oder aber sich beim Verrichten der Notdurft hinzusetzen, ist sinnvoll und schafft für den nachfolgenden Besucher mehr Hygiene. Eine unsaubere Toilette hinterlässt einen schlechten Eindruck, egal, wie gepflegt die Einrichtung ansonsten ist.

Fest gemacht

Egal, ob an der Wand, der Decke oder der Tür, die Schilder für Gaststätten und Hotels müssen gut zu befestigen sein. Schnell und unkompliziert lassen sich Folien aufkleben. Auch Metallelemente, die mittels Klebepads angebracht werden, sind eine gelungene und optisch ansprechende Variante. Diese Befestigungsart ist vor allem für glatte Oberflächen sehr gut geeignet. Fliesen oder ebene Türflächen bieten den passenden Untergrund. Beim Aufkleben sollten Sie aber unbedingt auf eine saubere Oberfläche achten, damit sich die Beschilderung später nicht ablöst. Die Folien können auch im Außenbereich eingesetzt werden, ohne Schaden zu nehmen, und lassen sich spurlos entfernen.
Schraubbare Varianten sind überall dann einzusetzen, wenn stärkere Belastungen an das Schild gestellt werden oder der Untergrund und die Montageart an sich keinen Platz für klebende Beschilderungen lassen. Deckeninstallationen und das Anbringen an rauen und beschichteten Wänden stellen die Haupteinsatzbereiche der schraubbaren Beschilderungen für Sanitärräume dar.

Die Räumlichkeiten

Bringen Sie Ihre Toilettenräume nicht nur mit der passenden Beschilderung auf Vordermann, sondern nutzen Sie passende Accessoires wie Handtuch- oder Seifenspender. Auch beim Verbrauchsmaterial wie Toilettenpapier, Papierhandtüchern, Lufterfrischern und Toilettenauflagen sollten Sie keine Abstriche machen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.