Das Highlight auf jeder Baustelle und jeder Tischlerei
Eine Tischkreissäge kennt eigentlich jeder Unternehmer, der des öfteren auf den Autobahnen unterwegs ist. Denn dort sind Tischkreissägen schon von weiten sehr gut zu erkennen. Sie hängen in schwindelerregenden Höhen von jedem Baukran herab. Aber keine Sorge: Tischkreissägen können nicht fliegen, dies ist eine reine Vorsichtsmaßnahme gegen Diebstahl. Denn Tischkreissägen sind sehr begehrt und müssen vor Diebstahl geschützt werden.
Die Entstehung der Kreissäge
Die Kreissäge wurde im Jahre 1780 erfunden und diente zum Schneiden von Holz. Damals allerdings gab es noch keinen elektrischen Strom, und die Sägearbeiten mussten noch mühevoll mit Muskelkraft ausgeführt werden. Erst einige Jahre später übernahm die Dampfmaschine diese Arbeit und sorgte mittels Riemenantrieb für den Antrieb der Sägeblätter. Der Aufbau dieser Kreissägen ist denkbar einfach und auch die heutigen Tischkreissägen weichen von der älteren Bauform nur unwesentlich ab. Lediglich die Antriebsart der Säge wurde stetig weiter entwickelt, sie werden heutzutage natürlich mit Strom betrieben.
Einsatzgebiete von Tischkreissägen
Derzeit befinden sich auf dem Markt so viele unterschiedliche Arten der Tischkreissäge, dass jeder diese direkt nach seinen Vorstellungen und den jeweiligen Anforderungen auswählen kann. So gibt es die kleine Tischkreissäge, die für den mobilen Einsatz gedacht ist und überall eingesetzt werden kann. Schwere aus Grauguß gefertigte Tischkreissägen finden ihren Bestimmungsort meist in kleineren Werkstätten und können durch die Wahl der richtigen Sägeblätter für fast jede Aufgabe eingesetzt werden. Tischlereien oder ähnliche Betriebe, die täglich Holz zuschneiden müssen, vertrauen hingegen wieder auf die Formatkreissäge. Diese Art von Sägen ermöglicht nämlich auch das Bearbeiten von extrem langen und breiten Werkstücken wie Bretter oder Bohlen.
Aufbau und Bestandteile
Die Tischkreissäge besteht in der Regel aus einem Untergestell, auf dem die Arbeitsplatte befestigt ist. Je nach Verwendungszweck ist das Untergestell gefertigt. Entweder in Leichtbauweise mit Profilstangen oder Winkelprofilen für den flexiblen Einsatz oder für den stationären Einsatz aus dem Material Grauguß. Dadurch wird die Maschine schwerer und hat einen sicheren Stand. Die Arbeitsplatte ist in der Mitte mit einer Art Nut oder Schlitz versehen durch den das Sägeblatt etwa bis zur hälfte herausragt. Ebenfalls auf der Arbeitsplatte sollte sich bei qualitativ hochwertigen Sägen ein Anschlag befinden. Mittels dieses Anschlags kann der Benutzer dann auf einer Skala die gewünschte Schnittbreite der Kreissäge einstellen. So können auch lange Bretter auf ein genaues Maß zurechtgeschnitten werden.
Tischkreissägen und ihre Unterarten
Der allgemeine Begriff Tischkreissäge beinhaltet auch viele Unterarten von Sägen. So gehört die Kapp- und Gehrungssäge, die meist im Innenausbau verwendet wird, genauso dazu wie die Kaltkreissäge, mit der ohne Kühlflüssigkeit geschnitten werden kann. Die Formatkreissäge stellt schon wieder eine andere Art dar. Sie ist eine Präzisionskreissäge und vereint gleich drei vollwertige Maschinen in einer: Tischkreissäge, Unterflurzugkreissäge und Formatkreissäge in einem.
Das ist beim Kauf einer hochwertigen Säge auf jeden Fall zu beachten!
Sicherheit
Die Sicherheit sie ist das A und O im Umgang mit Werkzeugen. Deshalb ist ein besonderes Augenmerk auf Sicherheitszeichen wie 'GS' zu richten. 'GS' steht hier für Geprüfte Sicherheit. Tischkreissägen müssen eine Schutzhaube haben. Diese Haube hat die Aufgabe, den Teil des Sägeblattes abzudecken, der nicht zum Schneiden benutzt wird. Auch unter dem Arbeitstisch ist darauf zu achten, dass das Sägeblatt gegen Berührungen jeglicher Art gesichert wird. Die Keilriemen müssen vollständig verkleidet sein, bei qualitativ hochwertigen Sägen ist dies immer der Fall.
Ein Spaltkeil sollte auf alle Fälle vorhanden sein, er verhindert das Rückschlagen des Werkstücks und schützt zugleich gegen das Berühren des Sägeblatts von hinten. Außerdem verhindert er, dass auf der Tischkreissäge herumliegende Teile von den Zähnen des Sägeblattes erfasst und dadurch weggeschleudert werden. Achten sie bitte auch darauf, dass beim Kauf der Tischkreissäge ein Schiebestock zum Lieferumfang gehört. Er wird zum Nachschieben schmaler Werkstücke benötigt.
Die Leistung des Motors und dessen Leerlaufdrehzahl
Diese beiden Faktoren sind sehr wichtig. Denn die Motorleistung muss für die vielfältigen Einsatzbedingungen auch auf Baustellen ausreichend sein. Einige Hersteller verzichten sogar zugunsten der Größe und des Gewichts der Tischkreissägen auf eine ausreichende Motorleistung. Gute Sägen mit einem 230-Volt-Anschluss können Leistung von 2.000 Watt und mehr aufweisen. Bei Geräten, die mit Kraftstrom betrieben werden, also mit 380 Volt, sind es dagegen schon 3.000 Watt. Auf die Leerlaufdrehzahl ist besonders zu achten, da sie bei der Bearbeitung eines Werkstückes eine entscheidende Rolle spielt. Hohe Drehzahlen ermöglichen ein leichtes und genaues Sägen. Als Faustformel kann man hier sagen: Je höher die Drehzahl ist, desto höher ist auch die Leistung. Aus Sicherheitsgründen sollte auch jeder Motor einer Tischkreissäge über eine Wideranlaufsicherung nach Stromausfall verfügen. Ein Schutzschalter für den Motor ist eigentlich schon als Standard anzusehen, denn er verhindert das Durchbrennen, wenn sich doch mal ein Werkstück verklemmt hat.
Der Arbeitstisch
Die Größe des Arbeitstisches sollte sich auf jeden Fall nach der Größe ihrer zu bearbeitenden Werkstücke richten. Ein in der Höhe verstellbarer Tisch bietet zusätzlich den Vorteil dass er auf die Körpergröße des Arbeiters angepasst werden kann. So kann das Werkstück immer optimal geführt werden.
Das Sägeblatt
Tischkreissägen werden in der Regel mit mehreren Sägeblättern ausgeliefert. Diese haben unterschiedliche Größen und können zum Sägen von verschiedene Materialien genutzt werden. Achten Sie darauf, dass das passende Sägeblatt für ihren Anwendungszweck - wenn möglich - gleich mitgeliefert wird. Auch das einfache und schnelle Wechseln des Sägeblattes sollte kein Hindernis darstellen.
Die Schnitttiefe
Die Schnitttiefe gibt an, wie tief das Sägeblatt letztendlich in das zu sägende Werkstück eindringen kann. Wichtig ist auf jeden Fall, dass bei verstellbaren Sägeblättern sowohl die Schnitttiefe für den Winkel von 90 Grad als auch für 45 Grand angegeben wird.
Der Anschlag der Tischkreissäge
Gute Tischkreissägen besitzen gleich mehrere Anschlagmöglichkeiten. Sowohl für den Längsanschlag, Queranschlag als auch Winkellineale die eine genaue Verarbeitung des Werkstückes ermöglichen.
Sinnvolles Zubehör
Manchmal kommt es des vor, dass die Grundausstattung einfach nicht mehr reicht. Wenn größere Bretter oder große Platten zugeschnitten werden sollen, ist der Tisch oftmals zu klein. Der Zuschnitt von Platten wird somit eine gefährliche Angelegenheit. Abhilfe kann hier eine Tischverbreiterung schaffen, die auch nachträglich als Zubehör erworben werden kann.
Tipps und Tricks
Ein optimales Schnittergebnis lässt sich auch mit einer normalen Tischkreissäge erzielen, wenn zum einen die Tischkreissägen optimal gepflegt und gewartet ist und zum anderen nicht jedes Material mit demselben Sägeblatt geschnitten wird, sondern die Sägeblätter optimal auf den jeweiligen Werkstoff abgestimmt werden.
Weitere Links zum Thema
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Handkreissäge, Akkukreissäge und Vertikalkreissäge aus unserer Kategorie Kreissäge.