Teichnebler erzeugen stimmungsvolle Nebeleffekte an Gartenteichen
Nebelschwaden über der Wasseroberfläche wirken geheimnisvoll und sorgen für eine besondere Stimmung. In Kombination mit einer effektvollen Beleuchtung wird der
Gartenteich (Teichbau) so zu einem echten Highlight. Dafür benötigt man lediglich einen Teichnebler, der sich leicht installieren und per Fernbedienung steuern lässt.
Nebler mit und ohne Beleuchtung für ein besonderes Ambiente
Die
Nebler gibt es für große Gartenteiche, kleine Gefäße und als Ergänzung zu Springbrunnen und
Teichfiguren. Sie sind in verschiedenen Preisklassen und Ausführungen erhältlich, dadurch kann man ganz nach Bedarf und gewünschtem Nebeleffekt das richtige Gerät wählen. Viele Teichnebler sind mit kleinen
LEDs ausgestattet, was die Nebelschwaden zusätzlich in Szene setzt. Sie können am Ufer rund um den Teich aufgestellt, oder als Schwimminsel in der Mitte des Gewässers platziert werden. Je mittiger die Platzierung, umso gleichmäßiger verteilt sich der Nebel. Achten Sie aber darauf, ob das Gerät als „schwimmfähig“ gekennzeichnet ist. Vorteilhaft sind auch komplette Sets, die neben dem Nebler auch einen Sicherheits-Transformator enthalten und einem Wasserstandssensor ausgestattet sind. Zubehör wie Schwimmringe und Ersatzmembrane können separat erworben werden.
Teichnebler auch im Innenbereich einsetzbar
Nicht nur im Garten, auch im Haus oder auf der Terrasse lässt sich mit Neblern ein einzigartiges Ambiente schaffen. Dafür werden kleinere Geräte angeboten, die lediglich eine Schale oder einen Wassertrog benötigen. Sie sind mit und ohne Fontäne erhältlich und werden ebenfalls ganz normal über ein Netzkabel betrieben.
Darauf sollte man bei der Installation achten
- Teichnebler für den Außenbereich sind zum Großteil nur für Temperaturen über Null Grad geeignet. Vor dem ersten Frost sollten sie abgebaut und trocken gelagert werden.
- Die Bedienung erfolgt in der Regel über eine Fernsteuerung, mit der auch verschiedene Einstellungen möglich sind. Modelle mit Fernbedienung können dauerhaft an der Steckdose angeschlossen bleiben, andere Modelle muss man nach Gebrauch abstecken.
- Befindet sich eine Wasserfontäne in der Nähe, ist es wichtig, den Nebler in einiger Entfernung anzubringen.
- Der Transformator wird - vor Regen geschützt - an einer Außensteckdose angeschlossen. Das Nebler-Kabel kann man unter der Erdoberfläche unsichtbar eingraben, beachten Sie hierzu bitte die jeweilige Installationsanleitung der Geräte.