Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Tastatur  bei Mercateo online kaufen (1.676 Angebote unter 4.201.237 Artikeln)



Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   ..   112   vorwärts
Übersicht
% ^v
Bild
zurück
100%
Cherry
G85-23000PO-2
€ 16,14*
1 Angebot
100%
Cherry
G85-23010FR
€ 20,10*
1 Angebot
100%
Chicony Electronics
KB-0350
€ 7,40*
1 Angebot
100%
Chicony Electronics
KB-2976
€ 6,90*
1 Angebot
100%
Chicony Electronics
KU-2976
€ 6,90*
1 Angebot
100%
Ednet
86160
€ 20,60*
1 Angebot
100%
Fujitsu Siemens
S26381-K370-V518
€ 31,99*
1 Angebot
100%
Fujitsu Siemens
S26381-K370-V563
ab € 31,01*
2 Angebote
100%
Fujitsu Siemens
S26381-K397-V104
€ 17,42*
1 Angebot
100%
Fujitsu Siemens
S26391-F4000-L100
ab € 27,37*
5 Angebote
100%
Fujitsu Siemens
S26391-F4000-L200
ab € 27,37*
5 Angebote
100%
Fujitsu Siemens
S26381-K397-V116
€ 17,42*
1 Angebot
100%
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L276
€ 28,48*
1 Angebot
100%
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L278
€ 28,48*
1 Angebot
100%
Fujitsu Siemens
S26381-K398-L177
€ 28,48*
1 Angebot
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   ..   112   vorwärts
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Für jeden die richtige Tastatur

Als Basis zur Eingabe von Daten und Befehlen in einen Computer wird meist eine Tastatur genutzt. Mit ihr können einzelne Buchstaben, Zahlen und Befehle ad hoc eingegeben werden. Tastaturen sind neben der Maus das zur Zeit wichtigste Peripheriegerät, auf die kein Computer-Nutzer verzichten kann.

Einheitliche Tastenverteilung

Damit der Nutzer mit den Tastefolgen auf der Tastatur zurecht kommt ist es wichtig, auf die einheitliche Anordnung zu achten. International wird die QWERTY-Tastatur bevorzugt. Die Tastatur ist im Deutschen leicht abgewandelt. Hier nimmt der Buchstabe Z die Position des Y ein. Die Tastatur wird in unseren Breitengraden daher auch QWERTZ-Tastatur genannt. Erkennen kann man eine solche Tastatur daran, dass die obere Reihe der Buchstaben zu Beginn das Wort 'qwertz' bildet.

Alle Schreibkurse, Software zum Erlernen des Blindschreibens und alle Schulungen sind auf Basis dieser Tasturanordnung gestaltet. So kann jeder, der eine Tastatur bedienen kann, den Arbeitsplatz wechseln ohne in Schwierigkeiten zu geraten.

Tastenverteilung

Gute PC-Tastaturen verfügen über 101 oder 102 Tasten. Bei Notebooks sind es aus Platzgründen meist weniger, da auf den Nummernblock verzichtet wird.

  • In der oberen Reihe findet man die Befehlstastaturen F1 bis F12, über die bereits hinterlegte Befehle mit einem Knopfdruck an den Computer weitergegeben werden können.
  • In der zweiten Zeile von oben findet man die Nummernanordnung und Sonderzeichen. Die Tasten sind jeweils doppelt belegt. Die einzelnen Funktionen werden via Umschalttaste im unteren Bereich gesteuert.
  • In Zeile drei bis fünf werden hauptsächlich die Buchstaben untergebracht. Am Ende von Zeile drei befinden sich die am häufigsten verwendeten Satzzeichen wie Komma, Semikolon und Punkt.
  • Im untersten Bereich, der Zeile sechs, sind die Umschalttasten und eine groß angelegte Leertaste untergebracht. Mit den Umschalttasten werden die Doppelbelegungen ein und ausgeschalten. So kann die Groß- und Kleinschreibung gesteuert werden.
  • Im rechten Bereich sind bei guten Tastaturen Cursortasten und einfache Befehlstasten untergebracht, um schnell Positionen in Dokumenten anzusteuern. Die Eingabe- oder Bestätigungstaste ENTER befindet sich ebenfalls auf der rechten Seite. Sie ist größer gehalten als die anderen Tasten.
  • Ziffernblöcke ganz rechts ermöglichen es, schnell Nummernfolgen einzugeben. Wer häufig Zahlen schreiben muss, für den ist ein solcher Block unerlässlich. Für Notebooks gibt es extra Ziffernblöcke, die extern angeschlossen werden können.

Andere Sprache, andere Anforderungen

Die Tastaturgrundbelegung ist im Großen und Ganzen auch international gleich. Es gibt einige kleinere Unterschiede, die es zu beachten gibt. In der englischen Sprache gibt es beispielsweise keine Umlaute. Es ist also nicht nötig, diese Belegung auf der Tastatur vorzufinden.

Für Sie ist es bei der Auswahl der richtigen Tastatur sehr wichtig, in welcher Sprache vorrangig geschrieben werden soll. Bestimmte Zeichen und Buchstaben sind sprachabhängig und können mit der herkömmlichen deutschen Tastatur nicht dargestellt werden. Wenn Sie sich für ein ausländisches Tastaturformat entscheiden, ist es wichtig, dass Ihre Mitarbeiter sich an die Belegung gewöhnen. Nicht nur die sprachliche Richtigkeit ist wichtig, auch die Sicherheit beim Tastschreiben.

Multimediale Funktionalität

Multimediatastaturen sind erweiterte Tastaturen, über die einfach und schnell Einstellungen wie die Lautstärke von CD- oder DVD-Playern angesteuert werden können. Zusätzlich wird die Bedienung von Zusatzprogrammen wie Taschenrechner, E-Mail-Programmen und Browsern über die Tastatur erleichtert. Wer via Webcam Geschäftsverhandlungen führt oder Musik oder Videos am Computer bearbeitet, ist mit einer solchen Tastatur gut beraten.

Verbindungsarten

Tastaturen sind Peripheriegeräte. Eine Verbindung zwischen Ihnen als Sender von Eingaben und dem Computer als Befehlsempfänger muss hergestellt werden. Hier gibt es verschiedene Varianten, das ganze zu verwirklichen.

Anschluss per Kabel

Die herkömmlichste Art, die Tastatur mit dem PC zu verbinden, ist eine Kabelverbindung. Einige Tastaturen werden immer noch über PS/2-Port (Mini-DIN) mit dem Computer verbunden. Der USB-Anschluss ist jedoch auf dem Vormarsch und wird in den meisten Bereichen bereits genutzt. Jeder Computer, der über einen USB- Anschluss verfügt, kann man schnell mit einer solchen Tastatur ausstatten.

Drahtlos per Infrarot

Infrarot ist eine ältere kabellose Übertragungsvariante von Signalen der Tastatur an den Computer. Ein Infrarotempfänger wird an den PC angeschlossen, die Tastatur hat einen eingebauten Infrarotsender. Ähnlich wie bei einer Fernbedienung werden die Signale gesendet und empfangen. Der Nachteil ist, dass ein bestimmter Winkel zwischen Sender und Empfänger eingehalten werden muss. Freie Sicht ist ebenfalls nötig. Steht ein Ordner zwischen den beiden Geräten, ist der Empfang gestört und das Arbeiten wird nahezu unmöglich.

Modern mit Bluetooth

Bluetooth heißt die neue Generation der kabellosen Übertragung. Sie werden unabhängig und können sich mit Ihrer Tastatur frei bewegen, ohne auf Winkel und genaues Gegenüberstehen von Sender und Empfänger achten zu müssen. Der Empfänger kann auch unter dem Schreibtisch platziert werden. Die Reichweite ist von der Bluetoothklasse abhängig. Sie beträgt mindestens 10 Meter. Störende Kabel gehören der Vergangenheit an. Der Nachteil ist, dass die Tastatur nicht durch den PC mit Energie versorgt wird. Hier ist es nötig, Batterien oder Akkus einzusetzen.

Wasserdicht und staubdicht

In Werkhallen und Betriebsstätten, in denen es staubig zugeht, können normale Tastaturen schnell verschmutzen oder durch das Eindringen von Flüssigkeiten beschädigt werden. Wasserdichte und abwaschbare Tastaturen sind hier die optimale Lösung.

Ergonomie

Tastaturen werden im Arbeitsalltag oft verwendet. Eine Handgelenkauflage hilft, die Sehnen in Händen und Fingern zu schonen und lassen die Hände in eine entspannte Haltung beim Schreiben zurückfallen. Einige Tastaturen haben sogar eine der natürlichen Handstellung angepasste Tastenanordnung. Die Muskulatur wird geschont, die Bewegungsabläufe vereinfacht und es kommt zu einer Entlastung des Bewegungsapparates. Die Folge kann durchaus eine geringere Krankenstandsquote in der Firma sein.

Gaming Keyboards

Gaming Keyboards sind Tastaturen, die besonders schnell reagieren. Sie werden mit Tastensperren und austauschbaren Tasten ausgeliefert. Um zu gewährleisten, dass immer die richtige Taste genutzt wird, sind diese Tastaturen fast immer beleuchtet. Anwendung finden solche Tastaturen in Internetcafes und in Spielhallen mit Onlineanbindung.

Zubehör für mehr Komfort

Einschübe und Halterungen, die es ermöglichen, einen freien Schreibtisch trotz Verwendung der Tastatur zu haben, schaffen Platz und Arbeitsfläche. Die Tastatur wird geschützt, da sie gesondert aufbewahrt wird und nicht den Einflüssen der täglichen Arbeit auf dem Schreibtisch ausgesetzt ist. Wird sie benötigt, kann sie herausgeklappt oder herausgezogen werden. Ebenso schnell verschwindet sie auch wieder.

Nur weil in die Tastatur keine Handballenauflage integriert ist, müssen Sie nicht auf den ergonomischen Vorteil verzichten. Handgelenkauflagen lassen sich bei Bedarf individuell nachkaufen. Eine entspannte Handhaltung beim Schreiben wird für jeden möglich.

Pflege und Reinigung

In den Zwischenräumen der Tasten sammelt sich gern Staub und Schmutz. Um die Tastatur funktionsfähig zu halten, muss eine regelmäßige Reinigung erfolgen. Mit Tastatur-Reiniger wird eine schnelle Reinigung möglich. Druckluftspray pustet Staub und Schmutz einfach weg, ohne dass die empfindliche Mechanik in Mitleidenschaft gezogen wird. Reinigungsstäbchen entfernen gezielt stärkere Verschmutzungen ,und für die flächige Reinigung sind Reinigungstücher, die antibakteriell wirken, ideal.

Sie suchen noch mehr zum Thema

In unserer Kategorie Hardware, Software, Telekommunikation finden Sie vom Notebook bis zum Monitor alle Komponenten für Ihre neue Büroausstattung. Der richtige Drucker, der entsprechende Computertisch und der ergonomisch gestaltete Bürostuhl runden unser Angebot für Sie ab.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.