Folienstifte im Detail
Im Jahr 1967 präsentierte STAEDTLER als erster Hersteller einen Faserschreiber für die Tageslichtprojektion
mit wasserlöslicher Spezialtinte in acht leuchtenden Farben. Damit haben wurde völlig neue Produktkategorie
geschaffen. Heute bietet STAEDTLER ein breites Sortiment an Folienstiften an, welche nicht nur für die Overheadfolie,
sondern vielseitig für die verschiedensten Anwendungen verwendet werden können.
Universell einsetzbare Folienstifte, auch Universalstifte genannt, gibt es nicht nur für verschiedene Oberflächen,
sondern auch in verschiedenen Farben und Linienbreiten. Egal, welche Linienbreite Sie benötigen: Die
verschiedenen Spitzen erlauben großflächige Kennzeichnungen genauso wie filigrane Beschriftungen. Wählen
Sie daher die für Sie passende Spitzenstärke. Keilspitzen bieten die Möglichkeit, entweder mit der Spitze
des Keils feine Linien zu ziehen oder mit dem flächigen Aufsetzen eine breite Markierung auszuführen. Mit
der Keilspitze können Sie also zwischen dick und dünn variieren. Wenn Sie ausschließlich eine Linienbreite
bevorzugen, sollten Sie zur Rundspitze greifen.
Wasserfest oder wasserlöslich?
Bei Universalstiften haben Sie die Wahl zwischen der wasserfesten (permanent) und der wasserlöslichen
(non permanent) Variante. Die wasserlösliche, schnelltrocknende Tinte ist feucht von glatten Flächen abwischbar
und beispielsweise für Folien zu empfehlen, die Sie anschließend erneut benutzen möchten
Der wasserlösliche Klassiker: Lumocolor non permanent
Der wasserlösliche Klassiker ist in 8 brillanten Farben sowie vier verschiedenen Linienbreiten S, F, M und B
erhältlich, wobei S für eine superfeine Spitze steht und B für die breiteste Variante, die Keilspitze des Lumocolor
non permanent.
Die permanente Lösung: Lumocolor permanent
Auch der permanente Universalstift ist in 8 brillanten Farben sowie vier verschiedenen Linienbreiten S, F, M
und B erhältlich, wobei auch hier S für eine superfeine Spitze steht und B für die breiteste Variante, die Keilspitze
des Lumocolor permanent.
Es gibt viele Gründe, einen
Lumocolor zu verwenden. Unser
Lumocolor permanent Sortiment
ist jederzeit zur Stelle: Diese
Universalstifte eignen sich zum
Beschriften fast aller Oberflächen.
In Küche, Werkstatt, im
Garten oder in der Schule erleichtern
diese zuverlässigen
Alleskönner den Alltag.
Schön beschriftete Vorratsgläser
mit Handlettering und Verzierungen
erleichtern zum Beispiel den
Überblick in der Küche – und
sind ein stylischer Blickfang im
Regal.
Mit der separat erhältlichen
„Tankstelle 487 17“ ist der Lumocolor
permanent pen schnell
wieder aufgefüllt. Einfach den
Stift für e inige Stunden in den
Behälter stecken – und weiterschreiben.
Gut aufgestellt:
Die praktische STAEDTLER Box ist gleichzeitig Transportbox, Schutzverpackungund
Stiftehalter. Ihr Deckel lässt sich umklappen unddient als Aufsteller:
So ist der passende Stift immer greifbar
Kappe vergessen?
Das ist Dank der von STAEDTLER entwickelten DRY SAFE Technologie kein
Problem mehr – auch ohne die Stiftkappe können viele Lumocolor permanent
tagelang offen liegen, ohne auszutrocknen. So verlängert dieses Feature die
Lebensdauer unserer Produkte und schont Natur und Geldbeutel – denn ein
nicht ausgetrockneter Stift muss auch nicht ersetzt werden.
Bleibt gut sichtbar.
Die Tinte des schwarzen Lumocolor permanent Universalstift hat eine hohe
Lichtbeständigkeit und behält sehr lange ihre Farbbrillanz. Daher bleibt die
Schrift auch nach Jahren noch lesbar.
Grenzenlos schreiben mit STAEDTLER
Lumocolor.
In unserer Lumocolor Markerfamilie finden Sie den passenden
Stift für außergewöhnliche Einsätze. Das Beschriften, Markieren
oder Bemalen fast aller Oberflächen ist damit möglich: ganz
nach Wunsch abwischbar oder wasserfest. Dank der DRY SAFE
Technologie können viele Lumocolor Universalstifte tagelang
offen liegen ohne einzutrocknen. Zudem sind sie geruchsarm und
schnelltrocknend.