Die Spachtelschablone für eine gleichmäßige Bodenmarkierung
Eine Spachtelschablone ist immer dann von Vorteil, wenn man ein Symbol aus Spachtelmasse schnell und öfter als Bodenmarkierung einsetzen will wie etwa sich wiederholende Punkte, Quadrate, Pfeile und ähnliches. Mit der Schablone spart man viel Arbeit fürs Ausmessen und Abkleben, die man für eine Farbmarkierung eventuell bräuchte. Die Spachtelschablone erlaubt es, neben einer genauen Abbildung auch einen gleichmäßigen Abstand der Markierungen einzuhalten, um ein professionelles Bild zu erzeugen.
Optimale Einsatzbereiche der Spachtelschablone
Die Spachtelschablone kann im Innen- und Außenbereich genutzt werden. Daher sind Markierungen in Parkhäusern, auf Plätzen und Wegen, in Lagerhallen und Werkstätten und Fluren in Bürogebäuden möglich. Man kann – anstelle von
Markierungsband oder
Markierungsfarbe – durch Punkte oder Vierecke Wege und Flächen abgrenzen oder auch mit Pfeilen die Fluchtrichtung im Brandfall auf dem Boden markieren.
Das passende Material
Das richtige Material hängt von der verwendeten Spachtelmasse ab. Achten Sie daher darauf, ob der Hersteller eine Schablone aus Aluminium oder Edelstahl vorschreibt, um gesundheitsgefährdende chemische Reaktionen bei der Verarbeitung der Spachtelmasse mit der Spachtelschablone zu vermeiden.
Die richtige Dicke der Spachtelschablone
Die Dicke der Schablone erlaubt einen Rückschluss auf die Höhe der entstehenden Markierung, wenn der überschüssige Rest der Spachtelmasse bzw. des Gießharzes mit einem
Spachtel oder einer Kelle glatt abgezogen wird. Um Stolperfallen zu vermeiden, sollte die
Bodenmarkierung nicht unbedingt dicker als ein Millimeter sein.
Der Materialverbrauch an Spachtelmasse
Er richtet sich bei der Spachtelschablone zum einen nach der Größe der Symbole. Herstellerangaben zum Verbrauch beziehen sich auf glatten Untergrund. Ist der Boden uneben, steigt der Verbrauch der Masse folglich.
Pflegetipps
Um lange Freude an der Spachtelschablone zu haben, sollten Sie überflüssiges Harz oder Spachtelmasse immer sofort abschaben. Es kann auch erforderlich sein, zusätzlichen Spezialreiniger zu verwenden. Reste auf der Schablone würden sonst beim nächsten Arbeitsgang zu einem buckeligem Markierungsergebnis führen.
Zubehör inbegriffen?
Ein Spachtel oder eine Kelle benötigen Sie zudem zur Verarbeitung der Markierungsmasse. Schauen Sie daher, ob neben der Schablone auch entsprechende Geräte zum Lieferumfang gehören.