Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schwedensäge

  Schwedensäge  (349 Angebote unter 29.324.325 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schwedensäge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   24   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schwedensäge
^

Bügelsäge - die praktische Handsäge

Anpacken, absägen oder durchsägen - für schnelle und unkomplizierte Zerspanung unterschiedlichster Werkstoffe gibt es eine breite Palette an Bügelsägen. Diese Handsäge ist die praktischste und vielseitigste unter allen Sägen.

Die leichte Handhabung der Bügelsäge

Eine Bügelsäge besteht je nach Einsatzbereich aus einem mehr oder weniger gestreckten, U-förmigen Bügel, an dessen Enden ein Sägeblatt eingespannt ist. Die Spannung zwischen den beiden Schenkeln des Bügels hält das Sägeblatt straff. Die Spannweite des festen Bügels begrenzt den maximalen Hub des Sägeblattes und damit die Dicke des zu zerspanenden Materials. Sowohl Bügel als auch Bügelsägeblatt bestehen in der Regel aus hochwertigem Stahl. Dazu gibt es Ausfertigungen mit einem gesondert angesetzten Griffstück (insbesondere bei kleinen Bügelsägen), um die Handhabung des Werkzeugs zu erleichtern. Zum Einspannen des Sägeblattes dient oftmals eine Schnellspannvorrichtung, die entweder aus Metall oder Kunststoff besteht.

Anwendungsbereiche

Die Zerspanungsarbeit wird durch eine hin- und hergehende Bewegung gekennzeichnet. Dabei wird ein Hub immer als Leerhub (auch Tothub) durchgeführt. Sowohl bei der Holzverarbeitung wie auch im Metall-Bereich und sogar bei Steinmetz-Arbeiten finden Bügelsägen ihre Anwendung. Auch Kunststoffe lassen sich mittels dieses Werkzeugs bearbeiten. Als Untergruppen der Bügelsäge gibt es auch beispielsweise Laubsägen, Astsägen oder Zimmermannssägen (auch Handbügelsägen). Sie finden ihren Einsatzbereich dem Namen entsprechend.

Praxistipps für die Arbeit mit der Bügelsäge

Um das Verkanten der Säge zu verhindern, muss der Schnitt breiter sein als das Sägeblatt. Dieser Anforderung entsprechend sind unterschiedliche Sägeblätter im Handel. Die Sägezähne sind auf dem Sägeblatt entweder leicht gewellt, nach unten verbreitet (gestaucht oder abwechselnd nach rechts oder links versetzt (geschränkt). Sägeblätter können als Verschleißteil einzeln nachgekauft werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.