Der Schminkschwamm - unerlässlich für professionelle Make-ups
Der Schminkschwamm gehört zu den wichtigen Utensilien für professionelles Schminken. Viele Make-up-Produkte wie beispielsweise die
Nass-Schminke oder auch die
Flüssigschminke werden mit dem Schwamm aufgetragen, um sie besonders gleichmäßig auf der Haut zu verteilen. Auch für den großflächigen Auftrag von Schminke beispielsweise beim Body Painting ist ein geeigneter Schminkschwamm unerlässlich.
Nicht jeder Schwamm ist zum Schminken geeignet
Ein hochwertiger Schminkschwamm zeichnet sich durch eine feinporige Struktur aus. Der Schwamm nimmt die Farbe sehr gut auf und gibt sie ebenso gut wieder ab. Dies erleichtert nicht nur das professionelle Schminken, sondern spart zudem auch Make-up. Manche Schminkschwämme bestehen aus hochwertigem Polyurethan. Sie eignen sich zum Auftragen von Nass-Schminke ebenso wie für Creme-Schminken.
Ein Schminkschwamm sollte regelmäßig gereinigt werden. Wenn er nur für eine Person verwendet wird, reicht es, in einmal in der Woche mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel zu waschen. Zudem ist darauf zu achten, dass er nach dem Gebrauch gut trocknen kann.