Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Scheibenabdeckung

  Scheibenabdeckung  (39 Angebote unter 30.951.728 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Scheibenabdeckung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Scheibenabdeckung"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Scheibenabdeckung
^

Windschutzscheibenschutz - Sonnen- und Eisschutz für die Frontscheibe

Die Frontscheibe ist jeden Tag Gefahren ausgesetzt, während sie selbst die Fahrzeuginsassen vor dem Fahrtwind, vor Nässe und Verschmutzung schützt. Bei diesen notwendigen Aufgaben verschleißt die Windschutzscheibe. Die Sicht ist mehr und mehr eingeschränkt. Dieses Sicherheitsrisiko wird durch den Einsatz eines Windschutzscheibenschutzes gemindert.

Mehr Sicherheit

Der Windschutzscheibenschutz ist eine Abdeckung für die Frontscheibe. Sie liegt eben auf der Glasfläche. Die Schutzabdeckungen für den Sommer können mit Saugnäpfen befestigt werden. Für die Gegebenheiten des Winters eignet sich ein Windschutz, der in der Fahrer- und Beifahrertür eingeklemmt wird.

Die Nutzung im Sommer

In den Sommermonaten heizen sich Fahrzeuge stark auf. Durch intensive Sonneneinstrahlung erwärmt sich die Innenausstattung extrem. Es ist unangenehm oder sogar schmerzhaft, ein aufgeheiztes Lenkrad zu berühren. Diese Saunawirkung kann deutlich gemindert werden, indem die Schutzabdeckung die Sonnenstrahlen bereits an der Frontscheibe abfängt. Dieser Schutz ist eine falt- oder rollbare Plane, die stark reflektierend wirkt. Sie kann mit Saugnäpfen an der Frontscheibe befestigt werden.

Der Einsatz im Winter

Im Winter wirken Frost und Feuchtigkeit auf die Scheibe ein. Eine vereiste Frontscheibe muss zwingend vor der Fahrt gereinigt werden, wofür eine Reihe von Kfz-Zubehör erhältlich ist. Üblich ist das  Entfernen des Eises mittels Eiskratzer. Hierbei entstehen häufig kleine Kratzer, weil Schmutz über die Scheibe reibt. Sie sind nahezu unsichtbar, behindern aber die Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen. Eine Alternative ist Enteiserspray und der Windschutzscheibenschutz. Das Enteisungsspray kann den Lack angreifen, ist gegebenenfalls nicht umweltfreundlich und häufig muss mit einem Eiskratzer nachgeholfen werden. Deutlich mehr Sinn macht es, das Eis gar nicht erst entstehen zu lassen. Der Windschutzscheibenschutz legt sich auf die Frontscheibe und verhindert das Zuschneien oder Vereisen.

Erhöhte Sicherheit bei gesenkten Kosten

Der Windschutzscheibenschutz ist immer die bessere Alternative zu verschlissenen Frontscheiben. Die Windschutzscheibe wird täglich vielen mechanischen Einwirkungen ausgesetzt. Im Fahrtwind befinden sich viele Staubkörner, die gerade bei hohen Geschwindigkeiten regelrecht einschlagen. Mit einem Windschutzscheibenschutz kann positiv auf die Haltbarkeit der Scheibe eingewirkt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.