Rotmarderpinsel - der König unter den Künstlerpinseln
Rotmarderpinsel sind die hochwertigsten und kostbarsten
Künstlerpinsel. Kein anderes Naturhaar verfügt über ein so gutes Farbaufnahmevermögen bei gleichzeitig hoher Elastizität. Viele große Künstler haben ihre Bilder mit Rotmarderhaarpinseln gemalt, wie zum Beispiel der Maler Jan Vermeer.
Rotmarderpinsel sind für alle künstlerischen Techniken empfehlenswert, bei welchen mit relativ flüssiger Farbe gearbeitet wird. Dazu zählt Aquarellfarbe ebenso wie verdünnte
Acrylfarbe oder
Ölfarbe. Lediglich für pastose Farbaufträge mit unverdünnter Öl- oder Acrylfarbe sind die Pinsel nicht zu empfehlen.
Der Rotmarder ist eine Wieselart. Die Haare werden aus dem Schweif der Tiere gewonnen. Je nach Herkunft und Rasse sind unter der Bezeichnung Rotmarderhaar unterschiedliche Qualitäten im Handel. Die besten Künstlerpinsel stammen von einer ganz besonderen Marderart, dem Kolinsky Rotmarder.
Kolinsky Rotmarderhaar und andere Rotmarderhaare
Der Kolinsky wird auch Feuerwiesel genannt. Diese Marder-Art kommt ausschließlich in sehr kalten Gegenden vor, hauptsächlich in Sibirien und in einigen anderen Gebieten Asiens. Die Haare aus dem Schweif des Kolinsky-Rotmarders sind die mit Abstand besten Naturhaare für Künstlerpinsel. Durch das kalte Klima bildet dieses Tier sehr elastische und robuste Haare, deren Besonderheit auch darin besteht, dass sich das einzelne Haar von der Haarwurzel bis zur Spitze gleichmäßig verjüngt. Dadurch verfügen Pinsel, die mit diesem Haar besteckt sind, im Schaft über die nötige Spannkraft, während die Spitzen sehr fein sind und sich somit Details gut ausarbeiten lassen. Bedingt durch die Haarstruktur speichern Kolinsky-Rotmarderhaarpinsel die Farbe im unteren Teil besonders gut und geben sie völlig gleichmäßig an die Spitze ab.
Einfaches Rotmarderhaar
Rotmarderhaarpinsel ohne die Bezeichnung „Kolinsky“ stammen ebenfalls aus den Haaren der Schweife von Rotmardern. Bei diesen Tieren handelt es sich um verschiedene Wieselarten, die in Europa, den USA und Asien weit verbreitet sind. Das einfache Rotmarderhaar ist etwas kürzer und dunkler als jenes des Kolinskys. Es ist nicht ganz so robust und etwas weniger elastisch. Dennoch sind auch diese Pinsel sehr empfehlenswerte Künstlerpinsel. Der Qualitätsunterschied zum echten Kolinsky ist hauptsächlich von erfahrenen Künstlern feststellbar, der Preis ist jedoch etwas günstiger.
Worauf Sie beim Kauf von Rotmarderhaar Pinseln achten sollten?
Das Haar des Kolinkys ist relativ selten und kostbar. Aus diesem Grund werden im Handel häufig
Pinsel zu vergleichsweise günstigen Preisen mit der Bezeichnung Kolinsky-Rotmarderhaar angeboten, deren Haar zwar von diesem Tier stammt, nicht aber ausschließlich aus den Haaren des Schweifes. Nur Pinsel, die mit den Haaren des Schweifes besteckt wurden, verfügen über jene Maleigenschaften, die diese Pinsel zu Recht so begehrt machen.
Zudem besteht ein großer Qualitätsunterschied in der Haarlänge der Pinsel. Hochwertige Künstlerpinsel sind mit ausreichend langen Haaren besteckt, die tief in die Zwinge hinein reichen. Bei minderwertigen Pinseln wird an dieser Stelle gerne gespart, die Haare sitzen zu kurz in der Zwinge, wodurch die nötige Elastizität nicht gegeben ist und sich zudem die Haare schneller lösen können.
Wer nicht so viel für einen Künstlerpinsel ausgeben möchte, sollte sich lieber einen einfachen Rotmarderhaarpinsel eines guten und erfahrenen Herstellers zulegen, der fachgerecht verarbeitet ist, als sich für einen minderwertig verarbeiteten Kolinsky-Rotmarderhaarpinsel zu entscheiden.