Mit dem Rolltacho Strecken vermessen und Entfernungen abstecken
Der Rolltacho ist ein bewährter Entfernungsmesser im Straßenbau und in der
Vermessungstechnik. Er misst Wegstrecken auf ebenen Oberflächen in Hallen und Freigelände, selbst bei schlechter Witterung. Das Zählwerk misst die zurückgelegten Umdrehungen des
Messrades. Ein Vor- und Zurückbewegen erhöht beziehungsweise senkt den Messwert. Der Rolltacho kann eichfähig sein und enthält weder Lasertechnik noch Schnittstellen zur Datenübertragung.
Der Rolltacho im Straßen- und Hausbau
Der Rolltacho ist ein Messinstrument im Straßen- und Hausbau. Er dient der genauen Erfassung von Wegstrecken und Entfernungen im Freigelände oder industriellen Hallen. Die Bedienung des Rolltachos ist einfach, da er nicht über umfangreiche elektronische Bauteile verfügt. Das Messgerät ist ein Rad, das mittels eines Handgriffes über den Boden gerollt wird. Es ist mit einem Umfang von einem oder zwei Metern erhältlich. Der Rolltacho zählt die Radumdrehungen und ermittelt den Weg. Das Messgerät zeichnet sich durch diese Eigenschaften aus:
- Bedienung und Messvorgang benötigt nur eine Person,
- Unempfindlich gegen Witterung, Feuchtigkeit oder Verschmutzung
- Setzt ebene und berollbare Wegstrecken voraus und
- ist regelhaft nicht mit einer Datenschnittstelle ausgestattet.
Das Messinstrument gehört zu den Hodometern und dient der mechanischen Entfernungsmessung. Häufig wird es auch als Messrad bezeichnet.
Das Messrad
Das wichtigste Element eines Rolltachos ist sein Messrad. Es wird mit einer Führungsstange über den zu messenden Weg gerollt. Ein Zählwerk dokumentiert die Anzahl der Radumdrehungen. Einige Rolltachos können die Umdrehungen addieren und subtrahieren. Die Bewegung nach vorn erhöht den gezählten Weg, das Zurückziehen minimiert den Wert um die zurückgelegte Strecke. Je genauer das Messrad gefertigt und montiert ist, umso exakter ist die Wegmessung. Einige der Rolltachos sind eichfähig.
Ausstattung und Zubehör
Der Rolltacho ist mit einer klappbaren oder zerlegbaren Führungsstange erhältlich. Für den Transport stehen Taschen bereit. Mit einem Ständer kann das Messgerät auch kurzzeitig abgestellt werden.
Rolltacho oder Entfernungsmesser?
Beide Geräte erfüllen den gleichen Zweck: die Distanzmessung. Der Rolltacho fährt die Distanz ab und misst sie mit einer guten Genauigkeit. Der
Entfernungsmesser mit Lasertechnik arbeitet genauer, misst jedoch nur gerade Strecken und kann diese Werte in Flächen und Volumina umrechnen.