Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: regenjacke gelb, regenjacke kind, regenjacke gelb blau
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Regenjacke

  Regenjacke  (12.415 Angebote unter 27.908.570 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Regenjacke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   828   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Regenjacke
^

Die Regenjacke – wasserdicht und winddicht

Eine Regenjacke besteht aus wasserdichtem oder wasserabweisendem Material und schützt vor Regen. Regenjacken haben in der Regel eine Kapuze, die sich versteckt im Kragen der Jacke befinden kann. Sie kann einen durchgehenden Reißverschluss haben oder einen halb durchgehenden, wenn man sie über den Kopf zieht. Am Saum und an der Kapuze gibt es meistens einen Kordelzug. Viele Regenjacken haben Taschen mit Reiß- oder Klettverschluss. Dies ist praktisch, weil der Inhalt der Taschen dann nicht nass werden kann.
Meist wird eine Regenjacke in Kombination mit einer Regenhose getragen. Es gibt auch einteilige Regenkombis oder Regenoveralls, die vor allem im Motorradbereich verbreitet sind. Häufig wird im alltäglichen Sprachgebrauch nicht genau unterschieden zwischen Regenjacke und Windjacke. Winddichte Jacken sind allerdings nicht automatisch wasserabweisend oder wasserdicht. Umgekehrt sind wasserdichte Regenjacken, aber auf jeden Fall auch winddicht.

Das Material der Regenjacke

Regenjacken können aus verschiedenen Materialien sein wie z. B. Polyamid oder Nylon (z. T. auch beschichtet). Auf jeden Fall sind sie wasserundurchlässig. In der Regel ist das Material abriebfest und zeichnet sich durch hohen Tragekomfort aus. Durch das Material geht Feuchtigkeit nach außen, allerdings keine Feuchtigkeit von außen nach innen. Deshalb schwitzt man bei körperlicher Anstrengung im Regen nicht.

Wann eine Regenjacke von Nutzen ist

Eine Regenjacke ist bei allen Aktivitäten im Freien von Vorteil. Egal, ob Sie als Geschäftsmann mit dem Fahrrad zum Geschäftstermin fahren oder als Architekt oft auf die Baustelle müssen. Eine Regenjacke mit einer Regenhose schützt Sie immer vor Regen und Wind. Aber auch, wenn Sie grundsätzlich im Freien arbeiten müssen, wie Bauarbeiter, Gärtner oder Maler, ist eine Regenhose sehr praktisch. In diesem Fall sollten Sie darauf achten, dass sowohl Jacke als auch Hose Reflexstreifen haben, damit Sie bei schlechtem Wetter oder bei Dunkelheit gesehen werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.