Mit dem Hinweisschild für die Damentoilette der Verwechslungsgefahr vorbeugen
Mithilfe von
WC-Schildern können sich Mitarbeiter und auch Besucher bzw. Gäste in Behörden, öffentlichen Einrichtungen und auch in Unternehmen schnell zurechtfinden. Gleichermaßen können die
Hinweisschilder für Gaststätten und Hotels zum Einsatz kommen, um das stille Örtchen entsprechend zu kennzeichnen. In Kaufhäusern, Supermärkten, Bars, Bahnhöfen, Flughäfen oder zahlreichen anderen Bereichen sind die
Hinweisschilder daher unverzichtbar. Denn eine gute Beschilderung für Toiletten erleichtert generell das Auffinden der WC-Räume um ein Vielfaches. Da Damen- und Herrentoiletten häufig getrennt voneinander sind, ist es wichtig, die Türen dementsprechend mit der Kennzeichnung Damentoilette bzw.
Herrentoilette zu beschildern. Einer möglichen Verwechslungsgefahr und den damit verbundenen Unannehmlichkeiten wird demzufolge im Voraus vorgebeugt.
Piktogramme für die internationale Verständlichkeit
Je nach Bedarf sollten Schilder mit Text und / oder
Piktogrammen einer Frau gewählt werden, wobei ein Mann auf dem Hinweis die Herrentoilette darstellt. Speziell bei internationalem Besuch erweisen sich die Kennzeichnungs-Piktogramme als äußerst vorteilhaft, sodass das klare Verständnis sofort vorliegt und die Damentoilette oder Herrentoilette auf Anhieb gefunden wird.
Formate und Durchmesser
Die Formate von Damentoilettenschildern und anderen Schildern (beispielsweise auch für die
Behindertentoilette) variieren. So können runde, ovale oder auch eckige Formen als Hinweis dienen. Werden die Beschilderungen direkt an der Tür angebracht, dann erweisen sich kleinere Durchmesser als praktisch. Sind längere Strecken zurückzulegen und soll die Kennzeichnung als Personenleitsystem dienen, da sich die Toiletten in weiterer Entfernung befinden, sind größere Formate anzuraten, um auf den ersten Blick erkannt zu werden.
Schilder für den Innen- oder Außenbereich - Materialien und deren Eigenschaften
Selbstklebende PVC-Folie kann innerhalb kürzester Zeit an glatten und sauberen Oberflächen angebracht werden. Das Material eignet sich für den Innen- und Außenbereich, da es witterungsbeständig ist. Aluminium, Kunststoff, Acrylglas und Edelstahl charakterisieren sich durch ihre Langlebigkeit, Modernität und Robustheit, weswegen auch diese für den Innen- und Außeneinsatz verwendet werden können. Rustikale Holzschilder bestehen oftmals aus MDF mit Eichenfurnier oder anderen Furnieren, deswegen sind diese lediglich für den Inneneinsatz gedacht.