Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Ohr-Thermometer

  ohr thermometer  (55 Angebote unter 27.679.447 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „ohr thermometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ohr-Thermometer"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
(4 Angebote)
Artikelmerkmale
Beurer FT 65
Hersteller: Beurer
Herst.-Nr.: FT 65
pro Stück  ab € 25,98*
 Stück  
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema ohr thermometer
^

Das Ohrthermometer – die moderne Form des Fiebermessens

Der Verkauf von Quecksilberthermometern ist seit April 2009 in der EU verboten, da es zuverlässigere Messmethoden gibt, die keine giftigen Substanzen benötigen. Greifen Sie daher beim Fiebermessen unbedingt auf ein neues Ohrthermometer zurück. Kann das Thermometer zusätzlich Messwerte zwischen 0 und 100 Grad liefern und Oberflächentemperaturen ablesen, kann man auch die richtige Badewassertemperatur prüfen oder testen, ob Brei oder Milchfläschchen auf die passende Temperatur abgekühlt sind. Dafür unterliegen aber auch die Fiebermessergebnisse wegen des breiten Messbereichs höheren Messungenauigkeiten.

Wann man eine Messung im Ohr bevorzugen sollte

Die Temperatur lässt sich an vielen Körperstellen messen. So ist beispielsweise eine rektale Messung oder eine Temperaturermittlung unter der Achsel oder der Zunge sowie im Ohr möglich. Die rektale Messung gilt als die präziseste und wird vor allem bei Kindern und Säuglingen angewandt. Bei Erwachsenen hat sich die Messung im Ohr bewährt, allerdings kann es bei falschem Gebrauch z. B. falscher Winkel zu ungenauen Werten kommen. Da die meisten Ohrthermometer digital arbeiten, wird bereits nach wenigen Sekunden das Messergebnis angezeigt. Diese Methode erlaubt eine schnelle Messung, wodurch sie beispielsweise in Arztpraxen oder in Krankenhäusern bevorzugt wird.

Zum Umgang mit dem Ohrthermometer

Das handlich geformte Ohrthermometer hat über dem Infrarotmesser eine konisch zulaufende Schutzkappe, die man in den Gehörgang hält. Bei Säuglingen wird das Ohr etwas nach hinten gezogen, bei Erwachsenen dagegen nach schräg oben, um einen geraden Weg zum Trommelfell zu erhalten. Schaltet man das Fieberthermometer ein, gibt es entweder bei Abschluss der Messung einen Signalton oder zeigt automatisch nach Abschaltung das Messergebnis digital an.
Werden Messungen an vielen Personen durchgeführt, ist es aus hygienischen Gründen von Vorteil, wenn man einen Abwurfmechanismus für die Schutzkappen nutzen kann, sonst benötigt man zur Abnahme Handschuhe. Auf jeden Fall sollten Sie eine ausreichende Anzahl an Ohrthermometer-Schutzhüllen gleich zum Tauschen mitbestellen. Eine zusätzliche Batteriewechselanzeige vermeidet ferner ungenaue Messergebnisse durch eine zu schwache Energieversorgung.

Tipps um Messfehler zu vermeiden

Der Gehörgang sollt nicht durch Ohrschmalz verstopft sein. Daher sollten Sie auch Ohrstäbchen vorrätig haben. Zudem können äußere Umstände die Ohrtemperatur beeinflussen, wie etwa eine längere Bedeckung des Ohres oder ein längeres Liegen darauf, Baden oder Schwimmen, das Tragen von Hörgeräten oder ein Aufenthalt in kalten oder heißen Temperaturen. Warten Sie in diesem Fall 20 Minuten vor der Messung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.