OHP-Ersatzlampen - für stets beste Darstellung von Overhead-Folien auf dem Projektor
Die in
Overhead-Projektoren eingesetzten
Niedervolt-Halogenlampen ebenso wie ihre mit herkömmlicher Netzspannung betriebenen leistungsstarken Geschwister haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Üblicherweise beträgt diese je nach Nutzung und Betriebsbedingungen zwischen 50 und 100 Stunden. Daher sollten Sie sich, um gegen nicht vorhersehbare Ausfälle gewappnet zu sein, stets eine oder mehrere OHP-Ersatzlampen in Reserve halten. Diese sind auch über längere Zeiträume lagerfähig.
Verschiedene Ausführungen von OHP-Ersatzlampen
OHP-Ersatzlampen werden in unterschiedlichsten Ausführungen angeboten. Sie sind für die jeweils gängigen Niedervolt-Systeme mit Betriebsspannungen von acht, zwölf, 24 und 36 Volt erhältlich und haben in aller Regel eine Farbtemperatur von etwa 3.000 bis 3.500 Kelvin, was einen warm-weißen Grundton gewährleistet.
Die in OHP-Projektoren eingebauten
Leuchtmittel sind durchgängig als Wolfram-Halogenlampen ausgeführt und erreichen Leistungen zwischen zehn und 650 Watt, wobei die leistungsstarken Modelle üblicherweise mit normaler Netzspannung von 230 Volt betrieben werden. Sie kommen in Hochleistungsprojektoren zum Einsatz und erzeugen einen Helligkeitswert bis zu etwa 16.000 ANSI-Lumen, was selbst bei heller Tageslichtbeleuchtung in größeren Präsentations- oder Schulungsräumen für ein helles und klar strukturiertes Bild sorgt.
OHP-Ersatzlampen werden durchgängig mit einem Stiftsockel angeboten und somit nicht verschraubt. Die Sockel sind normiert und dadurch werden auch Leuchtmittel von Drittherstellern angeboten, die preislich oft günstiger in der Beschaffung sind als die originalen OHP-Ersatzlampen des Projektorherstellers.
Lieferumfang
OHP-Ersatzlampen werden in den meisten Fällen als normales Leuchtmittel geliefert. Bei manchen OHP-Projektoren sind jedoch die Lampen bereits mit einem eigenen Reflektor versehen, so dass beim Lampenwechsel auch der Reflektor ausgetauscht wird. Zudem sind in geringer Zahl OHP-Projektoren mit einer integrierten, fest angebauten Schnellwechsel-Funktion der Leuchtmittel verfügbar, bei denen auch der Schlitten, auf dem die Lampe befestigt ist, mit gewechselt wird. Diese recht aufwendige Konstruktion gewährleistet bei Hochleistungssystemen, dass die Lampe nicht versehentlich mit den Fingern berührt und dadurch verschmutzt wird.
Da
Halogenlampen generell sehr berührungsempfindlich sind, sollte auch bei
Reflektorlampen sowie einfachen Modellen mit Stiftsockel darauf geachtet werden, dass deren Glaskolben nur mit einem trockenen, nicht fusselnden Lappen berührt werden.
Hinweise zur Nutzung von OHP-Ersatzlampen
Beschaffen Sie nur solche Ersatzlampen, die die gleiche Leistung wie die Original-Leuchtmittel aufweisen. Da Halogenlampen sehr viel Abwärme erzeugen, können die Kühlsysteme des OHP-Projektors beim Einsatz von zu starken OHP-Ersatzlampen überfordert sein.
Sorgen Sie stets für eine ausreichende Kühlung der Leuchtmittel im laufenden Betrieb des Projektors. OHP-Ersatzlampen benötigen wie die Originale auch eine gewisse Nachkühlzeit nach dem Ausschalten des Projektors, so dass keinesfalls der Netzanschluss bei noch laufendem Ventilator gezogen werden sollte. Mangelnde Kühlung verringert die Lebensdauer der OHP-Ersatzlampen drastisch.