Ideale Unterbringung für Ihren Notebook unterwegs: der Notebook-Rucksack
Wenn Sie viel unterwegs sind und Ihren elektronischen Arbeitsplatz in Gestalt des
Notebooks stets griffbereit haben möchten, bietet sich ein Notebook-Rucksack zum Transport des Computers an. Die Rucksäcke sind aus verschiedenen, robusten Materialien hergestellt und in unterschiedlichen Größen erhältlich. Gegenüber Taschen oder Koffern haben Rucksäcke den Vorteil, dass Ihnen beim Transport Ihres mobilen Büros beide Hände frei bleiben.
Grundausstattung des Notebook-Rucksacks
Notebook-Rucksäcke eignen sich - je nach Größe - zur sicheren Mitnahme von Geräten ab zwölf bis etwa 17 Zoll Displaydiagonale. Der Computer wird dabei in einem gepolsterten Fach untergebracht. Bei hochwertigen Notebook-Rucksäcken wird das Gerät noch zusätzlich in einem Sleeve verpackt, das auch aus dem Notebook-
Rucksack herausgenommen werden kann. Daneben bietet der Notebook-Rucksack in aller Regel ein zusätzliches Innenfach für Aktenmappen oder Ordner sowie mehrere Außenfächer für Kleinutensilien wie Stifte, Handy oder auch Trinkflaschen. In den Rucksäcken befindet sich zudem meist ein spezielles Adressfach, in das ein Adressaufkleber eingeschoben werden kann. Sollte der Rucksack beispielsweise bei einer Flugreise fehlgeleitet werden, lässt er sich so dem Eigentümer zuordnen. Ein abnehmbarer Schlüsselanhänger rundet den Funktionsumfang vieler Notebook-Rucksäcke ab.
Ergonomisch geformt und gepolstert
Die Notebook-Rucksäcke sind in den meisten Fällen mit ergonomisch geformten und gepolsterten Schultergurten versehen. Zusätzlich verfügen sie über einen stabilen Tragegriff. Als Fertigungsmaterial wird bei den meisten Rucksäcken Nylon oder Polyester verwendet, so dass sie entsprechend robust gegen äußere Einflüsse sind. Die Rucksäcke sind dabei in unterschiedlichen Farben erhältlich und weisen teilweise zur optischen Aufwertung auch Leder-Applikationen auf. Die einzelnen Fächer der Notebook-Rucksäcke können mit meist regensicheren Reißverschlüssen geöffnet und wieder verschlossen werden. Bei einigen Modellen befindet sich auch eine zusätzliche Schutzhülle gegen Spritz- und Regenwasser mit im Lieferumfang.
Die meisten Notebook-Rucksäcke haben atmungsaktive Rückenpolsterungen, die bei längerem Transport ein angenehmes Tragegefühl vermitteln und insbesondere bei vollem Rucksack den entstehenden Druck durch das vorhandene Gewicht vermindern.
Sonderausstattungen des Notebook-Rucksacks
Hochwertige Notebook-Rucksäcke verfügen über einige Sondermerkmale wie beispielsweise ein integriertes Steuerungssystem für den iPod, der in einem speziellen Fach im Rucksack untergebracht wird und per Kabel und im Schultergurt eingelassener Fernbedienung von außen gesteuert werden kann. Weitere Sonderausstattungen sind unter dem Rucksack montierbare Rollen, mit denen das Gepäckstück beispielsweise in Flughäfen oder Bahnhöfen am Boden fortbewegt werden kann.
Für Fotografen und Journalisten sind auch Kombi-Rucksäcke erhältlich, in denen neben dem Notebook und kleineren Büro-Utensilien eine komplette DSLR-Ausstattung mit
Kamera, mehreren Objektiven, Blitzgerät und weiterem Zubehör transportiert werden kann.
Hochwertige große Notebook-Rucksäcke sind auch aufgrund des Gewichts im gefüllten Zustand und der damit verbundenen mechanischen Belastung zudem meist aus so genanntem Panzer-Nylon (Ballistic Nylon oder Armoured Nylon) gefertigt, das noch robuster ist als herkömmliche Kunststoffe.