Nackenkissen für die Badewanne zur Entspannung und muskulären Entlastung
Um den Aufenthalt in der Badewanne als Entspannungskur zu nutzen und das Baden auch trotz Rutschgefahr sicher zu gestalten, kann aus einer Vielzahl an
Badeinrichtungs-Zubehör zurück gegriffen werden. Da beim Liegen im Wannenbad eine besondere Körperhaltung eingenommen wird und der Nacken- und Kopfbereich damit belastet werden, wird oft auf
Nackenkissen zurückgegriffen.
Wie wirken die Nackenkissen für die Badewanne?
Spezielle Bad-Nackenkissen entlasten vor allem die Halswirbel, sodass schmerzhafte Überlastungserscheinungen und muskuläre Verspannungen gelockert und schmerzhafte Zustände mit der Entspannung der betroffenen Partien gelindert werden können. Auch Kopfschmerzen auf Basis von Fehlhaltungen beim Sitzen oder nach Verletzungen des Nackenbereichs können auf diese Weise mit den Nackenkissen behoben werden. Durch die Abnahme des Drucks vermindert sich die Ausstrahlung der Schmerzreize eingeklemmter Nerven. Damit tragen die Nackenkissen für die Badewanne zu einem wohltuenden Erlebnis bei, das sowohl typischen Beschwerden bei Verspannungen vorbeugt, wie auch alternativ behandeln kann. Daneben wird aufgestauter emotionaler oder mentaler Stress abgebaut, sodass die Nackenkissen für die Badewanne auf jeder Ebene zur Verbesserung des Wohlbefindens beitragen.
Welche Modelle können gewählt werden?
Das Sortiment der Nackenkissen für die Badewanne bietet aufblasbare Modelle, die sich einfach mittels Saugnäpfen flexibel in der gewünschten Position fixieren lassen, um optimal die Muskelpartien zu stützen. Um vor allem dem Sicherheitsbedürfnis Rechnung zu tragen, können auch rutschhemmende Modelle in die Wanne eingelassen werden, die den kompletten Körper sicher im Wasser durch geschäumtes PVC-Material halten und neben der Entspannung ein rutschsicheres Badevergnügen erlauben. Um den angenehmen Zustand zu vertiefen, eignen sich auch Ausführungen, die über bis zu 3 Massagestufen verfügen und durch wasserdichte Verarbeitung inkl. flauschiger Plüschobermaterialen in der Wanne eine Körpermassage ermöglichen, während der gesamte Körper inkl. Kopf- und Schulter-, sowie Wirbelsäulenpartie weich gepolstert ist.
Was beim Baden in der Badewanne nicht fehlen darf
Die Nackenkissen können im Rahmen der Rehabilitation nach Verletzungen, in Seniorenzentren bei der Altenpflege- und Betreuung und im Massagebedarf verwendet werden. Zur Ergänzung eignen sich
Bad-Sicherheitseinlage, wie auch Badewannenmatten und Kopfpolster.