Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  Badeinrichtung Wanne  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Badeinrichtung Wanne“
Überbegriffe
Badethermometer
Wasserdichte Thermometer ermöglichen Ihnen, die gewünschte Wassertemperatur einzustellen und vor Verbrühungen zu schützen.
Badetuchhalter
Unverzichtbar in jedem Bad und gleichzeitig ein Designelement: Nutzen Sie Badetuchhalter zum Trocknen Ihrer Badetücher.
Wannengriff
Egal ob an der Badewanne selber oder an der Wand angeschraubt: Haltegriffe erleichtern das Ein- und Aussteigen.
Badewannenmatten
Sie sind nicht nur schick, sondern auch sehr nützlich: Matten in der Badewanne verhindern ein Ausrutschen auf dem glatten Wannenboden.
Nackenpolster
Nackenkissen, die den Kopf weich und sicher lagern, machen ein Vollbad erst so richtig entspannend.
Liegekissen
Besonders für Kleinkinder und Senioren interessant sind Badewannenkissen, die den harten Wannenboden abpolstern.
Weitere Informationen zum Thema Badeinrichtung Wanne
^

Die Badeinrichtung - Rund um die Wanne optimal ausgestattet

In Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Hotels und barrierefreien Bädern sollte stets eine sichere Badeinrichtung zur Verfügung stehen.

Der Wannengriff

Für Senioren oder auch Menschen mit eingeschränkter Kraft und Beweglichkeit stellen Wannengriffe ein unverzichtbares Element dar, um gefahrlos in eine Wanne ein- oder auszusteigen. Aber auch neben Toiletten erfüllen Wannengriffe diesen Zweck. Designs und Ausführungen variieren hierbei in der Länge und ebenso in der ergonomischen Form (gerade oder gebogen). Eine waagerechte oder senkrechte Montage, wie auch eine schräge Anbringung können nach individuellen Ansprüchen vorgenommen werden. Besonders vorteilhaft ist des Weiteren eine Antirutschbeschichtung des Griffes für den sicheren Halt. Ist eine Wandmontage nicht möglich, so sind auch mobil einsetzbare Wannengriffe erhältlich. Saugteller, welche einfach auf eine glatte Fläche angedrückt werden, fixieren den Griff per Kipphebel.

Mit dem Badethermometer die richtige Wassertemperatur finden

Das Thermometer kann beispielsweise mithilfe eines Saugnapfes oder einer Schlaufe am Wannenrand angebracht werden. Aber auch schwimmende Modelle sind erhältlich. Für Kinder eignen sich beispielsweise Badethermometer in Tiergestalt, welche die Temperatur des Wassers erfassen und auch zum Spielen geeignet sind. Besonderes kinderfreundlich sind hierbei Ausführungen, dessen Batterien ohne Kadmium oder Blei funktionieren. Je nach Bedarf stehen Badethermometer entweder batteriebetrieben zur Wahl oder aber mit Flüssigkeit, die aufsteigt, sodass die Temperatur an einer Skala abgelesen werden kann.

Mit Badewannenmatten ein Ausrutschen vermeiden

Soll das sichere Ein- und Aussteigen aus der Badewanne gewährleistet sein, so sind rutschhemmende Badewannenmatten als praktischer Helfer. Die Matte wird einfach mithilfe von Saugnäpfen auf dem Wannenboden fixiert. Gelochte Modelle erleichtern den Wasserablauf schließlich, wobei auch die Reinigung durch einfaches Abspülen mit heißem Wasser äußerst einfach durchzuführen ist.

Nackenpolster und Liegekissen für die Badewanne

Soll der Kopf stabil in der Wanne positioniert sein, so können Nackenpolster und Liegekissen das Liegen in der Wanne erleichtern. Saugnäpfe sorgen für eine einfache Anbringung am Wannenrand. Aufblasbar oder bereits wasserdicht gepolstert werden die Kissen einfach per Saugnapf am Wannenboden fixiert.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Badeinrichtung Wanne, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.