Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: mini-trennscheiben dremel
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Mini-Trennscheibe

  mini trennscheibe  (3.594 Angebote unter 30.765.214 Artikeln)Zum Expertenwissen

Durchmesser
Scheibenstärke
€ 0,72*
 Stück 
Trennscheibe von PFERD
Durchmesser
Breite
€ 1,47*
 Stück 
Trennscheibe von Promat
Durchmesser
Scheibenstärke
Form
€ 0,36*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „mini trennscheibe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mini-Trennscheibe"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   240   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema mini trennscheibe
^

Trennscheiben

Die Trennscheibe ist eine dünne Scheibe, mit der Materialien zertrennt oder zerschnitten werden. Die Trennscheibe dreht sich dabei mit einer Geschwindigkeit von achtzig Metern pro Sekunde (m/s), das entspricht umgerechnet einer Geschwindigkeit von 290 km/h. Durch diese ernorm hohen Geschwindigkeiten wird das Material zerschnitten, und die Oberfläche bleibt glatt.

Sicherheitsstandards für Trennscheiben

Die Hersteller von Trennscheiben müssen sich an die strengen Sicherheitsstandards der EU halten, die in den Normen EN 12413 und EN 13236 geregelt sind. Da sich Trennscheiben mit einer enormen hohen Geschwindigkeit drehen, müssen sie extremen Fliehkräften standhalten können. Um die Sicherheit zu gewährleisten, unterliegen Trennscheiben europäischen Normen.

Woraus bestehen Trennscheiben?

Trennscheiben sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Man unterscheidet im Wesentlichen zwischen Trennscheiben, die aus gebundenen Werkstoffen hergestellt sind, und Trennscheiben mit Metallgrundkörper, so genannte Diamanttrennscheiben.

Trennscheiben aus gebundenen Schleifmitteln (EN 12413)

Die Schleifkörner dieser Trennscheiben bestehen meist aus Siliziumkarbid oder aus Aluminiumoxid. Diese Materialien werden dann in unterschiedlichen Korngrößen in die Trennscheibe eingearbeitet. Um der Scheibe die nötige Stabilität zu geben, werden zusätzlich noch weitere Komponenten wie Gewebe aus Glasfaser verarbeitet. Da sich die Glasfasereinlagen bauarttypisch an der Außenseite der Trennscheibe befinden, werden sie als erstes abgetragen. Diese Scheiben sind nur für das Zerschneiden von Materialien gebaut und dürfen nicht für Schrupparbeiten verwendet werden. Auf jeder Trennscheibe finden Sie wichtige Informationen, auf die Sie Ihr Augenmerk richten sollten. Diese Informationen beinhalten:

  • Hersteller
  • Serien- oder Herstellungsnummer
  • Prüfvermerk der Europäischen Norm (EN 12413)
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit (wird in Metern pro Sekunde angegeben (m/s))
  • Zulässige Drehzahl
  • Schleifmittel und Bindung (geben Aufschluss über den Verwendungszweck)
  • Sicherheitshinweise oder Verwendungseinseinschränkungen in Form von kleinen Symbolen

Weiter können noch zusätzliche Angaben über den Herstellungszeitraum, Verfallsdatum und ein Gütesiegel vorhanden sein.

Diamanttrennscheiben mit Metallgrundkörper (EN 13236)

Sie bestehen im Wesentlichen aus einem Grundkörper aus Metall. Auf diesem Metallgrundkörper sind Segmente mit eingelagerten Kunstdiamanten verbunden. Die Diamanten werden entweder durch Laserschweißen oder Löten auf den Trägerkörper aufgebracht. Durch die mit Diamanten besetzten Segmente besitzen diese Trennscheiben eine außergewöhnliche Härte und Schnittfestigkeit. Am Rand besitzen Diamantrennscheiben unterschiedlich tiefe Rillen, welche zum Abkühlen der Scheibe dienen. Die Kühlung erfolgt beim Trockenschneiden durch Luft und beim Nassschnitt durch Wasser. Achten Sie auf die Laufrichtung der Trennscheibe. Die angebrachten Diamanten bilden hinter sich einen Bindungsschweif, der die Schleifkörner im Segment stabilisiert. Wird die Trennscheibe entgegengesetzt ihrer Laufrichtung eingespannt, reißen die Diamanten aus und die Scheibe wird stumpf und unbrauchbar. Auch bei diesen Scheiben finden Sie vom Hersteller angegebene Kenndaten wie

  • Hersteller
  • Auftragsnummer
  • Prüfvermerk (EN 13236)
  • Dreh und Laufrichtung

Für jeden Einsatz bekommen Sie die passende Trennscheibe

Da es eine Vielzahl an unterschiedlichen Trennscheiben gibt, unterscheidet man zusätzlich in Universal- und Hochleistungstrennscheiben. Universaltrennscheiben haben eine eher ausgewogene Schnittleistung und Standzeit. Dagegen besitzen die deutlich dünneren Hochleistungsscheiben eine höhere Schnittleistung und Standzeit.

Bei Metalltrennscheiben existiert eine weitere Differenzierung in dicke und dünne Trennscheiben. Dicke Trennscheiben eignen sich besonders gut zur Metallbearbeitung. Dagegen wurden die dünnen Hochleistungsscheiben für das Trennen von dünnwandigen Materialien wie Rohre, Bleche und Draht konzipiert.

Spezialtrennscheiben sind extra für das Zerschneiden von bestimmten Stählen oder Werkstoffen entwickelt worden. Rost- und säurebeständige Stähle wie Edelstahl (VA) oder Inox können Sie mühelos zertrennen. Andere Trennscheiben eignen sich besonders gut zum Zerschneiden von Nicht-Eisen-Metalle wie Aluminium, Messing oder Kupfer.

Diamanttrennscheiben sind für das Bearbeiten von Naturstein oder Kunststein geeignet. Sie sind besonders effektiv bei der Bearbeitung von Beton, Verbundsteinen, Fliesen, Sandstein, Marmor oder auch speziellen Baumaterialien wie Asphalt.

Allgemeine Hinweise

Bevor Sie mit dem Arbeiten beginnen, schauen Sie sich die Trennscheibe genau an! Stellen Sie Beschädigungen fest, dürfen Trennscheiben auf keinen Fall mehr verwendet werden!

Benutzen Sie stets ihre persönliche Schutzausrüstung. Arbeitsschuhe, Schutzbrille, Arbeitshandschuhe und Gehörschutz sind unabdingbar.

Transport und Lagerung von Trennscheiben

Transportieren Sie Ihre Trennscheiben in einem passenden Transportbehälter. Trennscheiben besitzen ein Verfallsdatum! Nach ca. 3 Jahren dürfen sie nicht mehr verwendet werden. Lagern Sie Ihre Scheiben geschützt vor Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung und Feuchtigkeit.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Diamant-Topfschleifer, Schleifpapier und Filzpolierstift aus unserer Kategorie Schleifwerkzeug.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.