Das Laub muss weg
Das fast täglich notwendig werdende Zusammenkehren des Laubs im Herbst muss nicht zur Schwerstarbeit werden. Die guten alten Rechen und Besen werden nur noch selten genutzt. In der heutigen Zeit liegen Laubsauger voll im Trend. Ein Laubsauger hilft Ihnen Ihr Firmengelände vom Laub zu befreien, kostengünstig und effizient.
Für wen eignet sich ein Laubsauger?
- In erster Linie für Unternehmer mit einem großen Firmengelände mit Laubbäumen.
- Für Gärtner und Landschaftsbauer.
- Für Städte und Kommunen, welche Gärten, Parks und Grünanlagen pflegen müssen.
- Straßenmeistereien müssen täglich mehrere Kilometer Straße vom Laub befreien, damit die Sicherheit auf den Straßen gewährleistet ist.
- Hotel- und Gaststättenbesitzer müssen Ihren Parkplatz, Gehwege sowie den Eingangsbereich auch im Herbst ordentlich präsentieren. Der Laubsauger ist ein unabdingbares Hilfsmittel. Schöne und saubere Parkanlage sind für Ihre Gäste im Herbst besonders attraktiv.
Varianten
Laubsauger werden in zwei Kategorien eingeteilt. Zum einen handgetragene Laubsauger, andererseits fahrbare Geräte. Laubsauger können wahlweise mit einem Elektromotor, Akku oder Benzinmotor betrieben werden. Wie bei allen Geräten gibt es auch bei diesen gewisse Vor- und Nachteile, die es abzuwägen gilt.
- Ein Laubsauger mit Elektromotor ist im Vergleich zu einem benzinbetriebenen Laubsauger deutlich leiser, jedoch ist der Radius aufgrund der Kabellänge begrenzt.
- Akkubetriebene Laubsauger sind durch den integrierten Akku nicht auf das Stromnetz angewiesen, aber die Laufzeit ist begrenzt. Bei kleineren Laubmengen ist der akkubetriebene Laubsauger gut geeignet. Große Laubmengen machen ein häufiges Aufladen des Akkus erforderlich und setzen die Effizienz herab.
- Benzinbetriebene Laubsauger besitzen einen leistungsstarken Motor, wodurch Sie nicht vom Stromnetz abhängig und daher sehr flexibel sind. Von Nachteil ist der deutlich höhere Lärmpegel.
Welcher Laubsauger sollten Sie wählen?
Für einen kleinen Firmenhof oder zum Reinigen von Blumenbeeten, Sträuchern sowie Wegen ist der Einsatz eines akku- oder strombetriebenen Laubsaugers optimal. Mit diesen Laubsaugern können Laub und Abfälle (abgesehen von harten Gegenständen) mühelos aufgesaugt werden.
Benzinbetriebene Laubsauger eignen sich besonders gut für mittlere bis größere Flächen und kleine Parkanlagen. Sie wirken auch noch im Herbst sauber und ordentlich und laden somit zum Verweilen ein.
Wer dagegen riesige Flächen von Laub befreien muss, der stößt mit einem handbetriebenen Laubsauger an die Grenzen des Möglichen. Für solche Einsatzzwecke ist ein fahrbarer Laubsauger bestens geeignet. In Frage kommen solche Laubsauger besonders für Firmengrundstücke mit großen Parkanlagen, Parkplätzen, Wegflächen oder Straßen. Auf jeden Fall sind sie für Hausmeister, Garten- und Landschaftsbaubetriebe sowie Kommunen die richtige Wahl.
Leistungsaspekte
Bei elektrobetriebenen Laubsaugern wird die Leistung des Motors in Watt angegeben. Dieses Leistungsspektrum kann herstellerabhängig zwischen ca. 1.400 und 2.500 Watt variieren. Je höher die Wattzahl ist, desto besser ist die Saugleistung und umso kürzer die Arbeitszeit.
Bei benzinbetriebenen Laubsaugern wird die Leistung in kW oder PS angegeben. Auch hier ist das Leistungsspektrum herstellerabhängig und variiert je nach Größe und Modell des Laubsaugers.
Wichtig ist es, bereits vor dem Kauf eines Laubsaugers auf die Saugleistung zu achten, welche in Kubikmetern pro Minute angegeben wird. Je höher die Saugleistung ist, umso besser ist der Laubsauger.
Nützliche Zusatzfunktionen
Viele Hersteller von Laubsaugern bieten nützliche Zusatzfunktionen wie eine Blas- oder Häckselfunktion an.
Bei Saugern mit Blasfunktion sollte man auf die Blasleistung achten, welche in km/h angegeben wird. Es gilt erneut: je höher die Blasleistung ist, desto besser ist der Laubsauger. Mit der Blasfunktion können Sie das Laub auf einem Haufen zusammenblasen und dann in der Biotonne oder dem Komposter entsorgen. Der Wechsel von Blas- und Saugfunktion ermöglicht es Ihnen, auch schwer zugängliche Ecken und Kanten mühelos zu reinigen.
Einige Geräte verfügen über eine Häckselfunktion. Das angesogene Laub wird zerkleinert, um möglichst viel Laub im Auffangsack aufnehmen zu können. Beachten Sie: je größer das Auffangvolumen ist, desto schwerer wird der Laubsauger.
Tipps und Tricks
- Saugen sie frisch gefallenes Laub gleich auf. Trockene Blätter werden leichter aufgenommen als feuchtes Laub, das am Boden klebt.
- Arbeiten Sie mit einem Saugstück. Je weniger Bodenfreiheit es gibt, je stärker ist die Saugkraft.
Weitere Gartenmaschinen
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Gartenhäcksler, Leisehäcksel und Stromerzeuger aus unserer Kategorie Gartenmaschinen.