Ladeneinrichtung – für einen perfekt eingerichteten Laden
Damit Sie ein Geschäft eröffnen können, benötigen Sie nicht nur die entsprechende Technik, sondern auch die passende Ladeneinrichtung. Ihr Geschäft sollte aus diesem Grund beispielsweise mit Vitrinen, Verkaufstheken und Regalen versehen sein. Mit der richtigen Wahl der
Ladeneinrichtung setzen Sie Ihre Waren und Güter ins rechte Licht. Dabei sollte die gesamte Einrichtung Ihres Geschäftes harmonisch zueinanderpassen.
Die richtige Verkaufstheke
Je nachdem, welche Waren und Artikel Sie in Ihrem Sortiment führen, benötigen Sie möglicherweise eine
Verkaufstheke.
- Für den Verkauf von Kuchen ist eine beispielsweise eine Kuchentheke empfehlenswert. Sie findet man vorwiegend in Bäckereien. Darin können Sie zum Beispiel Torten, Kuchen oder andere süße Leckereien ästhetisch präsentieren. Die Theken sind in der Regel mit einer gebogenen Frontscheibe ausgestattet. Dank Beleuchtung und Antibeschlagsystem sind Ihre Backwaren optimal für die Kundschaft sichtbar.
- Eistheke: Hierbei stehen Ihnen viele verschiedene Modelle und Ausführungen zur Verfügung. Präsentieren Sie Ihren Kunden eine Vielzahl leckerer Eissorten, diese können Sie direkt in den Eisschalen belassen und dekorativ in der Eistheke Ihrer Wahl der Kundschaft anbieten. Bei minus 16 bis minus 18 °C bleibt das Eis schön kalt und wird zu einem Genuss im Sommer wie im Winter.
- Frischhaltetheke: Sie ist ideal für die Präsentation von Wurst oder Fleischwaren. Die Waren werden optimal gekühlt. Je nach Modell verfügt eine Kühltheke über eine elektrische Temperatursteuerung, einen Ein- und Ausschalter für die Thekenbeleuchtung, einer Arbeitsplatte, Warenauslage und eine Glasfront, welche bei einigen Ausführungen entweder aus einem geradem Glasaufbau oder einer Frontkippscheibe besteht. Eine Frontkippscheibe bietet den Vorteil, dass sie sehr viel einfacher zu reinigen ist.
Waren optimal präsentieren
Auch Waren, die nicht gekühlt werden müssen, benötigen einen Platz. Dieser sollte immer der Ware entsprechend gewählt werden. Vitrinen bieten sich nahezu überall an. Die darin platzierten Gegenstände oder Güter werden zum einen optimal dargeboten, zum anderen vor Schmutz und Staub geschützt. Verkaufen Sie besonders wertvolle Gegenstände, so können Sie sich für ein Modell mit Zylinderschloss entscheiden, denn so bleiben sie auch vor unerlaubten Zugriffen geschützt. Die Waren können übersichtlich und perfekt in Szene gesetzt werden. Vitrinen finden ihre Verwendung in verschiedenen Bereichen. So dienen sie beispielsweise als Präsentationsfläche für Parfüm, Schmuck oder Technik.
Das Verkaufsregal sollte nicht fehlen
Aber auch Regale in verschiedenen Ausführungen sollten in keinem Geschäft fehlen. Wählen Sie abhängig von Ihrem Platzangebot Modelle zum Hinstellen oder zur Wandbefestigung. Im Lebensmittelhandel haben sich diverse
Verkaufsregale bewährt. So können Sie sich für Doppel-, Stirn- oder Wandregeale entscheiden. In Doppelregalen finden besonders viele Waren und Artikel ihren Platz und können dennoch übersichtlich und geordnet den Kunden angeboten werden. Machen Sie Ihren Kunden auf Angebote aufmerksam beispielsweise mit einem Wühltisch, einem Thekendisplay oder einem
Verkaufsständer.
In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl an verschiedenen Regalen, Vitrinen und allem, was Sie für eine perfekte Ladeneinrichtung benötigen. Dank unserer großen Auswahl stehen Ihnen zahlreiche Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung, somit können Sie Ihr Geschäft optimal ausstatten und Ihre Waren ins rechte Licht rücken.