Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

  Vitrine  bei Mercateo online kaufen

Werbung
Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Vitrine finden Sie am Ende der Seite
---------------------
„Vitrine“
Überbegriffe
---------------------
EckvitrineEckvitrine
Dunkle Ecken verschwinden und Sie haben noch Platz, um besondere Stücke zu präsentieren.
---------------------
GlasvitrineGlasvitrine
Wird auch als Schaukasten bezeichnet, ideal geeignet für das Bekanntmachen von Mitteilungen, gibt es für Innen und Außen.
---------------------
SäulenvitrineSäulenvitrine
Dienen häufig als Ausstellungsvitrine für die Produktpräsentationen in Geschäften oder Museen.
---------------------
StandvitrineStandvitrine
Mit oder ohne Beleuchtung ein Hingucker für Ihre Räumlichkeiten.
---------------------
ThekenvitrineThekenvitrine
Stellen Sie Ihre Produkte direkt auf die Verkaufstheke und zwar sicher hinter Glas.
---------------------
TischvitrineTischvitrine
Dienen zur Präsentation von kleineren Waren wie z. B. Objektive und Digitalkameras und bieten gleichzeitig den Vorteil eines Tisches.
---------------------
WandvitrineWandvitrine
Bei Platzproblemen hängen Sie Ihre Vitrine einfach an die Wand.
Spezielle Vitrine
---------------------
Buffetvitrine / KühlvitrineBuffetvitrine / Kühlvitrine
Mit Kühlvitrinen präsentieren Sie Ihre Lebensmittel nicht nur, sondern halten sie auch noch frisch.
---------------------
CD-VitrineCD-Vitrine
Dient zur praktischen und geschmackvollen Aufbewahrung Ihrer CDs und DVDs.
---------------------
DrehtürvitrineDrehtürvitrine
Die Türen lassen sich um 180° öffnen, so dass der ungehinderte Zugriff auf den kompletten Innenraum ermöglicht wird.
---------------------
InfovitrineInfovitrine
und Plakatschaukästen dienen für den geschützten Informationsaushang im Innen- als auch im Außenbereich. Weitere Bezeichnung auch Flachvitrine.
---------------------
RegalvitrineRegalvitrine
Ist eine Kombination aus Regal und Vitrine.
---------------------
SammlervitrineSammlervitrine
Ideal als Präsentationsfläche für Sammler, ohne dass die Sammlerstücke einstauben können.
Zubehör
---------------------
Leuchten/StrahlerLeuchten/Strahler
Setzen Sie Ihre Vitrine mit der passenden Beleuchtung perfekt in Szene.
---------------------
BodenplattenBodenplatten
Mit oder ohne Rollen erhältlich.
---------------------
EinlegebödenEinlegeböden
Damit können Sie die Vitrine unterteilen.
---------------------
PyramidenhaubePyramidenhaube
Für eine ansprechende Präsentation Ihrer Waren.
---------------------
RollenRollen
So ist die Vitrine leichter zu verschieben, mit gebremsten und ungebremsten Rollen.
---------------------
SchlösserSchlösser
So bewahren Sie wertvolle Waren auf, vor Langfingern geschützt.
Weitere Informationen zum Thema Vitrine
^

Für Präsentationskünstler

Eine Vitrine - oder auch Schaukasten - ist perfekt dazu geeignet, Waren oder andere Gegenstände zu präsentieren. Vitrinen können Sie nahezu überall einsetzen: im Handel und Gewerbe, im Büro und im Firmenfoyer. Meist werden sie zur Vorführung von Verkaufsobjekten und Produktmustern verwendet, aber auch zur Darbietung von Sammelobjekten. Um diese Gegenstände sichtbar zu machen, bestehen Vitrinen mindestens auf einer Seite aus Glas.

Die Vitrine - ein wahrer Alleskönner!

Vitrinen erfüllen jedoch nicht nur den Zweck, Gegenstände auszustellen. Die Objekte müssen gleichzeitig vor unerlaubtem Zugriff geschützt werden. Aus diesem Grund sind die meisten Vitrinen mit einem Zylinderschloss versehen. Darüber hinaus schützt die Vitrine die präsentierten Gegenstände vor Staub und Klimaeinflüssen und verlängert somit deren Lebensdauer. Diese Funktion ist insbesondere in Museen und Bibliotheken von immenser Bedeutung.

Eine Vielfalt an Vitrinen

Vitrinen unterscheiden sich vor allem in ihrer Funktion. So sind Ausstellungsvitrinen, Präsentationsvitrinen und Glasvitrinen hauptsächlich dazu geeignet, bestimmte Objekte zur Schau zu stellen. Sie bilden den passenden Rahmen zur Ausstellung von Schönem, Originellem oder Seltenem. Oftmals sind sie mit Sicherheitsglas und Sicherheitsschloss versehen, um fremden Zugriff zu vermeiden. CD-Vitrinen sind dagegen weniger zur Vorführung als zur stilvollen Aufbewahrung von CDs oder DVDs geeignet. Eine Infovitrine verwenden Sie, wenn Sie wichtige Mitteilungen bekannt machen möchten.

Auf die Form kommt es an

Aber auch die Form einer Vitrine ist entscheidend. So passt eine Eckvitrine perfekt in jede Ecke. Eine Thekenvitrine ist meist nur zwischen einem halben und einem Meter hoch und wird auf Theken oder Tischen aufgestellt. Die Tischvitrine hat dagegen eine ähnliche Form wie ein Tisch: sie ist ebenso wie der Tisch mit vier Beinen versehen. Statt der Tischplatte finden Sie jedoch einen Glaskasten, in welchem Sie die Objekte platzieren können. Zu guter Letzt können Sie eine Wandvitrine - wie der Name schon andeutet - an eine Wand montieren. Im Innenbereich wird diese Vitrine insbesondere für Sammlerstücke wie z.B. Modellautos verwendet. Im Außenbereich findet die Wandvitrine vor allem bei Behörden Anwendung. In ihr werden amtliche Mitteilungen veröffentlicht.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Vitrine, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo!
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG