Das Laborthermostat ist auf Laborgefäße und Vorgänge abgestimmt
Unter den
Wärme- und Kältegeräten bilden die Laborthermostate eine eigene übersichtliche Gruppe, deren Begrifflichkeiten wie beim Blockthermostat auf das Laborgefäß und seine erforderlichen Blockhalter als Beispiel etwa für
Küvetten oder aber das Kühlsystem wie das von Peltier oder die Vorgangsart der Kühlung oder Erwärmung wie beim Umwälzthermostat zugrunde liegen.
Zur Verwendung
Von den Anwendungsbereichen her sind Laborthermostate nicht nur in der Medizin und Biologie sondern auch in den Fachbereichen der
Analytik in Forschung und Praxis oder der Labortechnik und in der
Life Science zu finden. Entsprechend unterschiedlich sind die Anforderungen an erzielbare Temperaturbereiche, die zum Teil zwischen minus 40 und plus 120 Grad Celsius liegen.
Das Laborthermostat und die Arbeitsweise
Das Laborthermostat ist an sich ein doppeldeutiger Begriff. Zum einen versteht man die komplexe Wärme- oder Kältevorrichtung darunter, zum Teil nur den konkreten Fühler ohne die Mess- und Regeltechnik. Im ersten Fall kommen verschiedene Temperiermöglichkeiten in Betracht wie etwa Heizspiralen, Heizplatten, Wasserbäder, Kühlsysteme nach Peltier mit geschlossenen Hydrauliksystemen und entsprechenden unterschiedlichen
Temperierflüssigkeiten oder Kühl-Gasen. Geschlossene Systeme verlangen überwiegend beim Einbau bzw. Tausch des Laborthermostates als Fühler gleichzeitig eine neue Dichtung, die mit im Lieferumfang enthalten sein kann.
Das bekannte Peltier-Thermostat
Dieses Thermostat wird an Peltier-Elementen vorgefunden. Peltier Heiz- und Kühl-Element haben viele Vorteile: sie sind klein, leicht und werden nur mit Strom ohne jegliche Kühlmittel wie Flüssigkeiten oder Gase betrieben. Mit ihnen kann man je nach Umgebungstemperatur eben Heizen oder auch Kühlen, indem ein Schalter einfach die Stromrichtung umkehrt. Peltier-Elemente und die passenden Thermostate finden zunehmend Verwendung von Labormessgeräten, bei denen die Temperatur ein wichtiger Parameter ist ( Viskosimeter, Dichtemessgeräte,
Refraktometer).
Beispiele
Laborthermostate sind bspw. Auch Brückenthermostate, Cryothermostate, Einhängethermostate, Temperiersysteme, Tiefkälte-Umwälzthermostate, Umlaufkühler oder Umwälzthermostate.