Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Analytik  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Analytik“
Überbegriffe
Farben und Lacke

Farben und Lacke

Weitere Informationen zum Thema Analytik
^

Spezielle Analytik zur Untersuchung von Proben und Stoffen

Im Bereich Labor- und Spezialtechnik besitzt die spezielle Analytik eine hervorgehobene Rolle, weil auf bestimmte Bereiche bezogen Analyse- und Testgeräte zur Verfügung stehen, die eine schnelle und spezifische Vorbereitung oder Auswertung der Messergebnisse erlauben. Zum einen kann so die Kontamination oder die Qualität von
  • Wasser und Umwelt,
  • Lebens- und Futtermittel oder
  • Farben und Lacken
untersucht werden, zum anderen mit Geräten für
  • den Probenaufschluss oder die Probenanalyse,
  • medizinische Untersuchungen oder
  • im Rahmen der Sonderanalytik
Proben vorbereitet oder bearbeitet werden.

Wasser und Umwelt

Ein Bereich der speziellen Analytik ist die Untersuchung von Abwässern in ihrer Wirkung in Bezug auf natürliche Gewässer, inwieweit hier die Inhaltsstoffe biologisch abbaubar sind. Hier wird der BSB-Bedarf (Biochemischer Sauerstoffbedarf) gemessen, der Auskunft darüber gibt, wie lange Bakterien und Kleinstlebewesen brauchen, um die Wasserinhaltsstoffe aerob abzubauen. Geht es um Schlamm, wird das Faulverhalten mit einem Eudiometer (Luftgütemesser) bestimmt.

Lebens- und Futtermittel

In Lebens- und Futtermittel wirkt sich oft der Nährwertgehalt wie Fett auf den Preis aus. Daher werden für die spezielle Analytik z. B. Milchanalysegeräte benutzt. Zur Bieranalyse wurde für den Mittelstand zudem ein günstiges Bieranalysegerät entwickelt, das Aufschluss über den Alkoholgehalt, das Restextrakt, die Stammwürze und dem Vergärungsgrad bringt.

Farben und Lacke

Hier bezieht sich die spezielle Analytik oft auf die Überwachung des Produktionsprozesses, indem regelmäßig die Körnung von Lacken mit einem Grindometer geprüft wird. Man tropft einfach eine Probe in eine keilförmige Vertiefung, verteilt sie mit einer Rakel und schaut wieweit der Lack in die Vertiefung rutscht.

Probenaufschluss oder -analyse

Der Probenaufschluss ist in der anorganisch-chemischen Analyse weit verbreitet, wo schwer lösliche Stoffe (Oxide oder Sulfate) in eine wässrige Verbindung überführt werden. Ein Aufschlussapparat wirkt dabei entweder wie eine kleine Absauganlage oder ein Heizelement mit Kühlsystem. Ein anderes Verfahren im Rahmen der Sonderanalytik für Braunstein etwa erfolgt unter Hinzugabe von Salzen und dem anschließenden Aufschmelzen in einer Brennkammer.

Medizinische Untersuchungen

Sie betreffen oft das Blut. Daher gibt es diverse Pipetten, beispielsweise die Blutmischpipette oder die Haemometerpipette oder auch Blutsenkungsständer mit Vergleichstabelle.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.