Übersicht | "Lötdampfabsorber"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Weller Absaugung Zero Smog EL Kit 1 (9 Angebote) Das Weller Zero Smog EL Absauggerät ist die optimale Lösung für kleinere und kostenbewusste Lötanwendungen. Das wartungsfreie und bürstenlose EC-Gebläse bietet 150 m³/h Absaugvolumen und ein starke... |
|
ab € 579,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 38,40* pro Stück |
| |
Lötrauchabsaugung WSA350EU (4 Angebote) Die Lötrauchabsaugung WSA350EU von Weller ist eine einfache und effektive Methode zur Absaugung von Lötrauch am Arbeitsplatz. Ausgestattet mit einem Aktivkohlefilter und einem leisen Lüfter, ist di... |
|
ab € 70,35* pro Stück |
| |
QUICK ESD-Lötrauchabsorber 1,07m³/min. (1 Angebot) QUICK Lötrauchabsorber mit Grobfilter und Anschluss für Absaugkanal, ESD-Ausführung Leistungsaufnahme: 23 Watt Gewicht: 1,5 kg Abmessungen Absorber: 180 x 210 x 280 mm Abmessungen Lüfter: 120 x 120... |
|
ab € 28,53* pro Stück |
| |
TOOLCRAFT ZD-159 Lötrauchabsaugung 230 V/AC 23 W (2 Angebote) TOOLCRAFT ZD-159 Lötrauchabsaugung 230 V/AC 23 W Lötrauchabsaugung mit Ventilator Doppelfunktion Absaugung u. Ventilator Geräuscharm & robust Aktivkohlefilter Luftdurchsatz 0.2-1.2 m³/min Der prakt... |
|
ab € 30,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,15* pro Stück |
| |
Weller Lötrauchabsaugung WFE P (7 Angebote) Das Weller WFE P Absauggerät ist für die Absaugung an bis zu zwei FE-Lötkolben konzipiert. Eine elektrische, langlebige und optimal schallisolierte Vakuumpumpe sorgt für den nötigen Unterdruck und ... |
|
ab € 830,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 27,46* pro Stück |
| |
ERSA Lötrauchabsaugung Easy Arm 1, 0CA10-001 (8 Angebote) Absauggerät, 0CA10-001, ERSA Die Ersa Lötrauchabsaugung EASY ARM 1 basiert auf mehr als 15 Jahren Erfahrung in diesem Spezialgebiet. Die beiden Geräte zeichnen sich im Funktionsaufbau durch hohe Ab... |
|
ab € 634,81* pro Stück |
| |
ERSA Lötrauchabsaugung Easy Arm 2, 0CA10-002 (9 Angebote) Absauggerät, 0CA10-002, ERSA Die Ersa Lötrauchabsaugung EASY ARM 2 basiert auf mehr als 15 Jahren Erfahrung in diesem Spezialgebiet. Dieses Gerät zeichnet sich im funktionellen Aufbau durch hohe Ab... |
|
ab € 1.095,79* pro Stück |
| |
Lötdampfabsorber mit Fuß für Lötdrahtaufnahme FXF 11 (5 Angebote) Solder Absauggerät, FXF11-1, EDSYN Die Arbeitsleuchte ist nützlich bei der Arbeit an kleinen Anwendungen und reduziert die Ermüdung der Augen. Wenn das Licht nicht benötigt wird, ist ein Lichtdiffu... |
|
ab € 116,30* pro Stück |
| |
|
|
ab € 136,18* pro Stück |
| |
Lötrauchabsaugung ZERO SMOG SHIELD PRO (2 Angebote) Lötrauchabsaugung, ZERO SMOG SHIELD PRO, Weller Das State-of-the-Art ZeroSmog Shield Pro Lötrauchabsaugsystem wurde entwickelt, um Ihren individuellen Arbeitsplatz zu revolutionieren. Atmen Sie sau... |
|
ab € 241,74* pro Stück |
| |
METCAL Lötrauchabsaugung BTX-208 (2 Angebote) Absauggerät, BTX-208, METCAL Die Rauchgasabsaugung BTX-208. Features * Leistungsstarke Absaugung direkt von der Spitze eines jeden Bügeleisens * Einfache Konfiguration des Absaugnetzes für bis zu 8... |
|
ab € 906,51* pro Stück |
| |
METCAL Lötrauchabsaugung BVX-201 (3 Angebote) System zur Entnahme von Gasvolumen, BVX-201, METCAL Das BVX-201 ist ein PRE-HEPA-GAS-Volumenabsaugsystem für zwei Bediener, das für den Einsatz neben den Werkbänken konzipiert ist. Features * Zwei-... |
|
ab € 603,10* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Lötdampfabsorber | | | Lötrauchabsaugung - Ob bleifrei oder nicht: Lötdämpfe sind gesundheitsschädlich
Das Einatmen von Lötdämpfen ist mit nicht unerheblichen gesundheitlichen Risiken verbunden, weshalb Lötrauchabsaugungen eingesetzt werden sollten. Es sind keineswegs nur die bleihaltigen Lote, die beim Erhitzen gesundheitsschädliche Dämpfe abgeben. Auch die enthaltenen Flussmittel sorgen beim Erhitzen und Verdampfen zum Teil die Gesundheit beeinträchtigende Dämpfe, die abgesaugt werden sollten. Diese Flussmittel sind im Inneren des Lötdrahtes bzw. Lötmittels enthalten und sorgen dafür, dass die Oxidschichten von den zu verbindenden Teilen der Lötstelle gelöst werden, damit das Lot diese Flächen einwandfrei benetzen kann. Ohne Flussmittel wären keine einwandfreien Lötstellen bzw. Verbindungen möglich. Durch die hohe Temperatur beim Löten (rund 350 bis 400 °Celsius) werden die Flussmittel verflüssigt. Dabei lässt es sich auch nicht ausschließen, dass bestimmte Teile des Flussmittels verdampfen und aggressive Dämpfe erzeugen. Bei der Verwendung von bleihaltigen Loten entstehen zudem Bleidämpfe, deren gesundheitlich bedenkliche Eigenschaften unumstritten sind. Mitunter kann sogar das Arbeiten mit bleifreien Loten mindestens genauso gesundheitsschädlich sein, da bei deren Verwendung die Löttemperaturen häufig höher sein müssen und aggressivere Flussmittel für einwandfreie Lötverbindungen benötigt werden.
Wie funktionieren Lötrauchabsaugungen?
Die Anlagen besitzen ein eingebautes Gebläse, welches die gefährlichen Lötdämpfe absaugt. Meist ist es so, dass die Geräte über einen eingebauten Aktivkohlefilter verfügen, der die gefährlichen Dämpfe aus dem entstehenden Luftstrom herausfiltert. Die Lötrauchabsaugungen können je nach Einsatzgebiet unterschiedlich aufgebaut sein.
Unterschiedliche Arten von Lötrauchabsaugungen
Einfach aufgebaute Geräte besitzen ein Gehäuse, in dem ein Lüfter sowie der Aktivkohlefilter untergebracht wurden. Diese Gehäuse wurden an einem schwenkbaren Arm angebracht, ähnlich wie bei einer Schreibtischlampe. Diese Geräte können beispielsweise an einer Tischplatte befestigt werden. Über den Schwenkarm ist es möglich, das Gehäuse an die richtige Stelle zum Absaugen der Lötdämpfe zu bewegen. Diese Geräte zeichnen sich durch eine einfache Handhabung und flexible Einsatzbereiche aus. Stationär betriebene Lötrauchabsaugungen besitzen ebenfalls einen Lüfter und einen eingebauten Aktivkohlefilter, die sich aber in einem separaten Gehäuse befinden. Über flexible Schläuche können die gefährlichen Dämpfe direkt am Arbeitsplatz abgesaugt werden. Je nach Ausführung besitzen die Geräte einen oder mehrere Anschlüsse zum gleichzeitigen Betrieb an mehreren Arbeitsplätzen. Manche Lötstationen besitzen bereits eingebaute Einrichtungen, um die gefährlichen Lötdämpfe direkt über der Lötstelle abzusaugen. Direkt am Lötkolben wurde dazu eine Düse angebracht. Über einen Schlauch werden die Dämpfe in das Innere der Lötstation befördert, um dort durch einen eingebauten Aktivkohlefilter aus der Luft herausgefiltert zu werden. Diese Geräte zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass die Absauganlagen keine zusätzliche Stromversorgung benötigen und so gut wie keinen zusätzlichen Platz für sich beanspruchen.
Absaugdüsen, Absaugarme und weitere Zusatzeinrichtungen
Die erforderliche Düse wird üblicherweise direkt über dem Arbeitsplatz angebracht und ist in der Regel so befestigt, dass diese je nach entsprechendem Bedarf positioniert werden kann. Dies geschieht über einen entsprechenden Absaugarm. Eine Drosselklappe kann verwendet werden, um die Absaugung an einem einzelnen Arbeitsplatz zu unterbinden. Alle diese Einrichtungen werden in der Regel an stationär betriebenen Lötrauchabsaugungen eingesetzt.
|
|